Descubra lo que debe buscar en una calificación SEER y cómo una calificación más alta afectará sus costos y nivel de comodidad
Es difícil dar una respuesta rápida, porque una buena calificación SEER depende de lo que esté buscando en un sistema de calefacción y aire acondicionado.
COMENZAREMOS EXPLICANDO ¿QUÉ ES EL SEER?
Primero, para comprender SEER son las siglas en ingles de Seasonal Energy Efficiency Ratio. Esta es la relación de la potencia de enfriamiento de un equipo de aire acondicionado durante una temporada de enfriamiento típica, dividida por la energía que usa en Watt-Horas. También puede denominarse Clasificación de Eficiencia Energética Estacional.
Una calificación de SEER se calcula durante toda una temporada de enfriamiento utilizando una temperatura interior constante y una variedad de temperaturas exteriores que van desde 15.55 grados Celsius a 37.77 grados Celsius o más. Así es como simula una temporada típica.
Tenga en cuenta que el rating SEER es una clasificación de eficiencia máxima, como las kilometros por litro de su automóvil. Supongamos que su automóvil recorre 45 kilometros por litro en la carretera. Pero si está atrapado en el tráfico de la ciudad, es mucho menos eficiente. Lo mismo ocurre con su aire acondicionado. Si su índice SEER es 21, esa es la eficiencia máxima y podría ser menor según las condiciones.
BENEFICIOS DE UNA ALTA CALIFICACIÓN SEER
Mayor eficiencia energética
Una clasificación SEER más alta proporciona una mayor eficiencia energética en determinadas condiciones. El SEER estándar mínimo para los equipos de aire acondicionado es 13, aunque la mayoría de los equipos de aire acondicionado de aire modernos tienen un SEER que varía de 13 a 22 Los aires acondicionados de Trane van desde 14.5 SEER hasta 22 SEER. Pero no lo olvides, esta calificación es máxima. La eficiencia de su sistema puede variar según el tamaño de su hogar, su red de ductos actual y otras variables. Incluso con una calificación SEER alta, sigue siendo útil utilizar otros consejos de ahorro de energía para la temporada de verano.
Mayor comodidad interior
Tener un sistema de aire acondicionado con un SEER más alto significa que se sentirá más cómodo en los meses de verano, especialmente si vive en una región cálida.
Las unidades SEER superiores a menudo tienen 2 componentes que brindan una mayor comodidad en el interior.
• Compresor de 2 etapas o de velocidad variable
• Ventilador de velocidad variable
Los aires acondicionados con clasificaciones SEER más bajas suelen ser de una sola etapa y solo funcionan a una velocidad. Esto significa que se encenderán y apagarán con frecuencia en el clima templado y experimentará un enfriamiento desigual o puntos calientes y fríos. También experimentará niveles de humedad más altos, lo que hará que se sienta más caliente de lo que es. Su aire acondicionado debe funcionar durante un período prolongado para eliminar la humedad del aire de su hogar. Los altibajos de un sistema de una sola etapa no se adaptan a esto.
¿CUÁL ES LA RESPUESTA A UNA BUENA CALIFICACIÓN?
No hay un número SEER mágico. Cualquier cosa mayor de 13 es genial. Porque si tiene un sistema 8 SEER antiguo y lo reemplaza por una unidad 16 SEER, podría reducir significativamente el costo de enfriamiento de su hogar.
También ayuda al planeta utilizando menos combustibles fósiles, lo que significa menos emisiones de gases de efecto invernadero. Lo cual es una ventaja a comparación de los aires acondicionados antiguos.
Si tiene más preguntas sobre SEER o desea invertir en un nuevo sistema de enfriamiento, un distribuidor autorizado de Trane puede trabajar con usted para encontrar una opción de ahorro de energía que se adapte perfectamente a su hogar actual o cuando esté construyendo la nueva casa de sus sueños con eficiencia energética.
Acerca de Trane:
Trane, de Trane Technologies (NYSE: TT), compañía innovadora global de clima, crea ambientes interiores cómodos y energéticamente eficientes para aplicaciones comerciales y residenciales. Para obtener más información, visite www.trane.com o www.tranetechnologies.com.