英格索兰在白宫氢氟碳化物减排圆桌会议公布“气候承诺”阶段性成果

        2015年10月15日北卡罗来纳州,戴维森 —— 创造舒适、可持续发展及高效环境的全球领导者英格索兰公司(纽交所代码:IR)在白宫氢氟碳化物(HFC)减排圆桌会议上公布了公司到2030年减少产品和运营中温室气体排放的“气候承诺”的最新进展。英格索兰的气候承诺保证:  

·       ●  到2020年,在产品中减少50%的制冷剂相关的温室气体足迹。到2030年,公司的产品系列均采用低全球变暖潜能值(GWP)的替代品;

·       ●  在未来五年中,投资5亿美元开展产品相关的研发,以实现减少温室气体排放的长期目标;

·       ●  到2020年,减少35%与公司运营相关的温室气体排放。

       在白宫会议上,公司表示,待美国环保署的《显著新替代方案》(SNAP)获批后,到2017年,英格索兰将向美国消费者提供高效且采用低GWP制冷剂的冷王®拖车、独立式冷藏车及海运制冷机组产品。到2018年底,英格索兰将向美国市场将推出采用低GWP制冷剂替代品的特灵®高性能冷水机组,但这还将取决于《显著新替代方案》对于选定的新制冷剂的批准。这些产品是英格索兰EcoWise系列的一部分,该系列产品中制冷剂的使用均达到安全、高效、制冷剂应用和温室气体排放的相关标准。

       这已是第二届聚焦抑制氢氟碳化物(HFCs)排放的白宫行业领袖圆桌会议。在2014年,22家私企做出了与HFC相关的承诺,即到2025年减少7亿公吨二氧化碳当量的排放。在2015年的会议上,包括英格索兰在内的多家公司将公布“气候承诺”进度报告并强调新的承诺。

      “我们在兑现气候承诺的同时,对自己的员工、客户和股东做出了深远而长期的环境承诺,以解决不可持续的全球能源需求及其对环境的影响。”英格索兰高级创新副总裁兼首席技术官Paul Camuti说道,“我们已经改进了提高能效和减少温室气体排放的方法,且在减少产品系列对气候的影响方面已经取得了显著的进展。我们对于暖通空调行业更多有识之士的加入,并与英格索兰共同应对有关全球气候变化和资源稀缺的挑战,感到倍受鼓舞。”

        在第一年,英格索兰的“气候承诺”成功减少了约150万公吨二氧化碳的排放,相当于燃烧16多亿磅的煤炭所产生的二氧化碳排放量和20多万户家庭一年的用电量。到2030年,公司预计将减少5000万公吨的碳排放足迹。

         随着兑现“气候承诺”的持续深入,英格索兰将为客户提供拥有更高性能和更低GWP的产品解决方案。此外,公司还将持续监测与减少相关设施及其配套设备的碳排放足迹。这些解决方案将与英格索兰高效、可靠、可持续发展的创新传统保持高度一致,不仅满足市场需求,更将超越市场期望。           

更多有关英格索兰“气候承诺”的信息,请登录公司网站

 

# # #

关于英格索兰

英格索兰(Ingersoll Rand,纽约证券交易所代码:IR)通过创造舒适、可持续发展及高效的环境来全面改善生活质量。我们的员工和旗下品牌:Club Car®英格索兰(Ingersoll Rand®)冷王(Thermo King®)特灵(Trane®)共同致力于改善民用住宅和楼宇建筑的空气品质及舒适度,运输和保护食品及其他易腐品安全,并提高工业领域的生产率和效率。作为年销售额逾130亿美元的全球性公司,英格索兰致力于建设一个持续进步、基业长青的世界。更多信息,请访问ingersollrand.comirco.com.cn

媒体联系:

Perri Richman

732-652-6943,

prichman@irco.com