TransHome户式水循环舒适系统集团推广会回顾

news-4

凭借卓越的空调技术与优质的服务,特灵收获了全球用户的普遍赞誉,其中不乏集团公司的同事用户们!面对络绎不绝的同事咨询:希望深入了解特灵户式水循环系统产品;希望订购特灵户式水循环舒适系统,特灵决定开展一系列针对性的TransHome集团推广会。2016年8月19日,第一场TransHome 系列集团推广会于上海南丰城盛大开场!

特灵为家庭住宅用户首创TransHome —— 来自美国的户式水循环舒适系统。功能的高度集成化与系统的高度集成化是TransHome的主要特征,源于水的舒适与颠覆性的节能是TransHome的最大优势!

功能更集成,操控更省心。集“地板采暖”“中央空调”“生活热水”“智能控制”多功能于一体的系统解决方案。

系统更集成,安装更可靠。除传统主机、室内机、温度控制产品以外,实现了包含水力分配器、水泵、膨胀罐、水流开关、过滤器、管道、电动二通阀、排气阀、安全阀,自动补水阀等其它水系统辅配件在内的所有水力模块系集成化。

本次推广会很荣幸地邀请到了三位集团员工用户,莅临现场与大家分享使用感受及使用心得。虽然三位使用的产品不尽相同,但对于TransHome特灵户式水循环舒适系统所带来的的舒适及省心却是一样的赞不绝口。

news-1

系统:Koolman 系列

房型面积:140 m²

使用习惯:每天24小时不停机

最大感受:舒服

具体例子A:丈母娘说“在你们这里,给你们做饭我都心甘情愿。屋里的每个角落都是冬暖夏凉的,哪怕是厨房。”

具体例子B:朋友来家里玩,都会主动问用的什么空调,那么舒服!

最大惊喜:每天电费才十元左右

news-2

系统:AquaKool系列

使用习惯:每天12~16小时 剩下时间停机开窗通风

最大感受:

             1、安装可靠:室内机安装不影响内装设计,吊顶正常全无压抑感

             2、操控省心:告诉6岁宝宝开机和关机按钮,娃就可以自己玩了

             3、低运转音:关着窗听不到室外机的噪音

最有趣体验:出门全靠“看”来判断空调系统是否关闭。室外机风口对面摆了棵绿植,绿植的叶子不动了说明已经关机。

news-3

系统:AquaTrine系列

房型面积:150m²

使用习惯:每天24时不停机

最大感受:特灵做到两点

               1、 最好的安装就是装好了不要因为系统问题来“烦我”

               2、 最好的空调就是感觉不到(空调)的存在

2016年的寒冬,我家过得温润舒适。暖和却不干燥,与北京的集中供暖和其它制热效果完全不同。

最有趣体验:原本打算放弃夏天使用玻璃阳光房的,结果到了夏天,发现“阳光房”其实是屋里最凉快的地方之一。AquaTrine的制冷相当给力!

轻松愉悦又收获颇丰的第一场TransHome集团推广会在一片欢笑声中拉下帷幕,看到大家的踊跃参与的态度和对TransHome的傲然兴趣,特灵十分欣慰!