选择语言
华虹NEC电子有限公司是中国最先进的集成电路制造企业之一,拥有中国大陆第一条8英寸代工生产线。 公司成立于1997年7月17日,由上海华虹(集团)有限公司、日本NEC、NEC(中国)共同投资7亿美元组建。 经营范围包括开发、制造、销售大规模集成电路产品,相关技术支持和设计服务等。位于上海浦东金桥出口加工区,于1997年建成,总建筑面积达到90,000平方米。
特灵作为长期合作伙伴,已为华虹-NEC提供了10台1150冷吨水冷离心机组以及最新的特灵 CH530控制设备。同时特灵亦以专业的技术和经验,为华虹-NEC现有空调系统提供更全面的服务。
能源问题随着中国经济持续高速发展而日趋严重,受到各行业的普遍关注。对于半导体行业,“高效节能,稳定可靠”是对厂房空调系统的基本要求。华虹-NEC工厂目前装配的空调系统中包含有6台100,000立方米/小时的空气处理机组,每年冬天用于室外空气预热供应室内就需要300万元蒸汽。如何能够提高能源的利用效率,为客户降低其运营成本,成为特灵新的挑战和机遇。
通过对空调设备实际运行情况的分析,特灵向客户提出了在空气处理机组前加装预加热段,在冬天使温度较高的冷却水出水热能得以回收利用的设备改造方案。经过预加热段后, 室外进风温度从原先5℃被预加热至18℃,再进入原先空气处理机组由蒸汽加热至35ºC使预热盘管蒸汽用量减少从而达到在水冷机组主机优制先冷的条件下尽量回收热能降低蒸汽成本的目的,有效节约近43%的能源消耗。
根据该方案双方签订了节能改造项目合同。实施后华虹-NEC 工厂每年冬季用于空气加热所需的运营费用将减少46%(151万元)之多,项目总投资回报期则少于2年。凭借专业的技术、产品和对各行业在空调系统运行方面特殊要求的理解,特灵以出色表现逐渐成为各行业最为信赖的主要空调系统解决方案供应商。