选择语言
特灵在管道探伤方面已经具有了30多年的成功经验,是世界上第一家将涡电流技术应用于设备维护保养方面的空调系统制造商。利用最先进的科技设备,特灵能够对管道系统进行快速有效的检测,甄别故障隐患及类型(比如关内外的磨损、腐蚀、破裂、异物等),然后提供分析报告及改善建议,帮助客户在出现不可挽回的严重故障之前就发现潜在故障或劣化趋势,从而制订有针对性的解决方案,降低维护成本。
为什么需要进行铜管探伤
一个换热器包含着数以百计的管道,在日常运行过程中,这些管道都时刻经受着应力和腐蚀的威胁。应力会导致管道的扭曲和变形,而腐蚀则会导致管道系统的密闭性失效,造成内部泄露。其后果就是被冷却流体(一般为水)意外进入制冷系统中,损坏制冷不见(尤其是压缩机),最终导致设备报废,无法继续使用。
因此可以说,换热器管道的使用状况直接影响到设备的稳定性,但是普通的日常保养是无法确认换热器管道的状况的。作为一种无损检测方法(NDT),铜管探伤能够以相对低廉的维护成本来确保设备运行的稳定性,减少设备维修和更换所产生的高昂费用。
铜管探伤的优点
特灵建议使用铜管探伤服务的频率:
每两年检测一次,可根据水处理情况调整。