Trane 전 세계 사업장
에너지 효율성이 높은 건물은 해당 건물의 소유주 및 운영자에서부터 그 건물 내에서 거주하거나 근무하는 모든 사람들에게 이익을 줍니다. 전 세계적으로 건물의 에너지 소비를 감시, 제어, 절감하는 절차는 빠르게 진화하고 있으며 더욱 복잡해지고 있습니다. 건물 소유주와 운영자는 이 모두를 동시에 수행하는 가장 좋은 방식을 놓고 고민하게 됩니다.
Trane은 단순화 전략으로 고객이 에너지 관리 절차를 쉽게 수행할 수 있도록 안내합니다. Trane은 최소한의 운영 비용으로 건물에서 가장 필요로 하는 에너지 효율성 목표를 달성하기 위해 고객과 협력합니다.
이는 고객과 함께 건물의 사명을 탐구하고 에너지 전략을 정립한다는 의미입니다. 그리고 그러한 전략을 고객의 전략적 재정적 목표에 우선 순위에 따라 연계합니다.
그런 다음 Trane은 고객에게 통합된 비즈니스 및 기술적 솔루션을 제공하기 위해 광범위한 시스템 및 서비스를 하나로 결합합니다. 마지막으로 독보적으로 뛰어난 전문 지식과 제품을 통해 결과를 추적하고 현재는 물론 건물의 수명 주기 전반에 걸쳐 건물의 사명을 다할 수 있도록 고객과 협력합니다.
<이와 관련된 예시가 아래에 소개되어 있습니다.>
Old Colony Regional Vocational Technical High School의 업그레이드를 통한 50% 이상의 에너지 소비 절감
Trane은 매사추세츠주 로체스터에 있는 Old Colony Regional Vocational Technical High School에서 에너지 효율성 개선을 목표로 인프라 업그레이드를 진행하였으며, 그 결과 학습 및 수업 환경이 개선되는 동시에 50% 이상의 에너지 소비가 줄어들었습니다. 계속 진행되는 서비스 및 유지 관리 프로그램은 모든 시스템이 지속적으로 최적화된 수준에서 작동되도록 보장합니다.
에너지 사용량이 현저하게 감소하고 쾌적함이 개선된 산비냐니고의 Baxter 제조 시설
Trane은 다각화된 글로벌 건강 관리 기업인 Baxter와 함께 Baxter의 스페인 제조 시설에 에너지 절약형 인프라 업그레이드를 진행하였으며 에너지 사용량이 연평균 35% 줄어들 것으로 기대하고 있습니다. 또한 이 에너지 효율적 시스템과 솔루션은 대략 450,000kg의 이산화탄소(CO2) 배출을 줄여 매년 2,260그루의 나무를 심는 것과 같은 정도로 연간 탄소 배출량을 줄일 수 있게 해 줍니다.
Trane, 업계를 선도하는 안전 면도기 제조업체에 에너지 효율성 리더 상(Energy Efficiency Leader Award) 수여
Gillette와 Trane은 폴란드 우치에 자리한 Gillette의 면도기 제조, 포장 및 창고 시설에 에너지 절감을 위한 인프라 업그레이드를 완료하였으며, 이를 통해 에너지 사용량이 현저하게 줄어 들고 가동 시간과 신뢰성이 향상되었습니다. 이러한 개선은 해당 시설에 근무하는 직원들에게도 더 안전하고 안락하며 생산성 높은 환경을 제공합니다.