Destaques do Projeto
Location: Oro Valley, Arizona
Industry: Community Spaces
Products Used: Controls,
Services Used: Energy Analysis & Monitoring, Energy Efficiency Contracting, Upgrading,
Climate: Dry & Hot
Desafio
Buscando oferecer aos residentes e visitantes da área um novo tipo de atividade de férias, o City of Farmers Branch e o Dallas Stars fizeram planos para criar uma pista de patinação no gelo recreativa sazonal. O local seria construído em um local 100 por cento ao ar livre, sem sombra de chuva, sol e temperaturas que variaram de 30 a 70 graus. Para criar e manter uma superfície de gelo de qualidade que estaria disponível para uso durante toda a temporada, a equipe de instalação do Dallas Stars buscou um sistema que fosse confiável e redundante. Com o chiller localizado próximo ao rinque, a operação silenciosa também foi importante para manter um ambiente agradável para os patinadores. Para ficar pronta para sua inauguração em novembro, a obra precisava ser concluída em apenas três meses.
Solução
O Dallas Stars começou a pesquisar soluções para a nova pista de gelo. Ciente do prazo apertado, a Trane reuniu-se imediatamente com a equipe de instalações da organização para obter um entendimento completo dos objetivos do grupo e projetou um pacote complexo para atender aos seus requisitos. A proposta da Trane ofereceu uma solução completa que utilizou o conhecimento técnico de sua equipe de engenharia, soluções de equipamentos exclusivas, orientação de gerenciamento de projetos e a experiência de sua equipe de serviço local. Depois de analisar as propostas competitivas, o Dallas Stars selecionou a Trane como parceira do projeto.
“Construir uma pista de gelo ao ar livre era novidade para nós, então fizemos nossa pesquisa”, disse Don Fernandes, gerente de instalações, StarCenter-Farmers Branch, Dallas Stars Hockey.
“Gostamos da proposta abrangente oferecida pela Trane”, disse Mark Servaes, gerente geral, StarCenter-Farmers Branch, Dallas Stars Hockey. “Além disso, eles foram altamente recomendados.”
Criação de uma solução única para instalação rápida
A equipe de instalações do Dallas Stars começou nivelando o terreno para que a superfície do gelo ficasse nivelada. A Trane avançou para projetar uma planta de resfriamento móvel com tudo incluído que seria elevada para mantê-la fora da lama do novo canteiro de obras. Os engenheiros da Trane consideraram as opções de equipamento, avaliando cada seleção para garantir que fosse dimensionado corretamente para fornecer o desempenho necessário para manter o gelo de qualidade sem blindagem. A equipe de serviço fabricou o sistema em um bloco, montado em um trailer que poderia ser movido para sua colocação final. Recursos instalados de fábrica, incluindo um pacote de bomba testado em fábrica e pré-cabeado, tanque de reserva, interruptor de fl uxo e filtro de água ajudaram a acelerar a instalação.
Fornecendo operação eficiente, confiável e silenciosa
Dois chillers scroll refrigerados a ar Trane® CGAM de 120 toneladas foram selecionados para as necessidades da pista de patinação no gelo sazonal. Os chillers scroll CGAM oferecem uma combinação de alta eficiência, operação com baixo ruído e tamanho compacto. O design simples dos chillers oferece confiabilidade máxima, com todos os componentes principais facilmente acessíveis caso seja necessário fazer manutenção. A operação silenciosa dos chillers Trane CGAM ajuda a garantir pouca interrupção para patinadores e visitantes do StarCenter próximo.
Oferecendo piso de alta qualidade, livre de vazamentos e fl exível
O sistema incluiu quinze painéis de piso IceMat® de 63 pés da CALMAC®, um portfólio da Trane, para a pista de gelo de 6.363 pés quadrados; um tanque tampão de 600 galões, que utiliza uma solução de glicol a 45 por cento; e uma bomba vertical em linha de 30 HP. Ideal para rinques temporários ou permanentes, o aparelho faz circular o glicol pelos tubos do piso e, à medida que os tapetes esfriam, borrifa uma névoa d'água no rinque, que congela em poucas horas para cobrir os tapetes. Projetados para atender a padrões rigorosos, os tapetes criam uma superfície lisa para patinadores no gelo. Além disso, os IceMats são feitos de materiais de alta qualidade, tornando-os resistentes à corrosão, sem vazamentos e com capacidade de pressão, e contam com uma garantia limitada de três anos. Os pisos de pista CALMAC IceMat também fornecem uma área de superfície de troca de calor maior do que os sistemas convencionais de tubulação de refrigeração indireta ou direta, permitindo que os tapetes façam gelo de alta qualidade mesmo quando as temperaturas do ar são altas.
Os pisos IceMat pré-fabricados e fáceis de instalar se desenrolam como um tapete, ajudando a reduzir os custos de construção. Com cada tapete modular em design, os pisos de pista CALMAC® IceMat® oferecem aos Dallas Stars a flexibilidade de aumentar ou diminuir o tamanho da pista ao ar livre a qualquer momento.
Resultados
O Dallas Stars e Trane construíram a primeira arena ao ar livre em Farmers Branch, Texas, fornecendo gelo de alta qualidade mesmo quando as temperaturas atingiram meados dos anos 70. Com os engenheiros da Trane prevendo com precisão o desempenho necessário, os chillers temporários da Trane forneceram a redundância desejada para uma operação confiável da arena, com baixos níveis de ruído para manter o ambiente de entretenimento agradável. O chiller móvel com tudo incluído e os pisos CALMAC IceMat fáceis de instalar permitiram que o Dallas Stars abrisse a pista de gelo sazonal a tempo para as férias.
“Depois que o sistema estava instalado e funcionando, ele estava sem falhas. Além disso, não acho que os chillers usaram mais de 140 toneladas ao mesmo tempo ”, disse Fernandes. “Os chillers estavam muito quietos. Eles estavam localizados perto do rinque e não eram mais barulhentos do que um aparelho de ar condicionado doméstico. ”
“Planejamos construir a pista novamente no próximo ano. Foi bem utilizado pela comunidade e visitantes. Além disso, aumentamos as receitas em cerca de US $ 50.000 ”, disse Servaes. “Tínhamos um bom relacionamento com nossa equipe de contas e uma verdadeira parceria comercial com a Trane. Nunca sentimos que estávamos trabalhando sozinhos no projeto. ”
Trane, o logotipo do círculo, CALMAC, o logotipo da Square e IceMat são marcas comerciais da Trane nos Estados Unidos e em outros países
![OroValley_header_beamed.jpg](/content/dam/Trane/Commercial/global/case-studies/community/Oro-Valley-Community-Center/OroValley_header_beamed.jpg)