![Moody County Courthouse hero.jpg](/content/dam/Trane/Commercial/global/case-studies/government/Moody-County-Courthouse/Moody%20County%20Courthouse%20hero.jpg)
Desafio
Os sistemas HVAC no Tribunal do Condado de Moody tinham mais de 30 anos, falhavam e precisavam ser substituídos. Os controles da unidade autônoma estavam desatualizados e demorados para serem ajustados. A Moody County procurou substituir seus sistemas HVAC para melhorar a confiabilidade e o conforto e substituir os controles por um sistema de controle central baseado na web para melhorar a eficiência e a facilidade de uso. O gerente da instalação enfrentou o desafio adicional de substituir os sistemas sem comprometer a integridade do edifício histórico.
Solução
O tribunal do condado de Moody convocou seu consultor de engenharia para obter uma solução. Com a configuração HVAC anterior fornecida pela Trane, o consultor de engenharia e o gerente das instalações do tribunal contaram com a assistência da Trane para a atualização. Depois de avaliar várias opções, o escopo do projeto foi definido para incluir uma unidade de condensação refrigerada a ar do sistema split da Trane com um trocador de calor remoto, uma caldeira de alta eficiência, inversores de frequência variável para reduzir o uso de energia e melhorar o conforto e quarenta e cinco Trane™ UniTrane ™ fan-coils. Para preservar a beleza do prédio histórico do tribunal, a Trane também propôs o uso de um sistema de controle sem fio.
Proporcionando eficiência e conforto
Com baixos níveis de ruído operacional, as unidades fan-coil Trane UniTrane™ foram instaladas para melhorar a qualidade do ar interno e proporcionar um ambiente confortável para funcionários e visitantes do tribunal. As unidades apresentam construção durável em aço de bitola pesada, motores EC para eficiência energética usando velocidade variável e estilo atraente para não prejudicar a estética do edifício histórico. Com pacotes de tubulação instalados de fábrica com válvulas e controles montados na unidade, as unidades fan-coil foram fáceis de instalar, reduzindo o tempo de instalação e o custo de mão-de-obra. Cada unidade ventiloconvectora é configurada para volume de ar variável (VAV) de zona única para flexibilidade para lidar com as necessidades individuais e níveis de ocupação variados em diferentes áreas do edifício e para reduzir o uso de energia.
Mantendo a confiabilidade, preservando a história
Querendo preservar a integridade do edifício histórico, adicionar molduras com fio para o novo sistema de controles não era uma opção. A Trane propôs o uso da tecnologia sem fio Trane® Air-Fi™, que elimina fios de comunicação entre controladores de sistema, controladores de unidade e sensores de zona, proporcionando uma atualização de controles mais econômica, sem comprometer os belos murais e o projeto arquitetônico do edifício. Colocados em locais discretos para não prejudicar a decoração, os sensores de zona ajudam a garantir um sinal forte e confiável através das paredes de concreto. A tecnologia de malha redundante e autorreparável do Air-Fi mantém a comunicação sem fio, mesmo quando os sinais são obstruídos. Sinais interrompidos automaticamente e imediatamente desviam de obstáculos, ajudando a eliminar o risco de desconexão.
Maximizando a flexibilidade e a eficiência
Um sistema de automação predial Trane Tracer™ SC, vinculado aos controladores e sensores sem fio, fornece recursos de monitoramento, controle e diagnóstico em todo o sistema a partir de um único local. O sistema baseado na web permite que os gerentes de instalações acessem os sistemas remotamente usando um laptop ou dispositivo móvel para ajustar a programação para manter a equipe confortável quando trabalha até tarde; colocar os sistemas em modo desocupado durante as férias; aumentar ou diminuir a temperatura para fins de conforto ou economia de energia; ou verifique os alarmes. O BAS ajuda a maximizar a eficiência, fornecendo relatórios sobre o desempenho do sistema para ajudar a gerenciar os custos operacionais, simplificar a manutenção preventiva e conduzir a solução de problemas para reduzir o tempo de inatividade do equipamento.
Resultados
As atualizações de HVAC no Moody County Courthouse melhoraram a confiabilidade, melhoraram o conforto para funcionários e visitantes e aumentaram a eficiência energética. Usando um sistema de automação predial Trane Tracer™ SC, os gerentes de instalações do tribunal têm acesso remoto flexível a todos os sistemas para gerenciar e melhorar as operações prediais com eficiência. A tecnologia sem fio Air-Fi da Trane ajuda a manter um sinal de comunicação de controle confiável, mantendo intacta a beleza do edifício histórico.
“Poderíamos ter optado por controles com fio, mas teria sido difícil e acrescentaria algum tempo à instalação”, disse Scott Lewis, gerente de instalações do tribunal do condado de Moody. “A instalação sem fio funcionou perfeitamente. Temos um sinal, funciona e funciona bem.
“Antes, quando eu estava fora do trabalho, não sabia o que estava acontecendo no prédio. Agora uso um aplicativo no meu iPhone para acessar, monitorar e controlar os sistemas quando não estou presente. Posso ficar de olho nas instalações, mesmo nos fins de semana, e as notificações de alarme vêm direto para o meu telefone.”
“Eu não tinha experiência com automação antes, mas foi muito fácil de aprender”, acrescentou Lewis. "Eu amo isso. O Tracer SC torna minha vida muito mais fácil, é muito mais eficiente e eu o recomendaria para qualquer instalação.”