Destaques do Projeto
Industry: Industrial
Products Used: Chillers, Controls,
![Mercedes-Benz-Hero.jpg](/content/dam/Trane/Commercial/global/case-studies/industrial/Mercedes-Benz/Mercedes-Benz-Hero.jpg)
Resumo
Por mais de um século, a Mercedes-Benz está comprometida com uma engenharia extraordinária, design visionário e inovação no estabelecimento de padrões. Isso vale para a Mercedes-Benz USA (MBUSA), fundada em 1965. Parte da Daimler AG, a MBUSA é responsável pela distribuição e marketing dos produtos Mercedes-Benz, Maybach, smart e Sprinter nos Estados Unidos. A organização se esforça para tornar seu local de trabalho um no qual os indivíduos se sintam desafiados, realizados e capazes de atingir seu potencial máximo, e foi nomeada uma das 100 melhores empresas para se trabalhar pela revista Fortune.
Desafio
A evidência do objetivo da MBUSA de oferecer o melhor pode ser vista nos designs inovadores da empresa, nos veículos de alto desempenho e na motivação para superar as expectativas dos clientes. Também pode ser observada em seu ambiente de trabalho, onde oferecer o melhor ambiente para seus colaboradores é uma prioridade. Quando um dos chillers falhou em sua sede de três andares na América do Norte, a MBUSA agiu para aumentar o conforto de seus funcionários. Um resfriador de aluguel foi empregado como uma solução temporária para fornecer capacidade adicional, enquanto os arranjos de financiamento estavam sendo elaborados para uma solução permanente. Os gerentes das instalações da MBUSA buscaram novas tecnologias que proporcionassem confiabilidade, longa vida útil e economia de energia. A empresa desejava agir rapidamente para minimizar os dólares gastos com aluguel de equipamentos.
Solução
Com base em um relacionamento colaborativo que já dura trinta anos, a Mercedes-Benz chamou a Trane para ser o fornecedor de fonte única para seu projeto de atualização turnkey. Trabalhando juntos, Trane, MBUSA e sua empresa de engenharia, CM Engineers, delinearam os detalhes do projeto, aderindo aos parâmetros de compra da MBUSA e a exigência de que os ocupantes não pudessem ser incomodados durante a construção.
Aumentando a confiabilidade e a eficiência
Os chillers de quarenta anos nas instalações da sede tinham uma classificação de eficiência de carga total de aproximadamente 1,0 kW / ton. Os sistemas de envelhecimento foram substituídos por dois chillers centrífugos herméticos CenTraVac ™ de 290 toneladas da Trane. Os chillers têm uma classificação de eficiência de carga total de 0,54 kW / ton e uma classificação de carga parcial de 0,37 kW / ton. Com apenas uma parte móvel - um eixo giratório suportado por dois rolamentos classificados para aeronaves-turbina - os chillers da Trane estão entre os mais confiáveis e eficientes do setor. Foram instalados novos resfriadores, condensadores e bombas giratórias e uma torre de resfriamento. Os sistemas de ventilação também foram reprojetados para atender aos padrões ASHRAE 15 de segurança.
Reduzindo o uso de energia e custos
Os drives de frequência variável (VFDs) substituíram os drives de fluxo constante nos chillers. A velocidade e a carga do motor são monitoradas continuamente para maximizar a economia de energia, estender a vida útil do motor e aumentar o conforto do ocupante. A conversão das bombas de água resfriada de um arranjo de bombeamento de volume constante para um projeto de bombeamento de volume variável reduziu o custo de instalação e os custos operacionais futuros. As atualizações de eficiência também incluíram a substituição da torre de resfriamento com ventilador de velocidade única por uma torre de ventilador VFD com velocidade controlada.
Otimizando desempenho, garantindo conforto
Um sistema de automação predial (BAS) Trane Tracer Summit® foi instalado para otimizar o desempenho e o uso de energia da planta de resfriamento e garantir o conforto dos funcionários. O BAS fornece controle integrado do edifício a partir de uma estação de trabalho de computador dedicada. Ele permite que os gerentes das instalações executem tarefas diárias, como responder a alarmes, visualizar relatórios e tendências, alterar controles de área e equipamentos e programação personalizada. Os gerentes de instalações empregam a otimização da torre do chiller por meio do uso do sistema Trane Tracer Summit Chiller Plant Manager ™, sequenciando os pontos de ajuste do chiller para reduzir o consumo de energia.
Resultados
A Mercedes-Benz recebeu do estado de Nova Jersey um desconto de $ 78.000 em energia para edifícios inteligentes para atualizações de infraestrutura em sua sede na América do Norte. E embora a economia de energia não fosse a força motriz, a empresa viu uma queda imediata e significativa em sua demanda de energia. As atualizações também melhoraram a confiabilidade do sistema e o conforto do ocupante. "O novo sistema é totalmente automatizado e integrado ao nosso sistema de gerenciamento de edifícios para que possamos 'ver' o desempenho do sistema e saber exatamente como ele está executando a qualquer momento", disse David Lee, supervisor de manutenção de instalações, Mercedes-Benz USA, LLC . "Todo o projeto correu tão bem quanto se poderia esperar, já que estávamos fazendo uma grande cirurgia em um prédio de quarenta anos", acrescentou Lee. "A experiência e o planejamento que a Trane possuía de projetos anteriores deste escopo e tamanho definitivamente mostraram."
Sobre a Mercedes-Benz
A promessa de seu fundador de entregar "o melhor ou nada" continua sendo uma prioridade para MBUSA hoje. Os chillers CenTraVac ™ resfriados a água com acionadores de frequência variável aumentam a confiabilidade e a eficiência energética.