Futuro do profissional da climatização passa pela descarbonização e eficiência energética
June 09, 2022
Eficiente, moderno e silencioso, o minisplit dutado da Trane mostra porque já é sucesso no ambiente criado pelos arquitetos Michel Hüning e Jean Lorenzett

Por Rafael Dutra
Com o avanço de discussões sobre qualidade do ar em ambientes compartilhados, eficiência energética e descarbonização, os profissionais do segmento da climatização têm recebido cada vez mais demandas específicas, que exigem soluções estratégicas e amplo conhecimento das tecnologias disponíveis. Estar atualizado sobre as novas tecnologias e como elas podem oferecer uma qualidade adequada dos ambientes construídos juntamente com metas de redução de emissão de CO2 e eficiência energética é o diferencial para uma carreira promissora.
O campo de atuação em climatização está diversificado e exigente com relação às atualizações, fundamentais para atender às novas linhas de equipamentos, seja em shoppings, condomínios, hospitais, indústria e automação. Atualmente, para se tornar um mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração ou atuar na fabricação e montagem de equipamentos e sistemas é preciso desenvolver várias habilidades manuais e técnicas, além de contar com noções de mecânica, normas de segurança no trabalho e preservação ambiental.
É importante saber que nenhuma tecnologia de climatização pode ser desprezada. Todo conhecimento anterior em climatização, até chegarmos às tecnologias mais modernas, que possuem alta precisão de monitoramento computadorizado, precisam ser conhecidas do profissional do futuro. É fundamental entender como funcionam os equipamentos anteriores para que possamos adaptá-los às novas soluções, como painéis solares, por exemplo. É nesse tipo de demanda que nos diferenciamos.
E saber utilizar recursos que facilitam o trabalho, como aplicativos, blogs e canais de vídeos que trocam dicas de interesse, é outro aspecto que tende a se acentuar no cotidiano dos melhores profissionais do ramo. Para trabalhar com equipamentos e dispositivos que disponibilizam dados como medições, testes ou alarmes, além de saber instalá-los, é necessário também aprender a ler e interpretar corretamente os dados fornecidos.
É inegável que a tecnologia é uma grande aliada da profissão. Hoje temos muitas ferramentas que ajudam a encontrar soluções precisas para cada tipo de situação e temos uma ampla gama de conteúdos disponíveis na internet, que contribuem para sanar dúvidas entre profissionais e fabricantes. Mas o profissional do futuro tem de saber lidar com a eficiência energética e compreender a importância da sustentabilidade.
A crescente preocupação ambiental global trouxe mudanças importantes no mercado da climatização e o profissional deve estar antenado a essas novidades. Todos os esforços no sentido de obter eficiência energética e descarbonização devem ser observados de forma holística no momento de oferecer uma solução em cada projeto.
Os desafios da qualidade do ar que respiramos foram ampliados e explicitados neste período de pandemia de forma que os ocupantes dos ambientes construídos estão mais exigentes e conscientes da importância de sistemas e projetos de climatização adequados para uma qualidade do ar aceitável. Esta é uma tendência que irá se fortalecer e que o profissional que deseja se destacar precisa compreender bem.
O profissional deve acompanhar a tendência e procurar se capacitar para analisar cada novo ambiente e oferecer as melhores soluções de eficiência energética, utilizando as ferramentas inteligentes para monitorar, rastrear, prever e otimizar sua operação. As possibilidades de gerenciamento otimizado de energia sob medida para cada ambiente são inúmeras e dependem muito do olhar atento e criativo dos profissionais para atingir seus objetivos de energia e sustentabilidade.