Projeto inovador de climatização de alta eficiência e sustentabilidade é premiado
October 21, 2024
O sistema desenvolvido pela Trane Brasil foi destaque no SMACNA Brasil 2024, premiação que homenageia empresas e personalidades do setor de tratamento de ar e climatização
São Paulo, 21 de outubro de 2024 – A Trane Brasil, marca do grupo Trane Technologies (NYSE: TT) e líder em soluções inovadoras de climatização, foi premiada no “Destaques do Ano SMACNA Brasil 2024”, evento realizado em 17 de outubro em São Paulo. O objetivo da premiação é homenagear empresas e personalidades que se destacaram no setor de tratamento de ar e climatização em 2023.
A Trane foi premiada por sua colaboração com a Best Clima no desenvolvimento e implementação de um sistema de climatização de alta eficiência e sustentabilidade no empreendimento “O Parque”, um projeto triple A com certificação LEED GOLD, refletindo o compromisso do projeto com práticas sustentáveis e eficiência energética.
“Este reconhecimento reforça o compromisso de ambas as empresas em continuar liderando o mercado com soluções inovadoras para um legado sustentável. Nosso foco é desenvolver tecnologias que promovam a eficiência energética e tragam impactos duradouros para o meio ambiente. Estamos determinados a deixar uma marca positiva no setor e na sociedade, hoje e para as futuras gerações”, afirma Cristian Drewes, presidente da Trane Brasil.
Mais que inovação, sustentabilidade
“O Parque” é um empreendimento composto por cinco torres – duas residenciais de alto padrão, uma torre corporativa, um prédio de uso misto e um centro de operações – que ocupa uma área de 70.827 m² distribuídos em seis subsolos interligados. A inovação do projeto está na combinação do sistema VRF de 1840 HP com condensação a ar e o uso de sistemas de renovação de ar automatizados, equipados com rodas entálpicas que recuperam o calor de exaustão para resfriar o ar externo.
Além disso, o sistema de ar condicionado VRF utilizado no prédio possui duas condensadoras por andar na cobertura, seis evaporadoras nas áreas internas e oito evaporadoras nas fachadas, todas interligadas e automatizadas para otimizar o uso de energia e garantir o conforto do ambiente em todas as áreas. O prédio conta ainda com ventiladores pressurizados nas escadas e um sistema de extração de fumaça dimensionado para trabalhar em altas temperaturas, evidenciando as preocupações com segurança e eficiência operacional.
Presenças no evento
Além do presidente da Trane Brasil, Cristian Drewes, a empresa foi representada por um time de colaboradores e executivos, como Gustavo Lopez, Diretor de Vendas de Partes e Peças e Ductless, Matheus Lemes, Diretor de Serviços, e Marcelo Bortone, Diretor Distrital de Vendas.
A equipe da Best Clima, parceira estratégica da Trane Brasil nesse empreendimento, também marcou presença no evento.
"O atual mercado não demonstra o mesmo nível de parceria que no passado, e eu acredito que a fidelidade nas negociações, como a que temos com a Trane, é fundamental para um sucesso duradouro. Nossa parceria é sólida e foi construída ao longo de vários anos. Temos uma tradição de confiança e cooperação que valorizo enormemente," afirma João Hamilton de Abreu, Gerente Comercial da Best Clima.
Sobre a Trane®
A Trane – marca do grupo Trane Technologies (NYSE: TT), inovador em clima global - cria ambientes internos confortáveis e energeticamente eficientes por meio de um amplo portfólio de sistemas, controles, serviços, parte e peças para ar-condicionado, aquecimento e ventilação. Para mais informações, visite trane.com.br.
Informações para a mídia
CDI Comunicação
Sarah Abrão - sarah.abrao@cdicom.com.br (11) 94821-0883
Renata Franca - renata.franca@cdicom.com.br (11) 98228-2877
Jorge Valério - jorge@cdicom.com.br (11) 99822-9013