ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 727 7023

Serviço de inteligência da Trane atualiza projeto em curso ao verificar oportunidade de ganho nos sistemas de ar predial

June 24, 2022

Brasil tem a primeira sala de TIS da Trane na América Latina, onde toda a tecnologia de monitoramento e inteligência pode ser observada em tempo real e à distância das instalações

 

São Paulo, 24 de junho de 2022 – As vantagens de se optar por uma instalação de ar inteligente em uma edificação vão além de se obter facilidade na operação dos equipamentos. A leitura analítica dos dados gerados pelo Serviço de Inteligência da Trane é capaz de produzir insights que otimizam o desempenho do prédio, enquanto monitora o funcionamento e gerencia o consumo de energia do sistema de ar.

 

O TIS (sigla do inglês para Trane Intelligent Services) conta com engenheiros e técnicos que usam modernas ferramentas, em rede ou nuvem, para monitorar e prevenir danos na operação em tempo real e podem realizar reparos imediatos à distância. Além disso, da união do olhar astuto dos especialistas com a clareza dos dados, são identificadas novas opções de abordagem e readequações no projeto, visando constantemente o menor consumo energético e melhor desempenho predial. 
 

“O sistema tem funcionalidades que permitem operar continuamente nas condições de projeto, assim como a capacidade de trazer recomendações e ajustes automáticos para otimizar e economizar ainda mais com base em Machine Learning e Inteligência Artificial. São ganhos consideráveis, financeiros e ambientais, que podem ser ajustados a qualquer momento, por meio dos insights fornecidos na análise dos dados.”, explica Matheus Lemes, diretor de Serviços da Trane.
 

O TIS fornece suporte full time de sistemas prediais para detectar problemas e manter os sistemas críticos - como hospitalares ou de infraestrutura governamental - em funcionamento ininterrupto. Os profissionais da Trane analisam o que cada alerta significa para resolver os problemas ou programar ações. As necessidades de manutenção são detectadas de forma programada, eliminando o tempo de atividade precária dos equipamentos que necessitam de reparos. Assim é feito o controle preventivo de falhas nos sistemas.

 

O Brasil é o primeiro país da América Latina a ter uma sala de monitoramento do TIS da Trane. O local conta com seis TVs, que apresentam gráficos e dados de monitoramento de todas as atividades remotas de clientes em tempo real.  “O espaço é um verdadeiro showroom da tecnologia e inteligência no uso dos dados e é motivo de orgulho dos colaboradores, já que simboliza uma nova era na operação e manutenção dos sistemas dos edifícios. Tem sido muito empolgante trabalhar com processos que nos possibilitam não só monitorar e fazer ajustes remotamente, mas obter ainda mais dessas consultas”, explica Matheus Lemes, Diretor de Serviços da Trane. 

 

Os dados do uso de energia do edifício são agregados por meio de visualizações constantes e análises que revelam oportunidades de economia ocultas, que ajudam a gerir as suas instalações para uma eficiência energética, incluindo desempenho do edifício, desempenho energético, avaliação energética e monitorização ativa.


A Trane utiliza uma rede global de melhores práticas e tecnologia e, no Brasil, também segue estritamente as recomendações da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), assegurando aos clientes o sigilo de suas aferições.

 

 

Sobre a Trane®

 A Trane® possui soluções que otimizam ambientes internos com um amplo portfólio energeticamente eficiente em aquecimento, ventilação e sistemas de ar-condicionado, serviços de construção e contratação, suporte de peças e controle avançado. Fundada em 1885, conquistou sua posição como pioneira no controle de temperatura nos últimos 100 anos. Para mais informações: Link

INFORMAÇÕES PARA A MÍDIA  

Angélica Muller

angelica.muller@cdicom.com.br  

+55 11 3817-7926  

+55 11 98334-5486 

  

Alexandre Augusto

alexandre.augusto@cdicom.com.br   

+ 55 11 3817 7964 

+ 55 11 94875-4868