Trane Brasil lança a campanha //THE TIME IS NOW//
July 10, 2023
Iniciativa tem como objetivo apresentar e disponibilizar ao mercado brasileiro o portfólio global de soluções inovadoras e sustentáveis da companhia
São Paulo, 10 de julho de 2023 – Em mais um movimento para acelerar e liderar os esforços rumo à transformação na indústria de climatização, a Trane Brasil acaba de lançar a campanha //THE TIME IS NOW//. Com isso, a companhia – no mercado há 110 anos – passa a disponibilizar para o Brasil um portfólio global com tecnologia de ponta tanto em seus produtos, quanto nos serviços, com alta eficiência energética.
“Este momento é marcado pelo impacto positivo que queremos gerar no mundo, através da entrega de soluções tecnológicas e sustentáveis. Além disso, trata-se de uma oportunidade de mostrarmos ao mundo que somos uma indústria com visão de futuro, ao apresentarmos as medidas que estamos adotando para reduzir as emissões de carbono e contribuir com a sustentabilidade do planeta”, destaca Diogo Prado, diretor geral da Trane Brasil.
Confira abaixo os lançamentos exclusivos da Trane para atender as necessidades específicas de diferentes setores e ambientes do mercado brasileiro:
Chiller RTAG – Chiller parafuso a ar de alta eficiência certificado AHRI, conta com a experiência da Trane em todos os aspectos do projeto HVAC para atender aos requisitos acústicos, energéticos e de espaço das edificações.
Chiller Modular Aquacube CXAU | Bomba Calor - Lançamento da Trane para o mercado de chiller modulares, alia eficiência e confiabilidade em um equipamento com compressores e ventiladores variáveis. Além disso, dispõe de operações de aquecimento ou resfriamento, é uma solução versátil para diversas aplicações de água gelada.
UTA CLCA - Unidade de tratamento de ar flexível com elevada integridade e estanqueidade. A resistência do gabinete foi concebida para cumprir a norma europeia EN 1886:2007 e é projetado para atender o padrão de estanqueidade da Eurovent.
Fancoil LPCQ - Nova série de tratamento de ar, cujas unidades foram desenvolvidas com a faixa de volume de ar de 2000-38000 m³/h. Adota painel de parede dupla, estrutura robusta, desempenho superior e qualidade confiável. Pode ser amplamente utilizado em aplicações como varejo, shopping, escritório, hotel, teatro, aeroporto e outras edificações.
Soluções em Serviços
Controles & Automação - Solução ancorada pela plataforma de automação predial Tracer® SC+, inclui produtos de ponto-a-ponto, desde sensores e controles de equipamentos até gerenciamento predial completo. A solução permite transformar a forma como os sistemas interagem entre si e como as pessoas interagem com os equipamentos.
Serviços Digitais – Nesta solução, os serviços digitais aproveitam os dados do usuário e as análises da Trane para criar painéis simples que podem ajudar a entender o desempenho do edifício e seus ativos, tais como encontrar oportunidades para aumentar a eficiência, diminuir o uso de energia e aumentar a produtividade por meio da otimização do sistema.
Rental - Serviços de aluguel da Trane que fornecem refrigeração, escaláveis para aplicações customizadas, manutenções planejadas e eventos emergenciais.
Upgrades – Permite atualizar ou substituir o sistema sem a necessidade de troca do equipamento HVAC. A Trane identifica o equipamento instalado para apresentar as opções de atualização.
Servipartes - Ampla rede de lojas e pontos de venda na América Latina para assessorar e atender os clientes da companhia.
//THE TIME IS NOW//
Para mais informações sobre a campanha acesse: https://bit.ly/trane_thetimeisnow
Sobre a Trane®
A Trane® possui soluções que otimizam ambientes internos com um amplo portfólio energeticamente eficiente em aquecimento, ventilação e sistemas de ar-condicionado, serviços de construção e contratação, suporte de peças e controle avançado. Fundada em 1885, conquistou sua posição como pioneira no controle de temperatura nos últimos 100 anos.
Para mais informações: https://www.trane.com/commercial/latin-america/br/pt.html.
INFORMAÇÕES PARA A MÍDIA
CDI Comunicação
Mônica Pileggi
+55 11 98537-6909