CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Servicios de Inicio del Sistema

Adaptando edificios a un mundo cambiante.

Un nuevo sistema HVAC tiene mucha tecnología para sincronizarse. Asegúrese de que esté configurado correctamente.

Con su nuevo sistema Trane, se ha unido a la causa para reducir la intensidad energética del mundo. Nuestros productos pueden transformar el uso de energía. Pero sin una puesta en marcha adecuada, es posible que se pierdan algunos de esos beneficios. Es importante aprovechar al máximo cada kilovatio.

 

La puesta en marcha significa un rendimiento óptimo

Antes de presionar el botón oficial de "encendido" durante la puesta en servicio, nuestros técnicos se tomarán su tiempo para asegurarse de que cada punto y sensor se comunique correctamente; que cada pieza de equipo está haciendo su trabajo. Tendrá un edificio eficiente, confiable y cómodo el primer día que entre en funcionamiento.

Traeremos (¡mucha!) experiencia

¿Por qué enviar un solo técnico cuando la tecnología permite enviar a toda la empresa? Los técnicos en el sitio tienen acceso móvil instantáneo a soporte de video virtual y soporte en vivo de una red de expertos de Trane.

 

Sabrás lo que es posible

Like anything mechanical, an HVAC system generally performs at its best when everything is brand new. During Start Up, we’ll take baseline measurements so we’ll both know what the system is capable of. This sets the gold standard for performance as time goes on.

Amplíe el soporte de puesta en marcha a un año completo

Es importante ver cómo funciona el sistema en el entorno real. Pequeños ajustes pueden marcar una gran diferencia en la comodidad y el uso de energía. Tener un buen comienzo es la clave para una vida útil larga y satisfactoria del sistema. Extended Start Up proporciona soporte in situ durante doce meses completos.

0.00

Recursos

Related Services