ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 727 7023

Histórias de Clientes

Sistema de Saúde de Gundersen

 

Resumo

Diante dos crescentes custos de energia, o Gundersen Health System tomou medidas para desenvolver abordagens sustentáveis ​​para o uso de energia. Seus programas não apenas resultaram em economias significativas de energia, mas também estão ajudando-a a cumprir sua missão de assistência médica.

Desafio

Com seus custos de energia aumentando a uma taxa de US$ 350.000 por ano, o Gundersen Health System sabia que precisava tomar medidas para reduzir o consumo de energia, economizar dinheiro para os pacientes e preservar recursos valiosos. Priorizando a sustentabilidade, o sistema de saúde desenvolveu o programa Envision®, uma iniciativa que visa reduzir o consumo de energia e os custos com saúde, além de melhorar a qualidade do ar e a saúde de sua comunidade. O programa Envision inclui uma meta agressiva para alcançar a independência energética até o ano de 2014, o que significa que o Sistema de Saúde Gundersen produzirá tanta energia renovável quanto usar, envolvendo-se em programas de eficiência energética e estratégias de negócios inteligentes.

Solução

Para colocar o 'verde' em ação, o Gundersen Health System iniciou um processo de retrocomissionamento. O retrocomissionamento examina aquecimento, resfriamento, iluminação e comportamento dos funcionários e usa medidas de baixo custo ou sem custo para melhorar a eficiência e reduzir a demanda de energia. Em 2008, o Gundersen Health System contratou a Trane como seu agente de retrocomissionamento. Uma auditoria energética abrangente foi realizada para identificar áreas onde os benefícios operacionais e financeiros poderiam ser alcançados. Dados históricos foram coletados de contas de serviços públicos e uma linha de base foi estabelecida para medir economias futuras. Dezenas de oportunidades de conservação de energia foram identificadas e priorizadas com base no retorno e no impacto.

Otimizando as operações da planta do resfriador e da torre de resfriamento

Um Trane Tracer Summit® Building Automation System (BAS), com o software Tracer ES™ foi instalado para permitir que o Gundersen Health System monitore e controle o uso de energia em todo o seu sistema via Internet. Usando o BAS, os controles de temperatura foram reprogramados para permitir que os ventiladores nas torres de resfriamento interajam com os chillers. Os dois componentes foram programados para funcionar nas configurações mais eficientes, com base nas condições externas, como temperatura e umidade. Uma vez comprovado o sucesso em um edifício, a otimização da planta do resfriador e da torre de resfriamento foi replicada em todos os edifícios do campus do Gundersen Health System com sistemas de água gelada.

Alcançando conforto ideal, consumo mínimo de energia

Os manipuladores de ar Trane Climate Changer™ ajudam a garantir o conforto dos pacientes e da equipe, determinando as necessidades de resfriamento ou aquecimento em várias zonas do edifício. Os manipuladores de ar são programados para desligar, desacelerar ou ligar conforme necessário, para atingir temperaturas ideais com consumo mínimo de energia. Lâmpadas fluorescentes T-8, reatores e refletores substituíram a iluminação T-12 para fornecer intensidade de luz comparável, usando metade da energia.

A atualização economiza energia, aumenta a capacidade

Três torres de resfriamento de quarenta anos e um resfriador envelhecido corriam risco de falha no hospital do Sistema de Saúde Gundersen. Os chillers centrífugos Trane CenTraVac™ de 1300 toneladas, com maior eficiência energética, torres de resfriamento e bombas de água gelada substituíram o sistema antigo, reduzindo significativamente o uso de eletricidade. O sistema também aumentou a capacidade de resfriar um novo data center e uma futura adição de hospital, eliminando a necessidade de equipamentos duplicados.

Empregando uma solução de segurança de fonte única

Vários tipos de sistemas-chave e a logística de trabalhar com um programa nacional dificultaram a manutenção eficiente e eficaz da segurança nas instalações do Sistema de Saúde Gundersen. A Trane introduziu o sistema de saúde no segmento de negócios de tecnologias de segurança da Ingersoll Rand para fornecer uma solução de segurança de fonte única. As especificações de segurança foram atualizadas, removendo duplicações para reduzir custos. Um compromisso de revendedor de longo prazo, criado para atender às necessidades do mercado de reposição, proporcionou economias adicionais. O novo hospital do sistema de saúde foi protegido com sistemas de chave patenteados da Schlage e fechaduras eletrônicas; Dispositivos de saída Von Duprin; e fechos de portas e operadores LCN. As atualizações começaram em uma segunda instalação do Sistema de Saúde Gundersen.

Resultados

Um modelo para prestadores de serviços de saúde em todo o país, o programa Envision® do Gundersen Health System prova que existem abordagens sustentáveis ​​para o uso de energia que complementam sólidas decisões financeiras de negócios. Os esforços de retrocomissionamento e atualizações de infraestrutura contribuíram para uma redução de 25% na intensidade de energia (Btu/pé quadrado), resultando em US$ 1,25 milhão em economia anual.

Corey Zarecki, diretor da Envision Engineering and Operations, disse: "Ao trabalhar com líderes da indústria como a Trane para definir e implementar a estratégia de energia, o Gundersen Health System é capaz de executar nossa visão de transformar boas intenções e teoria verde em ação com resultados mensuráveis. "

"Cada medida que tomamos deve fazer sentido tanto do ponto de vista ambiental quanto financeiro", disse Jeff Rich, diretor executivo da Envision®. "Mas nossos esforços de sustentabilidade estão alcançando muito mais do que economizar energia e reduzir custos. Estamos mantendo os custos de saúde baixos para nossos pacientes, fazendo um investimento em nossa economia local e melhorando a saúde da comunidade. Tudo se encaixa perfeitamente com nossa missão de excelência em saúde

 

Sobre o Sistema de Saúde Gundersen

Uma rede de saúde sem fins lucrativos liderada por médicos, o Gundersen Health System emprega mais de 6.000 equipes médicas e odontológicas e pessoal de apoio em hospitais e clínicas em Wisconsin, Minnesota e Iowa, e é o Campus Clínico Ocidental da Escola da Universidade de Wisconsin de Medicina e Saúde Pública.

Gundersen-Health-system-hero.JPG