CIRURGIA HVAC SEM PARADAS
A Trane ajuda o hospital onde a mudança era necessária, mas os cuidados não podiam ser sacrificados
Atendendo aos Padrões Nacionais e às Expectativas dos Pacientes.
Wythe County Hospital (WCCH) teve uma situação difícil. Construída em 1972, a instalação precisava atualizar os sistemas HVAC em suas suítes operacionais para manter os rígidos padrões JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations) para temperatura, umidade e fluxo de ar. Mas como o único hospital que atende 36.000 pessoas em dois condados, eles não podiam fechar para reforma, nem mesmo permitir que a instalação interferisse em um calendário cirúrgico agitado ou nas operações hospitalares diárias vitais.
A Trane traz o produto certo para a solução certa.
A WCCH confiou no escritório do distrito de Roanoke da Trane para lidar com esse problema. A Trane recomendou a colocação de um manipulador de ar TRANE Climate Changer™ em uma nova sala de equipamentos de 15' x 44' na parte de trás do hospital para que as funções do dia-a-dia não fossem afetadas pela reforma. Uma atração adicional da nova sala de equipamentos foi que ela permitiu que Trane movesse a antiga torre de resfriamento, que foi colocada muito perto das entradas de ar fresco do hospital. Resfriamento temporário foi empregado como salas de operação e a unidade estéril central foi equipada com unidades de tratamento de ar Trane. E para controle climático preciso, o sistema de automação TRANE Tracer Summit™ da WWCH foi atualizado com novos controles DDC para automação total com gráficos atualizados.
Trabalhar com a Trane significa trabalhar em conjunto.
No final, a experiência que a Trane trouxe para o projeto foi tão vital quanto qualquer equipamento. Atuando como gerente de projeto, a Trane ofereceu balanceamento de ar e serviços de inicialização que garantiram que o hospital atendesse às especificações da JCAHO durante toda a atualização. A Trane também trabalhou em estreita colaboração com as enfermeiras do WCCH para garantir que os pacientes não fossem afetados adversamente durante a construção. Quando o trabalho foi concluído, a nova tecnologia de controle de zona do hospital forneceu temperatura, umidade e pressurização ideais para as salas de operação, a unidade central estéril e as enfermarias de doenças infecciosas. Também deu à equipe do hospital a capacidade de monitorar e ajustar facilmente as condições. Essas mudanças não passaram despercebidas. Dub Ford, diretor de instalações do WCCH, ofereceu este resumo do projeto: "Trabalho aqui há muitos anos - o sistema de automação predial Tracer Summit é a melhor coisa que já compramos para este hospital".
Sobre o Condado de Wythe
WCCH é uma instalação de 104 leitos totalmente credenciada pela Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations. Em operação desde 1972, o WCCH é o único hospital no Condado de Wythe e presta atendimento a uma área de atendimento primário de cerca de 36.000 pessoas nos condados de Wythe e Bland. O WCCH emprega mais de 350 funcionários em tempo integral e conta com mais de 80 médicos e médicos de consultoria/atendimento. O hospital opera sob a orientação de um conselho de administração de sete membros. O WCCH oferece atendimento intensivo e ambulatorial abrangente, cirurgia no mesmo dia, atendimento de emergência 24 horas, serviços de radiologia (ressonância magnética, tomografia computadorizada, medicina nuclear, ultrassom, radiologia geral) e muitas outras especialidades e serviços.