Stratégie
La décarbonisation ou la durabilité est la stratégie globale mise en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).
Outils de gestion
La gouvernance environnementale et sociale (ESG), la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et les personnes, la planète et le profit sont des outils de gestion qui vous aident à tenir les principales parties prenantes responsables de la mise en œuvre de la stratégie.
Solutions
L’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, l’électrification et la gestion des fluides frigorigènes sont des solutions concrètes que vous mettez en œuvre sur le chemin de la décarbonation.
Pourquoi la décarbonisation des soins de santé est-elle importante ?
Regardons les données :
- 40 % de la consommation d’énergie aux États-Unis provient des bâtiments commerciaux
- Le CVC représente la moitié de cette consommation1
C’est encore plus extrême dans les établissements de santé :
- Si les soins de santé dans le monde étaient leur propre pays, ils seraient l’un des cinq plus grands émetteurs de carbone de la planète
- 65 % de la consommation d’énergie des hôpitaux provient de l’infrastructure des bâtiments, comme le chauffage, la climatisation, l’eau et laventilation2
Les hôpitaux sont extrêmement énergivores. Fournir des soins 24h/24 et 7j/7, il n’y a pas de temps d’arrêt. Les espaces critiques (salles d’opération, salles d’isolement) et les équipements critiques (IRM, TDM) exercent une pression importante sur l’infrastructure des bâtiments et les systèmes énergétiques.
Étant donné que les hôpitaux sont les principaux pollueurs d’émissions, il y a de plus en plus de pressions coordonnées de la part de tiers pour ajouter des initiatives de décarbonisation dans l’industrie.
- Engagement climatique du secteur de la santé – La Maison-Blanche et le ministère de la Santé et des Services sociaux se sont réunis pour mettre au défi le secteur de la santé de s’engager à réduire ses émissions de 50 % d’ici 2030. Plusieurs des plus grands hôpitaux privés l’ont signé.
- La Joint Commission – Cette agence d’accréditation a également signé l’engagement climatique du secteur de la santé et a formé un groupe de travail chargé d’établir des normes de décarbonisation que les établissements de santé sont tenus de respecter pour recevoir l’accréditation. Pour la première fois, ils suivent des éléments tels que les émissions de CO2, les efforts de réduction des déchets et d’autres stratégies de décarbonisation dans le cadre de leur processus d’accréditation.
- American Hospital Association (AHA) – Depuis 2022, l’AHA pose des questions spécifiques liées à la durabilité dans son enquête annuelle. Ces questions sont le reflet direct du mandat fédéral et comprennent des détails sur les objectifs de durabilité, les échéanciers, la direction générale, etc.
- Center for Medicare & Medicaid Services (CMS) – À partir de 2026, CMS commencera à produire des rapports volontaires sur quatre domaines prioritaires liés à la durabilité dans le cadre de son initiative de décarbonisation et de résilience des soins de santé.
Bien que bon nombre de ces initiatives soient actuellement volontaires, il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant qu’elles ne deviennent des normes. Il serait avantageux pour les organisations de soins de santé de commencer à définir et à mettre en œuvre un plan de décarbonisation dès maintenant afin d’être prêtes pour toute réglementation qui pourrait survenir.
La décarbonation en tant que stratégie d’entreprise : comment commencer
Bien que cela puisse sembler intimidant, la mise en route est assez simple. Commencez par évaluer ce que vous faites déjà. Vous êtes peut-être déjà sur un chemin de décarbonisation, même sans programme formel. Si vous prenez des mesures pour aider à réduire votre consommation d’énergie ou si vous avez un programme de gestion des réfrigérants, par exemple, il s’agit tous d’efforts de décarbonisation.
À mesure que vous vous dirigez vers un programme de décarbonisation plus formel, il est important de comprendre les quatre principaux leviers que vous pouvez actionner pour décarboniser.
- Efficacité énergétique – Il est possible d’améliorer l’efficacité énergétique globale et de réduire les émissions dans les nouvelles constructions ou les installations existantes. Cela signifie examiner comment vous gérez actuellement vos bâtiments et trouver des opportunités pour les rendre plus efficaces. Réduire le chauffage, la climatisation ou l’éclairage pendant les périodes plus calmes, par exemple. Lorsque vous choisissez un nouvel équipement de bâtiment – que ce soit dans le cadre d’une rénovation ou d’une nouvelle construction – optez pour une option plus économe en énergie.
- Électrification du chauffage – Les sources de chaleur électriques ont parcouru un long chemin ces dernières années. Passer des sources d’énergie fossiles aux sources électriques peut apporter une efficacité et des économies incroyables à votre entreprise.
- Choix de réfrigérants – Les équipements médicaux et d’infrastructure nécessitent des réfrigérants pour rester froids. S’assurer qu’il n’y a pas de fuite et passer à un liquide de refroidissement plus respectueux de l’environnement permet de réduire les émissions.
- Énergie renouvelable – Également appelée « énergie propre », il existe plusieurs méthodes pour intégrer l’énergie renouvelable dans votre entreprise, qu’il s’agisse d’investir dans l’ajout d’énergies renouvelables sur place ou d’acheter des crédits renouvelables.
Avantages d’une stratégie de décarbonation proactive
Il y a d’importants avantages pour les entreprises à rendre votre hôpital plus économe en énergie.
- Économies de coûts et réduction de la consommation d’énergie – Un bâtiment moyen gaspille 30 % de l’énergie qu’il consomme en raison d’inefficacités3. En prenant des mesures pour aider à réduire ces déchets, vous consommerez moins d’énergie et économiserez de l’argent.
- Résilience énergétique – Qu’il s’agisse d’une baisse de tension imposée par l’État ou d’une préparation en cas de catastrophe naturelle ou d’origine humaine, il est de plus en plus important d’avoir un plan d’urgence en place si les sources d’énergie traditionnelles sont mises à rude épreuve.
- Aider à améliorer le confort des patients – L’objectif de toutes les initiatives opérationnelles doit être centré sur la fourniture de soins exceptionnels aux patients. En gardant le confort des patients au premier plan de votre stratégie de décarbonisation, vous vous assurerez de réaliser des économies sans compromettre les performances.
Que vous soyez un hôpital rural avec un seul bâtiment ou une grande entreprise multi-bâtiments, vous pouvez prendre certaines mesures pour transformer votre infrastructure en un atout plus solide. Trane peut vous aider à évaluer votre infrastructure actuelle et travailler avec vous pour élaborer un plan proactif afin d’atteindre vos objectifs de décarbonisation. Trane peut également vous aider à comprendre vos options de financement pour vous assurer que vous profitez de subventions, de crédits et de programmes pour vous aider à réduire les coûts initiaux.
1 https://www.eia.gov/
deux Rapport sur l’empreinte climatique des soins de santé | Des soins de santé sans préjudice noharm-global.org
3 https ://www.energy.gov/ (en anglais seulement)