Comme l’illustre le graphique ci-dessus, trois éléments composent votre programme de durabilité : environnemental, social et gouvernance, communément appelé ESG. Votre empreinte carbone est composée de trois « scopes » : sur site, énergie et chaîne de valeur.
- Les émissions de portée 1 « sur site » sont des émissions utilisées directement dans vos opérations et sont généralement constituées de combustibles fossiles.
- Les émissions de scope 2 « Énergie » sont l’électricité achetée sur le réseau électrique. Bien que vous soyez responsable de ces émissions, elles ne sont pas directement sous votre contrôle.
- Les émissions de portée 3 « chaîne de valeur » sont un ensemble plus complexe d’émissions liées à la création et au transport de produits et de services.
C’est en apportant des changements pour réduire les émissions dans l’un ou l’autre de ces trois domaines que vous réalisez la décarbonisation. En travaillant avec un expert, vous pouvez déterminer la combinaison appropriée d’initiatives dans ce cadre pour atteindre vos objectifs de durabilité tout en soutenant vos objectifs commerciaux et financiers.
Étape 3 : Établissez un plan de décarbonation
La décarbonisation se résume à quatre composantes principales : l’efficacité énergétique, l’électrification, les énergies renouvelables et la gestion des fluides frigorigènes. Voyons ce qui entre dans la composition de chaque composant.
- Rendement énergétique
L’objectif de l’efficacité énergétique est de contribuer à l’amélioration de l’infrastructure du bâtiment afin d’éliminer les déchets dans vos opérations. Cela peut se faire en passant à un équipement plus efficace, en apportant des améliorations pour limiter l’entrée ou la sortie de la chaleur dans le bâtiment, ou en réduisant la charge nécessaire pour chauffer ou refroidir l’espace.
Le processus d’amélioration de l’efficacité énergétique commence par des mesures simples et rentables, telles que l’identification et le traitement des fuites d’air et l’installation de systèmes d’automatisation des bâtiments sophistiqués qui surveillent la consommation d’énergie et les déchets en temps réel. Un excellent moyen d’obtenir une plus grande efficacité est de commencer par une évaluation énergétique.
La mise à niveau vers des équipements à haut rendement, y compris le CVC et l’éclairage, contribue à réduire le coût global de possession et peut contribuer à améliorer l’efficacité énergétique de votre bâtiment. L’installation de systèmes d’automatisation vous permet de surveiller et de gérer de manière centralisée l’énergie dans les bâtiments à travers le pays, ce qui vous permet de réaliser des économies importantes. Votre expert en bâtiment et en énergie peut travailler avec vous pour trouver des moyens de payer les rénovations du bâtiment maintenant en utilisant les économies d’énergie futures.
- Électrification
Pour créer un réseau énergétique plus vert, des sources d’énergie renouvelables comme le solaire et l’éolien sont développées. Cela signifie que l’électricité devient moins émettrice en Amérique du Nord. L’une des meilleures façons de tirer parti de ces sources d’énergie plus vertes est d’électrifier vos opérations de chauffage et de climatisation. Une stratégie de décarbonisation émergente consiste à faire passer les équipements de chauffage des espaces et des processus à des conceptions de systèmes et à des normes d’équipement qui permettent toutes les opérations électriques prêtes pour la carboneutralité. Les propriétaires de bâtiments et d’entreprises dans des zones dotées de réseaux électriques propres et à faible coût verront plus d’avantages à court terme pour l’électrification du chauffage. Cela dit, le chauffage électrique est « prêt pour la neutralité carbone », car il peut finalement être fourni par une source d’énergie renouvelable. Il s’agit d’un énorme avantage pour tout bâtiment qui cherche à atteindre ses objectifs de décarbonisation.
Étant donné que les services publics font des investissements importants pour mettre à jour le réseau, beaucoup incitent les clients à en profiter. Le bon expert peut vous aider à déterminer comment vous pouvez recevoir des remboursements des services publics qui peuvent soutenir les mises à jour sur l’électrification.
- Énergie renouvelable
Les propriétaires de bâtiments et d’entreprises peuvent tirer parti de l’énergie renouvelable pour réduire les émissions tout en contrôlant davantage leur approvisionnement en énergie. Alors que l’énergie renouvelable a toujours été considérée comme une « prime de coût » par rapport aux sources d’énergie traditionnelles, il existe des modèles émergents qui permettent aux bâtiments d’obtenir de l’énergie renouvelable à un prix inférieur à celui des sources d’énergie traditionnelles.
Les propriétaires d’immeubles doivent explorer toutes les options d’énergie renouvelable qui s’offrent à eux et identifier celle qui présente le meilleur alignement et des rendements significatifs pour l’entreprise
Il existe deux façons principales d’obtenir des énergies renouvelables :
- Sur place : Un actif ou un système d’énergie renouvelable est installé dans l’installation et fournit de l’énergie directement au bâtiment.
- Hors site : Un engagement est pris à l’égard d’un actif d’énergie renouvelable hors site (probablement un grand développement à l’échelle d’un service public) qui permet au propriétaire de reconnaître les attributs de l’énergie renouvelable.
- Gestion du réfrigérant
Les coûts souvent négligés des fuites de réfrigérant peuvent avoir un impact à la fois sur l’environnement et sur vos bénéfices. Une solide stratégie de gestion des fluides frigorigènes commence par l’établissement de références, le suivi et la gestion des pertes de fluides frigorigènes, ainsi que par la recherche de moyens de réduire les pertes de fluides frigorigènes. Bien que cela soit important du point de vue des rapports, la maîtrise des fuites de fluides frigorigènes permet également d’améliorer les performances de l’équipement et de réduire les événements de service.
La deuxième étape consiste à évaluer le potentiel de réchauffement planétaire (PRG) des réfrigérants actuellement utilisés dans les systèmes et à envisager la transition vers des réfrigérants à faible PRG à mesure que l’équipement est mis à niveau ou dans le cadre d’investissements futurs.
Les propriétaires d’immeubles et les dirigeants d’entreprise comme vous subiront une pression croissante pour décarboner leurs opérations dans les années à venir. La réduction des émissions tout en évitant les impacts négatifs sur les opérations commerciales de base et l’expérience client présente des défis uniques, ainsi que d’immenses avantages. Équilibrer ces défis en élaborant une feuille de route vers la décarbonisation qui se concentre sur la création de solutions financièrement attrayantes pour atteindre vos objectifs est une compétence essentielle des équipes d’experts qui soutiennent Trane Energy Services.
Vous cherchez à commencer, accélérer ou terminer votre parcours de décarbonisation ? Contactez un expert Trane pour développer une solution financièrement attrayante afin de répondre à vos ambitions en matière de durabilité.
Une solution holistique qui offre des résultats énergétiques

À propos de l’auteur
Trevor Joelson, responsable du programme de décarbonisation – Grands comptes
Trevor Joelson est responsable du programme de décarbonisation de Trane pour les clients grands comptes. Dans le cadre de ce programme, Trevor collabore avec de plus grandes entreprises pour définir leurs objectifs de durabilité environnementale et établir des initiatives et des programmes visant à réduire les émissions opérationnelles grâce à des projets financièrement attrayants et mesurables.
Trevor a rejoint Trane dans le cadre de l’acquisition de Fellon-McCord en 2016 et a occupé divers postes dans la gestion de l’énergie et du développement durable au cours de la dernière décennie. Son expertise en la matière porte sur les marchés de l’énergie et sur la façon dont l’offre d’énergie est liée à l’environnement bâti.
Trevor vit avec sa famille à Dallas, au Texas, et est diplômé de l’Université de Louisville.