En tant que société, nous ne pouvons plus ignorer les impacts des changements climatiques. La planète se réchauffe à un rythme deux fois plus rapide que les niveaux habituels, ce qui entraîne une augmentation des événements météorologiques extrêmes. Les entreprises et les gouvernements ont un rôle à jouer dans la lutte contre les causes du changement climatique afin d’assurer la prospérité de la planète pour les générations futures.
En tant qu’innovateur en matière de climat, Trane Technologies s’est engagé à éliminer une gigatonne deCO2 de ses clients grâce à l’utilisation de ses équipements et services d’ici 2030. Appelé le Gigaton Challenge, il s’agit du plus grand engagement climatique pris par une entreprise B2B, et les calculs montrent que cette réduction pourrait équivaloir à 2 % des émissions annuelles mondiales, soit les émissions annuelles de l’Italie, de la France et du Royaume-Uni combinées.
De même, conformément au décret présidentiel 14030, Risque financier lié au climat, tous les projets du gouvernement fédéral doivent tenir compte des risques financiers liés au climat dans le cadre des critères d’évaluation des projets et sont tenus de « donner la priorité aux options de réduction des émissions pour atteindre son objectif d’une économie à émissions nettes nulles d’ici 2050 ».
Fixer les objectifs est une chose, mais il peut être encore plus difficile de déterminer un plan sur la façon de mesurer et d’atteindre ces objectifs. Trane a considérablement investi dans la mesure et la réduction de son empreinte opérationnelle et de l’utilisation de ses produits, ce qui peut aider les agences gouvernementales à développer, exécuter et mesurer les risques financiers liés au climat. En tirant les leçons de nos trajectoires de réduction des émissions et en les appliquant à vos projets d’infrastructure, vous pouvez vous mettre sur la voie de réductions importantes des émissions. Trane peut travailler avec vous pour déterminer la combinaison appropriée d’initiatives dans ce cadre afin d’atteindre vos objectifs de durabilité.
Avec Trane Rental Services, des années d’expertise et de partenariats collaboratifs peuvent être utilisées pour faire progresser vos objectifs de durabilité et augmenter les attentes en fournissant les solutions temporaires les plus efficaces possibles. Nous disposons de la technologie, de l’orientation et des ressources nécessaires pour vous aider à résoudre tout problème au cas par cas, en vous aidant à trouver la meilleure solution pour vos applications uniques et individuelles et vos objectifs de durabilité.
Création d’un plan de décarbonation des infrastructures
Étant donné que les bâtiments consomment environ 40 % de l’énergie produite par les États-Unis, la réduction des émissions au sein de nos infrastructures est essentielle pour atteindre les objectifs de réduction des émissions. Trane a l’expérience de travailler avec des agences fédérales pour développer des projets d’infrastructure qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre en :
- Accélérer les technologies propres – Nous nous attaquons directement aux émissions à la source en élaborant de nouvelles et meilleures façons de chauffer et de refroidir les bâtiments.
- Améliorer l’efficacité énergétique à l’échelle du système – Nous allons au-delà de la simple fourniture de l’équipement le plus économe en énergie sur le marché et adoptons une approche globale de la gestion du climat dans les bâtiments.
- Transition vers l’abandon des fluides frigorigènes à PRG élevé – Nous sommes leaders dans le domaine des systèmes CVC à faible PRG pour les bâtiments de grande envergure et nous nous sommes engagés à proposer des produits de nouvelle génération avant 2030, à l’échelle mondiale.
Nous pouvons travailler avec vous pour créer un plan de décarbonisation personnalisé en examinant quatre éléments principaux :
- Augmenter l’efficacité énergétique – Améliorer vos bâtiments et vos infrastructures pour éliminer les déchets dans vos opérations. Cela peut se faire en passant à des équipements plus efficaces, en apportant des améliorations pour limiter l’entrée ou la sortie de chaleur des bâtiments, ou en réduisant la charge nécessaire pour chauffer ou refroidir l’espace. Pour les solutions CVC temporaires, les services de location Trane vous aident à atteindre vos objectifs de durabilité en ne recommandant que l’équipement et la puissance dont vous avez besoin et en fournissant des équipements OEM économes en énergie pour minimiser les déchets.
- Passer à l’électrification – Pour créer un réseau énergétique plus écologique, l’électricité se tourne de plus en plus vers des sources d’énergie renouvelables comme le solaire et l’éolien. Cela signifie que l’électricité devient moins émettrice aux États-Unis. L’une des meilleures façons de tirer parti de ces sources d’énergie plus vertes est d’électrifier vos opérations de chauffage et de climatisation.
- Passer à des fluides frigorigènes à faible PRG – Nous avons commencé à commercialiser des produits de nouvelle génération à faible PRG en 2014. Il existe aujourd’hui une grande variété d’options et il y en aura encore plus à mesure que l’industrie respectera le mandat du 1er janvier 2024 pour les refroidisseurs dans douze États.
- Incorporer davantage d’énergie renouvelable – Les agences fédérales peuvent tirer parti de l’énergie renouvelable comme outil pour réduire les émissions tout en ayant plus de contrôle sur leur approvisionnement énergétique.
Comprendre les réductions d’émissions
Lorsque vous réalisez des projets de réduction des émissions, vous devez vous assurer que vous mesurez avec précision l’impact. Au sein de la Confédération en particulier, il est essentiel de rendre compte des projets avec exactitude. Trane s’efforce de réduire les émissions de ses produits depuis plus d’une décennie. Au cours de cette période, nous avons affiné notre approche dans la façon dont nous mesurons les impacts environnementaux immédiats et à long terme de nos projets.
Nos outils complets permettent de calculer les réductions d’émissions à un endroit particulier, par exemple, la réduction de la consommation d’énergie à certains moments de la journée, ainsi que l’utilisation de combustibles fossiles ou de réfrigérants. La combinaison de ces technologies permet de réduire considérablement les émissions à l’échelle du système. La technologie Tracer® SC+ et Connect Equipment de Trane vous aide à garder une longueur d’avance sur vos problèmes grâce à la capacité à distance et à l’utilisation de l’énergie. Les services de location Trane sont intégrés à des indicateurs de tableau de bord de diagnostic visant à réduire la consommation d’énergie, à réduire les émissions et à vous faire économiser de l’argent. Il s’agit d’adopter une vision holistique des émissions créées, ainsi que des émissions évitées, afin de vous assurer que vous tenez compte de la situation dans son ensemble lorsque vous décidez de la meilleure façon d’atteindre les objectifs du projet.
Nous prenons tellement au sérieux les rapports sur la réduction des émissions que nous avons fait appel à un tiers pour examiner et valider nos calculs d’émissions, qu’il s’agisse de scopes 1, 2 ou 3, afin de confirmer que nos méthodologies sont exactes dans tous les sites et tous les cas d’utilisation.
Résolution de problèmes au niveau des systèmes
Nous n’atteindrons pas nos objectifs audacieux en examinant une pièce d’équipement à la fois. Nous devons créer des solutions qui tiennent compte de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre au niveau des systèmes. Trane adopte une approche en 4 étapes pour élaborer un plan complet à l’échelle du système pour les projets de mise à niveau des bâtiments et des infrastructures.
Étape 1 : Collecte – En effectuant une analyse énergétique, nous pouvons voir comment vos bâtiments consomment de l’énergie en temps réel. Notre stratégie de projet s’appuie sur la collecte de données sur vos besoins, vos bâtiments, vos équipements, ainsi que les réglementations et incitations locales.
Étape 2 : Évaluer – Il n’y a pas deux projets identiques. Les différences d’emplacement, de climat, d’opérations, etc. auront des exigences différentes. Nous plongeons en profondeur pour bien comprendre vos aspirations, vos motivations et vos contraintes.
Étape 3 : Conseiller – Nous utilisons notre expertise opérationnelle et énergétique pour recommander des solutions personnalisées qui produisent les résultats les plus importants. Nous pouvons modéliser les économies financières et d’émissions prévues pour nous assurer que nos recommandations ont le maximum d’impact.
Étape 4 : Livrer – Nous fournissons des solutions personnalisées et validons les résultats pour vous aider à atteindre vos objectifs.
Expérience inégalée de travail sur des projets d’infrastructure gouvernementaux
Nous avons passé des décennies à créer des bâtiments confortables dotés de technologies de contrôle avancées qui aident les bâtiments à fonctionner plus efficacement avec moins d’émissions.
De plus, Trane est directement engagé dans les efforts de recherche et de développement pour soutenir le DoD et d’autres programmes d’agences fédérales, tout en assurant le leadership dans des groupes de pilotage de l’industrie comme l’ASHRAE®. Nos qualifications pour travailler sur des projets fédéraux de grande envergure sont inégalées :
- Titulaire d’un contrat GSA de 20+ ans avec une expérience éprouvée dans l’aide aux partenaires d’agence pour atteindre des objectifs audacieux
- Entrepreneur qualifié DOE ESPC avec une expertise dans la définition et l’exécution rapide et efficace de projets d’économie d’énergie
- + de 250 bureaux en Amérique du Nord qui ont établi des relations avec des designers, des fournisseurs et des sous-traitants locaux pour fournir des services
- Fournisseur autorisé aux gouvernements d’État et locaux via GSA et Cooperative Purchasing Ex : Accords d’achat coopératifs OMNIA® ou coopératifs locaux (les lois varient selon l’État)
- SAM.gov Société enregistrée – Le système de gestion des récompenses (SAM.gov) est un site Web officiel des États-Unis.
- Réalisation de plus de 7 000+ commandes totalisant 370 millions de dollars pour soutenir les agences gouvernementales fédérales, étatiques et locales
Contactez-nous pour discuter de la manière dont nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs de réduction des émissions dès aujourd’hui.
Trane est une entreprise stratégique de Trane Technologies, un innovateur mondial en matière de climat. Trane Technologies a une longue histoire en tant que leader de l’industrie en matière de développement durable et a pris des engagements audacieux en matière de développement durable pour 2030, notamment son Gigaton Challenge, qui vise à éliminer une gigatonne, soit un milliard de tonnes métriques, des émissions de carbone de ses clients d’ici 2030.