Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez un expert Trane pour vous conseiller sur le développement, la conception et l’exploitation de votre nouveau centre de données
Discover which experts from Trane will be presenting and what topics they will cover at the upcoming ASHRAE Winter Conference and AHR Expo
Published: June 18, 2024
Selon les informaticiens, l’intelligence artificielle (IA) que nous voyons aujourd’hui n’est rien comparée à ce qu’elle pourrait devenir.
L’IA est sur le point de faire d’énormes progrès à court et à moyen terme. Mais un seul facteur freine les progrès technologiques basés sur l’IA : la puissance.
Les centres de données s’efforcent d’augmenter leur capacité pour répondre à l’explosion de la demande, principalement en raison des applications d’IA gourmandes en énergie. Mais ils sont entravés par la capacité des entreprises de services publics à fournir suffisamment d’énergie. La plupart des centres de données ont été conçus pour répondre aux besoins du cloud computing. Mais l’IA met à rude épreuve leur capacité. Les serveurs d’IA ont besoin d’environ 10 fois plus de puissance de calcul1. Ils produisent également 10 fois plus de chaleur que les serveurs cloud et nécessitent des méthodes de refroidissement avancées telles que l’immersion liquide2.
Grâce à l’IA, les experts du secteur estiment que la demande d’énergie pourrait augmenter de 85 % au cours des 15 prochaines années et que les principaux marchés des centres de données pourraient ne pas disposer de l’énergie dont ils ont besoin d’ici 3 à 4 ans3.
Il y a aussi un écart de développement. Alors qu’il peut falloir 2 à 4 ans à une entreprise de services publics pour connecter un gros client au réseau, un centre de données peut être construit en 18 mois4.
Heureusement, il existe des mesures que vous pouvez prendre pour aider à aplatir la courbe de demande et à rendre vos plans de développement de centre de données plus attrayants pour votre service public.
La « capacité échouée » fait référence aux actifs installés qui ne peuvent pas être utilisés pour soutenir des opérations critiques. La capacité bloquée d’un centre de données se trouve dans son infrastructure d’alimentation, d’espace et de refroidissement. Par exemple
La libération de la capacité inutilisée dans votre centre de données montre non seulement à votre service public que vous utilisez autant d’énergie que vous n’en allouez actuellement, mais elle permet également d’augmenter votre capacité de location.
Bien que votre centre de données puisse avoir besoin de 100 MW pour fonctionner, cela ne signifie pas que vous aurez besoin de l’utilitaire pour en fournir autant 24 heures sur 24, 365 jours par an. Dans de nombreuses régions du pays, un service public peut subir une pression sur son réseau pendant seulement 10 à 15 jours par an. Grâce à un système de refroidissement conçu stratégiquement, vous pouvez montrer à l’utilitaire comment vous contribuerez à réduire votre utilisation pendant ces pics de charge.
Pour réduire vos charges de demande de pointe, vous devrez être en mesure de vous « déconnecter » du service public pendant un certain temps et de continuer à fonctionner. Considérez votre centre de données comme un ordinateur portable. Il se charge lorsqu’il est branché sur une source d’alimentation, mais fonctionne toujours pendant un certain temps uniquement sur sa batterie.
Le stockage d’énergie fonctionne de la même manière. En utilisant l’un des nombreux types de technologies de stockage disponibles, vous pouvez économiser cette énergie pour l’utiliser lorsque vous devez vous déconnecter du réseau. Cela comprend des approches telles que le stockage de l’énergie électrique, le stockage par batterie, le stockage mécanique, la biomasse et plus encore. Chez Trane, nous pouvons travailler avec vous pour trouver la bonne solution de stockage en fonction de vos besoins et de votre application. Voici deux solutions que les clients voient en tête de leur liste de considérations :
N’importe lequel des systèmes de stockage d’énergie mentionnés ci-dessus peut être alimenté par des sources d’énergie renouvelables, telles que l’éolien ou le solaire. L’énergie nécessaire à votre nouveau centre de données pourrait-elle être complétée par des panneaux solaires sur le toit ? Ou une petite éolienne ? Ou la géothermie ? N’oubliez pas que vous n’avez besoin de générer suffisamment d’énergie que pour créer de l’énergie pour le stockage, et non pour faire fonctionner l’ensemble de vos opérations. Mais démontrer comment vous passez au vert peut vous aider lors des négociations avec les entreprises de services publics.
Les solutions propriétaires de Trane pourraient redéfinir votre façon de penser le développement de nouveaux centres de données et la modernisation de vos anciens. Si l’on considère l’ensemble du réseau, nos technologies exclusives, nos contrats d’énergie et nos crédits ITC pourraient contribuer à réduire le coût de construction d’un nouveau centre de données. L’aplatissement de la courbe de demande d’électricité pourrait aider à :
Les experts de Trane peuvent vous conseiller sur le développement, la conception et l’exploitation de votre nouveau centre de données, et vous aider à créer une approche du refroidissement et de la consommation d’énergie qui peut vous positionner favorablement auprès des services publics. En travaillant ensemble, nous pouvons jouer un rôle dans la réalisation du potentiel de l’IA pour aider à améliorer la qualité de vie dans le monde entier.
* Basé sur un coût moyen de 10 à 12 millions de dollars par MW pour les nouveaux centres de données
Contactez un expert Trane pour vous conseiller sur le développement, la conception et l’exploitation de votre nouveau centre de données
E+E Leader honors Trane with three awards for 2025 Top Project and Products.
Enhanced air-cooled chillers bring larger capacity and higher ambient temperature cooling capabilities to mission critical operations, further expanding Trane’s thermal management systems capabilities.
Blog
Innovation
Data Centers
E+E Leader honors Trane with three awards for 2025 Top Project and Products.
Enhanced air-cooled chillers bring larger capacity and higher ambient temperature cooling capabilities to mission critical operations, further expanding Trane’s thermal management systems capabilities.
The industry’s transition to low-GWP refrigerants, ongoing concern about cybersecurity and continuous improvement in energy efficiency drove Q1 product changes at Trane.