Comment le travail standard et les systèmes préfabriqués peuvent améliorer la fiabilité des installations de refroidissement
February 02, 2022
Souvent, une usine centrale d’eau glacée peut être l’un des systèmes les plus critiques d’une installation, en particulier pendant l’exploitation de l’installation. Ne serait-il donc pas logique que la conception et l’installation de ces usines soient également considérées comme essentielles ?
Il est donc logique que les étapes menant au démarrage de ce premier compresseur soient aussi fiables que possible. La mise en place de pratiques de travail standard, de séquences préconçues et de documentation peut grandement contribuer à garantir la fiabilité de l’usine d’eau glacée.
Phase de conception
Il n’est pas surprenant que lorsque des systèmes critiques sont développés, les concepteurs et les ingénieurs préfèrent mettre en œuvre des systèmes et des conceptions qui ont fait leurs preuves. Cependant, une conception précédente peut rarement être reproduite dans un nouveau système. Le fait de s’appuyer sur un outil (ou un ensemble d’outils) pour aider à concevoir des mises en page et des séquences spécifiques au projet peut contribuer à la réussite de la conception. Mieux encore, disposer d’un outil capable de prendre des séquences et des systèmes préconçus, éprouvés et testés et de les construire de manière modulaire pour obtenir la conception globale peut être un excellent moyen de réduire le temps et d’augmenter la fiabilité dans la phase de conception.
Avec Trane Design Assist, une ressource Web gratuite, le concepteur ou l’ingénieur peut choisir parmi des centaines de sous-séquences et de systèmes pour créer des milliers de permutations différentes d’un système. Créez ces conceptions à l’aide de stratégies et de normes éprouvées par l’industrie grâce aux outils, aux configurations, aux sélections et personnalisez les spécificités de conception pour répondre à tous les besoins du projet. À partir de Trane® Design Assist™, plusieurs ressources de conception sont créées, notamment des spécifications de guide, des séquences de fonctionnement, des listes de points et des diagrammes de flux. Savoir que les contrôles et la conception du système ont été réalisés avec des éléments éprouvés donne la tranquillité d’esprit qu’une base stable a été établie pour une usine fiable.
Phase d’exécution et de programmation
Avec les documents de conception en main, il est maintenant temps de passer à l’exécution sur site de la conception. Dans le cadre de cette phase, la mise en œuvre des séquences de programmation et de contrôle commence à avoir lieu. À l’instar de la phase de conception, il est essentiel de disposer d’un ensemble d’outils fiables qui couplent la phase de conception à la phase d’exécution. Les séquences et les mises en page produites à partir de Trane Design Assist augmentent non seulement la vitesse et la fiabilité pour le concepteur, mais aussi la vitesse et la fiabilité pour le programmeur de l’installation, car les programmes et les applications à mettre en œuvre ont été construits de manière harmonieuse. Le fait de disposer de cette vaste bibliothèque de programmes modulaires qui peuvent être construits pour résoudre la complexité du projet et de l’usine permet de créer la séquence personnalisée souhaitée, telle que spécifiée lors de la phase de conception.
Phase opérationnelle
Associé à une bibliothèque de programmation flexible, le contrôle du système préconçu peut vraiment être avantageux car il agit comme l’orchestrateur de l’ensemble du système de contrôle. Le fait de disposer de composants préfabriqués et reproductibles contribue grandement à la fiabilité. Trane Tracer SC+, avec son interface Synchrony facile à utiliser, dispose de plusieurs applications préconçues, y compris le contrôle de l’usine de refroidissement, qui constituent la base du contrôle du système. Ces applications ont été préprogrammées, testées de manière approfondie, documentées et intégrées aux produits afin d’être évolutives, reproductibles et faciles à appliquer. Il ne faut pas ignorer que la documentation de ces applications, qu’elle soit incluse dans l’interface utilisateur ou qu’elle soit imprimée ou électronique, contribue à la fiabilité d’un système en permettant aux propriétaires et aux opérateurs de comprendre facilement la séquence et le fonctionnement des applications. Cette approche d’applications préconçues, associée à une documentation solide, permet désormais d’assurer la fiabilité du système tout au long de la phase de conception, de la phase d’exécution et maintenant de l’état opérationnel du système.
Phase de mise en service
À ne pas négliger, il est également essentiel de disposer d’une phase de mise en service fiable d’un projet. En utilisant des documents de conception, des bibliothèques de programmation fiables, des applications système préconçues et de la documentation d’application, la phase de mise en service peut être exécutée plus facilement. Avec une documentation de séquence connue dès le début de la phase de conception et menée à bien tout au long du projet, programmée selon la séquence de conception, la vitesse et la fiabilité de la mise en service peuvent être augmentées. Avoir un plan de mise en service aligné avec les outils et les actifs susmentionnés peut grandement contribuer au succès de cette phase du projet.
La série d’événements décrits ci-dessus pour livrer une usine d’eau glacée fiable s’appuie sur un ensemble commun d’outils standard, de méthodes standard et de documentation standard pour minimiser les risques et aider à garantir la qualité et la fiabilité. Trane Design Assist est au cœur de ce processus, car il répond à des normes industrielles éprouvées et testées, tout en permettant le caractère unique de chaque usine d’eau glacée.
À propos de l’auteur
Brian Kirkman, Ingénieur d’application système
Brian Kirkman est ingénieur d’applications système pour Trane Technologies au sein du groupe Applied and Sourced Solutions basé à White Bear Lake, dans le Minnesota. Brian se concentre principalement sur l’optimisation du système, les solutions appliquées, l’amélioration de l’efficacité de l’exécution des commandes et le développement d’applications.
Brian est diplômé du Macalester College de St. Paul avec un baccalauréat en physique et a commencé sa carrière en tant que concepteur électrique pour un entrepreneur en électricité à St. Paul. Après plusieurs années dans l’industrie électrique, lui et sa famille ont déménagé à Columbia, dans le Missouri, où Brian a travaillé comme chef de projet de construction à l’Université du Missouri. En 2012, Brian et sa famille sont retournés dans le Minnesota où il a rejoint Trane en tant que chef de projet au bureau de vente de Twin Cities. Il est ensuite passé au poste de chef de groupe des contrôles sur le terrain au bureau des ventes avant d’occuper son poste actuel à White Bear Lake en 2018.
En dehors du travail, Brian aime passer du temps avec sa femme, sa fille d’âge intermédiaire et ses jumeaux d’âge primaire. Il aime rénover leur maison désuète et lui et sa femme entraîner et encourager leurs enfants dans de nombreuses activités - du sport à la ligue Lego en passant par l’orchestre.