L’objectif principal d’un système de gestion de l’énergie (SGE) est de permettre aux organisations de prendre des décisions plus intelligentes qui les aideront à atteindre leurs objectifs financiers , infrastructurels et/ou environnementaux. Qu’il soit intentionnel ou non, un SGE est également l’une des premières étapes vers la décarbonisation.
Un SME est un système intégré qui permet de gérer la consommation d’énergie d’un bâtiment en temps réel. Il fonctionne comme le « cerveau du bâtiment » – le centre de contrôle – et connecte et facilite la communication entre toutes les sources d’énergie. Il surveille et offre une visibilité en temps réel sur la consommation d’énergie et permet aux exploitants de bâtiments de s’ajuster en fonction des données intelligentes capturées.
Pourquoi un SME ? Vous ne pouvez gérer votre production d’énergie que si vos compteurs et sous-compteurs (électricité, gaz et CVC) sont liés à l’automatisation de votre bâtiment. Même s’ils sont souvent confondus, un système d’automatisation des bâtiments (BAS) n’est pas un système de gestion de l’énergie à moins qu’il ne fournisse une connectivité complète entre vos appareils, vos unités et votre système dans l’ensemble de votre entreprise. Les systèmes de gestion de l’énergie ont considérablement évolué au fil des ans pour devenir un élément essentiel de la conduite des affaires. Que les objectifs de votre organisation soient de réduire les coûts énergétiques, d’augmenter l’efficacité énergétique, d’éduquer, de maintenir la conformité, d’améliorer le temps de fonctionnement et la fiabilité ou de réduire l’empreinte carbone, un SME a les capacités d’atteindre ces objectifs organisationnels grâce à l’accessibilité, à l’optimisation et à l’intelligence. Ces composants fonctionnent en tandem, ce qui vous permet de prendre des décisions plus intelligentes pour atteindre vos objectifs.

À quoi cela ressemble-t-il en pratique ? Les systèmes de gestion de l’énergie peuvent s’avérer utiles pour atteindre divers objectifs. La filtration de l’air offre un excellent exemple de la façon dont les organisations constatent la valeur d’un SME en action.

Quand dois-je commencer ? Les organisations qui considèrent leurs bâtiments et leur SGE non pas comme de simples dépenses supplémentaires, mais comme un ensemble d’outils qui peuvent les aider à remplir leur mission organisationnelle bénéficient d’un avantage concurrentiel considérable. L’EMS leur permet de réaliser un fort retour sur investissement plutôt que de dépenser du capital pour des solutions énergétiques moins efficaces ou sous-utilisées. Investir dans un système de gestion de l’énergie et apprendre à l’utiliser sont les premières étapes vers la décarbonisation. La capacité de réagir aux informations et aux informations spécifiques à votre bâtiment vous permet de prendre des mesures immédiates et ciblées.
Quelle que soit la mission de votre organisation, n’oubliez pas qu’un SGE vous fournit les outils nécessaires pour prendre des décisions plus éclairées afin d’atteindre vos objectifs et, en fin de compte, de remplir votre mission. Que vous cherchiez à installer un système de gestion de l’énergie, ou que vous en ayez un en place et que vous souhaitiez apprendre à l’utiliser, Trane dispose d’une équipe d’experts prêts à vous aider. Alors, qu’attendez-vous ? Contactez Trane dès aujourd’hui.
Trane est une entreprise stratégique de Trane Technologies, un innovateur mondial en matière de climat. Trane Technologies a une longue histoire en tant que leader de l’industrie en matière de développement durable et a pris des engagements audacieux en matière de développement durable pour 2030, notamment son Gigaton Challenge, qui vise à éliminer une gigatonne, soit un milliard de tonnes métriques, des émissions de carbone de ses clients d’ici 2030.
Décarbonation

À propos de l’auteur
Eric Wilson, responsable des opérations des services intelligents
Eric Wilson est le responsable de l’exécution des services intelligents pour la région du Kentucky et du sud de l’Indiana de l’activité CVC commercial Amériques de Trane Technologies plc. Dans le cadre de ses fonctions, Eric dirige une équipe d’ingénieurs énergétiques, d’experts techniques et de conseillers à la clientèle chargés d’exploiter les bâtiments connectés, les données des services publics et les analyses basées sur le cloud pour aider les clients à remplir plus efficacement leur mission.
Depuis qu’il s’est joint à l’entreprise en 2007, Eric a occupé des postes de direction croissants. Pour se préparer à son rôle actuel, il a passé plus de dix ans à occuper divers postes de vente à conseiller les clients afin d’optimiser les solutions pour les systèmes CVC, les contrôles, la gestion de l’énergie et la conformité des soins de santé.
Eric siège actuellement aux conseils consultatifs des conseils de développement de la cybersécurité et de l’ingénierie énergétique de Trane. Il est actif dans sa communauté religieuse, entraîneur de football et dirige une meute de louveteaux. Auparavant, il a également servi la section Bluegrass de l’ASHRAE pendant dix ans, notamment en tant que président de plusieurs comités, trésorier, vice-président, président élu et président de la section.
Eric est diplômé avec mention très bien de l’Université Murray State en technologie du génie électromécanique. Il a obtenu son MBA en 2012 à l’Indiana Wesleyan University.