Défi

L’alignement sur la stratégie de Ford Motor Company en matière de changement climatique visant à réduire les émissions mondiales de CO2 et la consommation d’énergie a été un élément clé à prendre en compte lors de la transformation de son campus de Dearborn en une installation moderne et de haute technologie conçue pour favoriser l’innovation. Alors que les rénovations du campus étaient en cours, des plans ont commencé à prendre forme pour qu’un grand centre de données de niveau III y soit hébergé. Le centre de données serait l’une des deux nouvelles installations construites pour prendre en charge une augmentation estimée à 100 % de l’utilisation des données de l’entreprise afin de s’aligner sur la connectivité, la fabrication et le support des voitures électriques et sans conducteur.

Les centres de données ont besoin d’importantes quantités d’énergie électrique pour leur équipement et leur infrastructure informatiques. On estime que le refroidissement consomme ~40 % de la consommation d’énergie d’un centre de données et est responsable de ~16 % de ses coûts d’exploitation totaux. Ford a cherché à réduire sa consommation d’énergie et ses coûts d’exploitation en définissant les objectifs de l’installation ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. L’installation certifiée LEED® souhaitée intégrerait une solution CVC haute performance qui fonctionnerait efficacement à tous les points opérationnels. La nature critique du centre de données a dicté que les systèmes CVC respectent des tolérances spéciales et des capacités de refroidisseur garanties afin d’optimiser le temps de fonctionnement et de réduire le coût total de possession.

Image du refroidisseur Trane

   

Contactez un expert pour comprendre combien vous pourriez économiser
Contactez-nous pour commencer dès maintenant

   

Solution

Ford a évalué ses options en sélectionnant un partenaire de système CVC pour le nouveau centre de données. Trane leur a offert une relation de confiance et un point de responsabilité unique pour la conception, une expertise en ingénierie d’application, une connaissance approfondie des technologies d’économie d’énergie et la capacité de fournir des solutions fiables pour une application critique. Sélectionné comme partenaire de conception-construction pour les systèmes CVC du centre de données, Trane a travaillé avec Ford, le directeur général du projet, l’entrepreneur en mécanique et les ingénieurs pour développer des solutions haut de gamme pour la conception de l’usine de refroidissement.

Six refroidisseurs centrifuges Trane® CenTraVac® de 670 tonnes ont été sélectionnés pour répondre aux besoins de refroidissement du centre de données. Faisant partie de la gamme de produits EcoWise™ conçus pour réduire l’impact environnemental, les refroidisseurs de centres de données utilisent des réfrigérants à basse pression, éliminant pratiquement les fuites et permettant des émissions quasi nulles. Les refroidisseurs de centres de données CenTraVac ont été les premiers refroidisseurs centrifuges en Amérique du Nord à fonctionner avec le réfrigérant R-514A de nouvelle génération à faible potentiel de réchauffement global (PRG), avec un PRG inférieur à deux.

Les refroidisseurs centrifuges Trane sont également les premiers refroidisseurs de centres de données commerciaux au monde à obtenir l’enregistrement de la déclaration environnementale de produit (EPD) de type III spécifique au produit. Cela prouve les allégations environnementales concernant les performances des refroidisseurs de centre de données et documente la conformité aux exigences strictes de certification par des tiers.

Créer une transition en douceur : « Alors que Ford Motor Company passe d’une entreprise automobile à une entreprise de mobilité, nous avons un besoin sans cesse croissant de plus de puissance de calcul. La construction du nouveau centre de données a été une réponse à ce besoin. Lorsque nous avons défini les spécifications du projet, l’efficacité, la durabilité et l’impact de l’installation sur le réchauffement climatique ont tous été des facteurs majeurs.

Dwayne Atkins Directeur de l’ingénierie terrestre de Ford

Ford a pu observer les refroidisseurs de centre de données Trane CenTraVac en fonctionnement à l’usine de Trane La Crosse, dans le Wisconsin, pour s’assurer qu’ils répondaient à toutes les spécifications de performance avant d’être livrés et installés sur le campus de Dearborn. Les systèmes répondaient aux spécifications KW de Ford ; et offrait un faible rapport d’efficacité énergétique (PUE) et un coût total de possession. Pour augmenter encore l’efficacité, lorsque les températures extérieures sont froides, une option de refroidissement naturel intégrée à la conception est utilisée pour refroidir l’eau et peut fournir jusqu’à 45 % de la capacité du refroidisseur sans faire fonctionner le compresseur.

La conception simple mais robuste du refroidisseur CenTraVac est fiable et nécessite peu d’entretien, ce qui minimise efficacement les temps d’arrêt. En cas d’interruption, la capacité de redémarrage rapide du refroidisseur de centre de données remet rapidement le système en ligne, ce qui garantit que les opérations critiques ne sont pas compromises. L’encombrement réduit du refroidisseur permet d’optimiser l’espace au sol du centre de données et sa conception à entraînement direct à basse vitesse offre un fonctionnement sans vibrations pour répondre aux exigences de l’UAW.

Faire le bon choix : « C’est l’utilisation du réfrigérant R-514A par le refroidisseur Trane qui a été le principal facteur déterminant pour notre choix de refroidisseur. Le réfrigérant est stable, répond à nos critères d’émissions de gaz à effet de serre et de PRG, et ne présente aucun risque professionnel ou d’incendie.

Dwayne Atkins Directeur de l’ingénierie terrestre de Ford
Deux hommes travaillant dans un centre de données

Résultats

Ford Motor Company s’est associé à Trane pour mettre en œuvre une usine de refroidissement économe en énergie, durable et fiable afin d’assurer le fonctionnement ininterrompu du centre de données de mission critique sur son campus de Dearborn. En conséquence, l’entreprise a réduit sa consommation d’énergie de 540 288 kWh par an et ses émissions de CO2 de plus de 330 tonnes. L’achèvement des mises à niveau qui améliorent les résultats de Ford tout en améliorant la durabilité démontre son engagement exceptionnel envers la gérance de l’environnement.

En implantant un système de refroidissement de centre de données durable, Ford Motor Company a reçu de nombreux prix de l’industrie.

Silencieusement puissant : « Avec le CenTraVac, vous obtenez un niveau de performance élevé sans la complexité. Le kW par tonne était meilleur, tout comme le coût d’exploitation global. De plus, le fonctionnement silencieux est de classe mondiale. Lors de notre première visite, j’ai remarqué que certains de nos employés non techniques mettaient la main sur les refroidisseurs du centre de données pour voir s’ils fonctionnaient.

Dwayne Atkins Directeur de l’ingénierie terrestre de Ford

 

 

 

Résumé du projet

 

Défi

  • Application stratégique
  • Alignement sur la stratégie de lutte contre le changement climatique
  • Réduction de la consommation d’énergie et des émissions de CO2
  • Certification LEED
  • Capacités de refroidissement garanties et tolérances spéciales pour maximiser le temps de fonctionnement
  • Réduction du coût de possession

Solution

  • Fournisseur à point de responsabilité unique
  • Refroidisseurs de centre de données Trane® CenTraVac® à haut rendement
  • Réfrigérants basse pression, faible PRG

Résultats

  • Réduction de la consommation d’énergie de 540 288 kWh/an
  • Réduction des émissions de CO2 de 330+ tonnes
  • Économies annuelles de plus de 35 000 $ sur les coûts d’exploitation
  • Reconnaissance de l’industrie