Pourquoi l’IEQ est-il important ?
La QEI est importante car les conditions de votre bâtiment ont un impact direct sur la santé, le confort et la productivité des personnes à l’intérieur. À l’avenir, la protection du bien-être des occupants restera un élément essentiel de la proposition de valeur d’un bâtiment. Cependant, cela ne peut pas être réalisé avec une seule technologie ou solution. Au lieu de cela, cela nécessite une approche holistique soutenue par des experts.
Faits importants sur l’IEQ :
- Les étudiants et les employés passent 93 % de leur temps à l’intérieur. 5
- Les gens passent plus de 30 % de leur temps dans les bâtiments commerciaux. 5