上海商城冷水机房节能改造

 

上海商城(Shanghai Centre) 位于上海市静安区中心、南京西路上海展览中心对面,是上海展览中心与外资合办的一座集办公、剧院、酒店和商场为一体的综合性商业贸易大楼,由美国建筑大师 约翰 波特曼设计,故大楼也被称为波特曼。上海商城总建筑面积为18.5 万平方米,呈现“山”字形,主楼高164.8米,东西公寓大楼高111.5 米,其高度为上海之冠,面积居上海之首。作为沪上首个规模最大的多功能场所,上海商城拥有各种高标准的一流设施,包括472 套豪华的酒店式公寓,30,000 平方米的商务办公场地,三层高档零售广场,上海商城剧院,标志性的展览中庭和一座五星级豪华酒店—上海波特曼丽嘉酒店。上海商城的特点是追求空间含蕴,体 现中西交融,构成了申城现代化的标志。

面临的挑战

上海商城的建筑能源消费主要由电力、燃油、天然气和自来水这几部分组成。在上海商城的2008 年度的电力消费中,照明用电约占建筑用电的12%,其他设备用电约占30%,空调系统占58% 。其中,空调系统用电又分为制冷机房、末端AHU、末端FCU 以及小型单元机这几部分。在空调系统能耗中,制冷机房的电耗达46.8%,是
能耗最大的部分。上海商城的空调系统采用了特灵提供的3 台1100ton 的CVHB 二级离心式制冷主机,主机服务已达到20 年之久。并且原空调系统对主楼系统的供冷能力已经不能满足主楼波特曼丽嘉酒店的负荷需求。

解决方案

针对商城的实际情况,特灵提供了一整套的节能改造方案,包括更换更高效的主机,通过特灵的集成控制系统优化冷水机房整体能耗,以及通过系统温差最佳化、系统流量最佳化、主机- 冷却塔温控最佳化等优化设计使系统总能耗进一步降低。

一、优化现有系统设备,以新型高效设备代替

1、原有旧型主机设计效率较低,能耗偏高,且由于已经使用多年,维护成本逐渐增加;

2、原有系统水泵、冷却塔同样由于使用多年,性能有所退化,同时由于主机需要进行优化,需要根据新型主机参数重新为系统选配新型高效水泵和冷却塔;

3、新配置为3 台1100ton 特灵CVHG 离心制冷主机、沿用原2 台水冷螺杆机组作备用,新配置3 台冷冻水一次泵,4 台冷冻水二次泵、3 台冷却水泵和4 组冷却塔。

4、新型主机较原有主机效率显著提高,更换新型主机将大幅节省主机运行成本,同时更换新型主机也有助于提高系统安全性,减少维护保养投入;

5、新型大温差主机采用了大温差设计,使系统温差设计更合理、系统总能耗进一步降低。新型大温差主机还可以通过加载特灵提供的专用自控系统,对制冷系统进行TSC 整体优化,从而使系统能耗达到最优化。

二、TSC节能优化设计

1、系统温差最佳化(大温差低流量)

2、系统流量最佳化

3、主机-冷却塔温控最佳化

4、特灵自控系统和能源管理系统

改造成果

在项目执行过程中,特灵团队克服了工期紧,改造工作必须在现有建筑内进行,且不影响上海商城租户的正常营业活动等挑战,最终按时、圆满的完成了节能改造任务,改造成果得到了上海商城技术负责部门的一致认可。

1、通过节能改造,主机的系统效率得到了大幅度提升,从改造前的1.34KW/ton,提升到0.794 KW/ton,节能率高达40% 左右。

2、为了客观地评价空调系统的节能效果,上海商城邀请了第三方机构——上海市节能服务中心,分别于2011 年11 月~12 月、2012 年10 月对空调供冷系统冷水机组及配套辅机设备做改造前及改造后的能效检测,检测结果显示改造前系统全年平均运行效率COP 为2.62,改造后系统全年平均运行效率COP 为4.43。

3、从社会效益来看,通过空调系统节能项目的实施,不仅能为管理人员提供了便利完善的运行管理平台,为商城带来显著的能耗节约,更提升了最终客户的环境舒适度。

4、从节能效益来看,上海商城每年可节约300 多万度电,约1026吨标准煤,按照0.85 元/ 度电费计算,年节约费用超285 万元。