特灵AdaptiviewTM控制系统为机组的性能和稳定性设立了一种新的标准。离心式冷水机组配备了新的AdaptiviewTM控制系统后,您就可以实现将现有设备升级到与最新设备相同的主机控制系统水平。
何时升级?
当您需要:
- 提高机组运行的稳定性
- 简化机组的操作
- 增加机组与其它BAS系统的兼容性
- 减少机组运行以及维修费用
- 增强对主机运行状态和水系统状态的了解
如何升级?
针对不同时代的控制系统,Trane都可以将它升级到最新的Adaptiview控制系统,特灵为此提供了各种升级改造方案。
CH530升级为Adaptiview
- 将CH530操作面板更换为新的12.1英寸彩色触摸屏
- 更换新型的控制运算模块
- 装配可任意方向操作的面板支撑摇臂
- 重新对机组进行调试运行
UCP1/2升级为Adaptiview
- 旧的控制系统接线拆除
- 更换全新的通讯线缆、控制模块、传感器等
- 更换导叶执行器
- 更换控制柜内启动模块控制柜
- 操作面板更换为新的12.1英寸彩色触摸屏
- 更换新型的控制运算模块
- 装配可任意方向操作的面板支撑摇臂
- 更换新的排气装置(可选)
- 所有控制系统接线及检查
- 机组干运转测试
- 检查冷冻水和冷却水系统
- 开机调试运行、调试报告
升级获得更多回报
新的主机AdaptiviewTM控制系统具有各种更先进的聪慧功能,如零漂移控制、冷冻水重置以及机组自适应式加载等。这些功能足以回报AdaptiviewTM控制系统改造所付出的成本。
- 更加先进的控制
- 更加稳定的机组
- 更多更详细的信息
- 楼宇自动系统控制
- 升级机组控制利于长期运行
- 取代淘汰部件