离心机/螺杆机
翻新服务

 

特灵的压缩 机翻新服务是特灵公司专有的,按照原厂作业标准进行的返厂维保业务,并且得到了特灵工厂的完全认可和保修支持。压缩机首先通过特灵化学实验室的采样分析, 然后根据分析结果在专业工厂环境中有针对性的更换或翻新受损部件,从而使压缩机恢复原始性能。它能帮助您在您的财务预算范围内最大限度的确保设备的稳定 性,在降低运行成本的同时,避免意外维修事件和费用的产生。

为什么需要压缩机翻新

随着运行事件的持续增加,设备将不可避免的出现性能退化现象,比如气密性下降,运动部件磨损等,作为预防性维保项目之一,压缩机翻新服务可以保证性能下降的机组最大限度的回复原始性能,延长设备寿命周期。

压缩机翻新服务的优点

  • 原厂作业标准,专业技术人员,确保翻新后的稳定性及可靠性
  • 更长的设备寿命
  • 更少的运行费用
  • 更小的冷媒泄漏可能性
  • 更少的意外停机
  • 此外翻新后的压缩机将获得额外的延长保修服务

离心机翻新服务的最好时机

  • 根据定期的冷媒、润滑油及冷媒化验及振动测试结果
  • 机组长期处于泄露状态或排气泵出时间超过10000小时
  • 机组运行时间达25000~35000小时或运行5年

螺杆机翻新服务的最好时间

  • 运行时间超过12000小时或8年(以先到者为准)