RTHD螺杆水冷机组变频改造

RTHD变频改造最适用于以下应用场合

  • 主机多数情况下部分负荷运行
  • 主机运行过程中频繁启停
  • 主机在部分负荷运行下噪音较大
  • 机房设备较多,配电容量有限

 

提升主机效率 降低运行费用

RTHD螺杆水冷机组在设计时,都是以满负荷状态为目标进行设计的,以求在满负荷时,能达到最好的运行效率。然而,在实际运行过程中,它经常都是在部分负荷条件下运行的。末端热量的波动;主机选择过大,或者仅仅是因为季节的变化等原因都可能会导致RTHD螺杆水冷机组无法在理想状况下运行,达不到最佳运行效率。

RTHD螺杆水冷机组变频改造服务通过先进技术手段最大程度上既保证建筑环境的舒适度,同时又降低能耗。变频驱动器可以调节水冷机组的压缩机转速,相比恒定转速的压缩机来说,这样的运行策略就能节省能源。因此,在一般状况下,RTHD螺杆水冷机组变频改造后,可以帮助业主节省大约20%~40%的主机能耗,从而降低运行费用。

 

变频软启 保护主机

变频启动的启动电流是所有启动方式中最小的,一般都是以小于50%额定运行电流启动的,可以降低启动时瞬间高电流对电机的冲击。在一些工业运行场合中,当需要同时启动大量电子设备时,较低的启动电流也可以帮助降低配电容量,保护主机。

 

运行范围更广 启停次数减少

由于增加了变频器进行变频调速,主机的负荷范围更宽广。一般,RTHD螺杆水冷机组最小运行负荷在20%,在某些运行场合或者在一些特殊季节,客户的末端负荷非常小,小于主机的最小运行负荷,导致主机经常启停。变频改造之后的RTHD主机,最低运行负荷可低至12%。因此,对于长期小负荷工况下运行的主机,增加变频器,既可提高主机能效,还可以降低最多45%的启停次数。

 

功率因数提升 电费下降

一般的定速主机,其主机的功率因数随着负荷的下降而下降,变频改造之后的主机,即使在部分负荷下,功率因数仍能保持在一个较高的水平上,,可以帮助客户避免付出额外的电费账单。

 

远程启动 改造便捷

每一个机房现场条件不同,而在一些特殊应用场合,能提供给施工方的现场安装调试时间也不多。特灵的变频器升级可以选择在变频器到现场之后,在现场进行升级改造;也可以选择采用整柜到场的方式,即变频器及控制模块在工厂组装好,以整柜的形式送到工地现场,在现场仅需进行主电源与控制通讯的连接,并通过特灵技术人员进行参数设定后就可以投入运行,大大减少了现场施工时间。

 

优化控制逻辑 稳定性提升

针对RTHD螺杆水冷机组变频改造服务,我们提供了全新研发的控制面板TD7及主机运行控制中心Tracer UC800。TD7 主机控制面板和Tracer UC800 带来全新的、更加人性化的操作界面以及全面优化的控制逻辑,很好地避免了低负荷下主机失油现象,同时为业主提供更舒适的体验。此外,新的UC800系统由于集成了更多的通讯协议,如果需要将主机与楼宇自控系统进行通讯,其改造的成本会更低。