CONTACT A TRANE EXPERT

Soluções de iluminação comercial

Criando espaços internos saudáveis, produtivos e eficientes com design de iluminação inovador.

Qual é o papel da iluminação no IEQ?

A iluminação desempenha um papel versátil na qualidade do ambiente interno porque afeta a segurança, o conforto, a produtividade e a eficiência energética ao mesmo tempo. De sistemas de automação de ativação de movimento e temperatura de cor que sincronizam com o ritmo circadiano do corpo, à tecnologia de irradiação germicida ultravioleta (UVGI) que usa comprimentos de onda ultravioleta para neutralizar patógenos transportados pelo ar, a ciência da iluminação se expandiu muito além dos LEDs energeticamente eficientes. Por meio do Wellsphere™, os especialistas em iluminação da Trane apresentarão a você os últimos avanços em iluminação e trabalharão ao seu lado para identificar as melhores soluções para seus objetivos de construção e negócios.

Company Group Meeting

Quais são os benefícios do design de iluminação aprimorado?

Company Group Meeting

Uma iluminação bem concebida tem o potencial de melhorar significativamente o bem-estar dos ocupantes, a eficiência operacional e a sustentabilidade do seu edifício. A Trane oferece um portfólio robusto de soluções avançadas de iluminação interna para ajudá-lo a fazer o investimento IEQ correto e maximizar os benefícios da iluminação centrada no ser humano.

  • Torne-se mais eficiente em termos de energia
  • Reduza os custos de energia
  • Elimine poluentes transportados pelo ar e na superfície
  • Estimule a produtividade dos funcionários
  • Crie um ambiente interno mais feliz
Particles on Fabric

Como a iluminação cria um local de trabalho mais saudável

A iluminação interna pode apoiar a saúde e o bem-estar dos funcionários, tanto do ponto de vista psicológico quanto fisiológico. Por exemplo, a iluminação LED e os controles da Trane permitem sincronizar a intensidade da luz, a temperatura da cor e a distribuição espectral com o ritmo circadiano do corpo humano. Esses tipos de estratégias de iluminação favoráveis ao ritmo circadiano podem fazer com que os funcionários se sintam melhor, mais felizes e mais produtivos, de acordo com estudos recentes1.

A iluminação também pode proteger contra doenças. A tecnologia inovadora, como a irradiação germicida ultravioleta (UVGI), usa comprimentos de onda específicos no espectro da luz ultravioleta para inativar certos vírus e micróbios prejudiciais à saúde em seu prédio (incluindo gripes e resfriados). E com as soluções integradas da Trane, você pode monitorar UVGI em tempo real para garantir a segurança dos ocupantes e manter um desempenho eficiente.

 

Como você mede a qualidade da iluminação?

Medir a qualidade da iluminação interna requer soluções integradas. Os controles inovadores da Trane integram-se perfeitamente em seus sistemas de iluminação e HVAC para que você possa visualizar o desempenho de forma holística em um painel fácil de usar. À medida que a tecnologia de iluminação evolui, ela abre as portas para mais oportunidades de integração em seus sistemas prediais. Os especialistas em iluminação especializados da Trane podem ajudá-lo a navegar no mundo da iluminação centrada no ser humano e facilitar a medição do que está acontecendo dentro do seu prédio.

 

Particles on Fabric
Particles on Fabric

Como a abordagem Wellsphere™ ajuda a melhorar os ambientes internos

A Trane usa uma abordagem prática e orientada por dados por meio do Wellsphere™ para ajudá-lo a aproveitar ao máximo as mais recentes inovações em inteligência de iluminação. Ao alinhar nossas soluções com as realidades de seus negócios, podemos oferecer estratégias personalizadas para mitigar seus desafios de forma holística. De tecnologia e controles avançados de iluminação a monitoramento e serviços integrados, a abordagem Wellsphere™ da Trane facilita o alcance de suas metas de sustentabilidade e a confiança em seu investimento em IEQ.

 

Melhore o bem-estar dos ocupantes do edifício com as soluções de iluminação da Trane

Estamos aqui para ajudar.


1 17 A iluminação de escritório centrada no ser humano aumenta a produtividade
18 O crescente caso de iluminação de local de trabalho centrada no ser humano