CONTACT A TRANE EXPERT

Soluções de Conforto Térmico

Soluções de temperatura inteligentes para apoiar suas metas de sustentabilidade e alcançar um edifício mais confortável, produtivo e com eficiência energética para seus ocupantes.

O que é Conforto Térmico?

O conforto térmico mede o grau de satisfação percebido pelo corpo humano em decorrência dos fatores de aquecimento e resfriamento de um ambiente. Para edifícios, a satisfação individual pode ser difícil de alcançar porque cada ser humano percebe a temperatura de maneira diferente. Idade, estação do ano, roupas e até mesmo a localização da mesa podem afetar a maneira como vivenciamos nosso ambiente. No entanto, o conforto térmico é menos sobre manter todos confortáveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, e mais sobre a implementação de soluções que ajudam você a gerenciar os níveis de temperatura e umidade com mais cuidado e eficiência. É aí que a Trane se destaca.

Company Group Meeting

Quais são os benefícios de melhorar o conforto térmico?

A otimização do conforto térmico pode impactar mais do que apenas as pessoas e os sistemas prediais – ela também pode afetar diretamente o seu negócio. Veja como você pode se beneficiar ao melhorar seu conforto térmico:

  • Aumentar o conforto dos ocupantes
  • Estimule a produtividade em até 10%1
  • Proteger o bem-estar humano
  • Gere mais compras de clientes de varejo2
  • Maximize a economia de energia3
Meeting in Glass Conference Room with a  Glare
Doctor walking in white corridor

Importância do controle de temperatura

As soluções de controle de temperatura da Trane fornecem visibilidade incomparável do desempenho de seu HVAC, capacitando você com insights acionáveis para fazer otimizações precisas em tempo real. Isso ajuda você a gerenciar cuidadosamente os níveis de conforto para usar apenas a energia de que precisa. Além disso, os controles de sistema integrados da Trane permitem que você delegue o gerenciamento de HVAC a vários usuários, incluindo gerentes empresariais, gerentes prediais e até mesmo inquilinos individuais.

Entendendo as Causas do Desconforto

Quando seus ocupantes estão desconfortáveis, você sente isso de várias maneiras. Eles podem dizer se está muito quente ou muito frio, mas com o tempo isso pode afetar seus resultados. Na verdade, vários estudos mostraram que quanto mais confortáveis as pessoas ficam, mais produtivas elas se tornam.4 O motivo do desconforto em seu prédio provavelmente é exclusivo de você, e identificar a causa principal é o primeiro passo para resolvê-lo. A Trane tem uma profunda experiência na dinâmica entre edifícios, sistemas e pessoas, e seguimos um processo comprovado de 3 etapas por meio do Wellsphere™ para ajudá-lo a entender o que está acontecendo dentro de suas paredes.

Doctor walking in white corridor
Doctor walking in white corridor

Como monitorar o conforto térmico?

Monitorar constantemente a temperatura interna é fundamental para manter um espaço saudável e confortável. É por isso que a Trane oferece soluções personalizadas de gerenciamento térmico e de umidade para otimizar o desempenho de acordo com suas necessidades. Além disso, nossos controles de sistema integrado permitem que você capacite gerentes de edifícios, inquilinos e outras partes interessadas com acesso de monitoramento em tempo real para gerenciar proativamente os níveis de conforto e consumir energia com mais eficiência.

Como os especialistas da Trane ajudam no controle de temperatura

O controle eficaz da temperatura e o gerenciamento da umidade são diferentes para cada edifício. A Trane usa um processo exclusivo de 3 etapas por meio do Wellsphere™ para avaliar seus sistemas existentes e fornecer estratégias personalizadas para mitigar seus desafios atuais e gerenciar o desempenho a longo prazo. De sistemas e equipamentos HVAC avançados a controles e monitoramento integrados, nosso portfólio holístico de soluções de conforto térmico tem tudo o que você precisa para otimizar o conforto e manter a eficiência com confiança. Clique abaixo para saber mais sobre o processo de 3 etapas da Trane.

Otimize meu conforto térmico com a Trane

Estamos aqui para ajudar.


1 Medição quantitativa da perda de produtividade devido ao desconforto térmico, CONFORTO TÉRMICO E PRODUTIVIDADE, Efeito da temperatura no desempenho de tarefas em ambiente de escritório, Como o ambiente interno afeta o desempenho

2 Os efeitos da atmosfera da loja no comportamento de compra - uma revisão da literatura.& The Effects of Store Environment on Shopping Behaviors: a Critical Review

3 Inteligência Artificial para Sistemas Eficientes de Conforto Térmico: Requisitos, Aplicações Atuais e Direções Futuras

4 “Clima Interior e Produtividade em Escritórios”. Vol. 6. REHVA Guidebooks 6. Bruxelas, Bélgica: REHVA 2006. And “Effects of Moderate Heat Stress on Mental Performance”, Studies in Environmental Science, Elsevier, 5 (4), pp. 251–267, 1981.