tc-Applications-Engineering-Series-Blog-992x600-thumbnail.jpg

Building Pressure Control: A Trane ENL Program Preview

In this Engineers Newsletter Live, we review the factors that influence building pressure and use a model building to demonstrate several common building pressure control techniques.

Dans notre dernier programme Trane Engineers Newsletter LIVE (ENL), nous passons en revue les facteurs qui influencent la pression du bâtiment et utilisons un modèle de bâtiment pour démontrer plusieurs techniques courantes de contrôle de la pression du bâtiment.

Cet ENL met en vedette les ingénieurs d’application Chris Hsieh, John Murphy et Eric Sturm. Après avoir visionné ce programme, vous devriez être en mesure de :

  • Reconnaître les multiples facteurs qui ont un impact sur la pression du bâtiment, tels que le fonctionnement du système CVC, les conditions météorologiques et le vent.
  • Comprendre que l’économie côté piste modifie la quantité d’air extérieur entrant dans un bâtiment, de sorte que le système d’air de décharge doit ensuite s’ajuster pour maintenir une pression acceptable dans le bâtiment.
  • Comprendre les défis liés à l’utilisation de registres de décharge barométrique dans les systèmes équipés d’économiseurs côté piste.
  • Expliquer les avantages de la mesure directe et du contrôle de la pression du bâtiment.
  • Comprendre les différences entre un ventilateur de retour et un ventilateur de décharge.

Affichage de cet ENL

Un webinaire de visionnement de ce programme est prévu pour le 17 mai 2023. Cliquez sur le lien suivant pour vous inscrire afin de participer à ce webinaire : Inscription au webinaire.

Après cette date, un enregistrement de ce programme sera disponible à la demande depuis le Trane Education Center.

En savoir plus sur les programmes LIVE (ENL) de Trane Engineers Newsletter

Trane ENL est une série de programmes vidéo axés sur la conception et le contrôle des systèmes CVC, les enjeux de l’industrie (durabilité, décarbonisation, qualité de l’air intérieur, acoustique, etc.), ou encore les codes et normes. Le contenu est technique et pédagogique, mais non commercial. Le public cible est constitué d’ingénieurs en conception de systèmes CVC ; Cependant, certains programmes peuvent également intéresser d’autres acteurs de l’industrie.

Les programmes précédents peuvent être visionnés à la demande et gratuitement dans le Trane Education Center. Dans de nombreux États, les programmes ENL répondent aux exigences d’obtention d’heures de développement professionnel (PDH) pour aider à répondre aux exigences de formation continue de votre licence d’ingénieur professionnel ou d’une autre certification.

Contrôle de la pression du bâtiment : Bulletin d’information des ingénieurs EN DIRECT

Inscrivez-vous au webinaire
Copy of tc-alexa-freitas-headshot - 1

À propos de l’auteur

Eric Sturm, Ingénieur d’applications

 

 

 

Eric a rejoint Trane en 2006 après avoir obtenu un baccalauréat ès sciences en génie mécanique de l’Université du Wisconsin à Platteville. Avant de rejoindre l’équipe d’ingénierie des applications, il a travaillé au sein du département Customer Direct Services (C.D.S.) en tant qu’ingénieur marketing et chef de produit pour l’application de conception de charge et de simulation énergétique TRACE™ 700.

 

Dans son rôle actuel d’ingénieur d’applications, les domaines d’expertise d’Eric comprennent l’acoustique, les systèmes côté air, l’agriculture intérieure et la qualité de l’air intérieur. Il est actuellement impliqué avec l’ASHRAE® en tant que membre du comité de projet de la norme 62.1, du comité technique de l’agriculture intérieure et du comité technique du bruit et des vibrations. Eric est le récipiendaire du prix ASHRAE Distinguished Service Award et du prix d’excellence individuelle Young Engineers in ASHRAE.