La mise à niveau de l’éclairage fait l’objet d’un grand engouement, car de plus en plus d’entreprises cherchent des moyens d’atteindre leurs objectifs de durabilité et de décarbonisation. La plupart des choses que vous faites pour atteindre ces objectifs et contribuer à réduire l’intensité énergétique de votre bâtiment sont invisibles pour les visiteurs, mais pas l’éclairage. Choisir les bonnes solutions maintenant vous permettra d’avoir des opportunités encore plus grandes à l’avenir. Écoutez ce que l’expert en solutions de construction Tate Honaker a à dire sur la valeur d’investir dans l’éclairage :
Pourquoi investir dans un éclairage de qualité ?
Bien que l’une des raisons les plus évidentes d’investir dans un éclairage de qualité soit les avantages visuels et esthétiques, l’industrie de l’éclairage LED continue d’évoluer à mesure que la science et la technologie progressent. Les LED ont des capacités durables et aident à réduire la consommation d’énergie par rapport aux luminaires plus anciens. Cela ne s’arrête pas là : un système d’éclairage de qualité peut avoir un impact significatif sur les performances des employés, aider à réaliser des économies plus importantes grâce à des contrôles d’automatisation des bâtiments et assurer la pérennité des bâtiments commerciaux.
Quel est l’impact de l’éclairage LED sur les occupants du bâtiment ?
Un éclairage de qualité aura un impact sur les occupants du bâtiment en contribuant à améliorer la qualité de l’environnement intérieur (QEI). Dans un exemple d’une étude menée par le National Institute of Health sur l’impact de l’éclairage LED dynamique sur le bien-être et l’expérience des occupants de bureau, les chercheurs ont conclu que l’éclairage avait un impact significatif sur le comportement, la vigilance et l’humeur des occupants. De nombreuses études scientifiques comme celle-ci ont mis en évidence comment la reconfiguration d’un espace avec un éclairage de qualité peut aider à améliorer la santé et la productivité des occupants. Dans ces systèmes, des technologies telles que la collecte de la lumière du jour, le réglage des couleurs et l’optimisation du rythme circadien sont incluses pour aider à obtenir ces résultats. Ces systèmes d’éclairage contribuent à améliorer les préoccupations du bâtiment en augmentant la visibilité, réduisant ainsi la probabilité d’accidents.
Comment l’éclairage peut-il économiser de l’argent ?
Dans sa forme la plus simple, la LED permet d’économiser de l’argent car elle consomme moins d’énergie que les luminaires plus anciens. Cette efficacité accrue nécessite moins d’entretien et permet de réaliser davantage d’économies. Les LED permettent encore plus d’économiser de l’argent grâce aux commandes d’éclairage. Une fois qu’un système LED de qualité est en place, l’ajout de commandes au système permet d’optimiser et de gérer la consommation d’énergie de l’ensemble du bâtiment, ce qui permet de réaliser des économies financières supplémentaires.
Il est important de tenir compte de plusieurs facteurs avant de déterminer le coût initial d’une solution d’éclairage : la fonction future du bâtiment, les objectifs commerciaux globaux et les systèmes actuellement en place. Une fois ces facteurs évalués, une solution d’éclairage personnalisée qui atteindra et dépassera vos objectifs peut être créée. À partir de là, vous pouvez équilibrer le coût d’installation du système avec le flux d’économies d’énergie qui découleront de la mise à niveau. Souvent, le couplage de ces améliorations de l’éclairage avec d’autres mesures de conservation de l’énergie se traduira par un retour sur investissement net plus qu’acceptable.
Comment l’éclairage aide-t-il à maximiser les économies d’énergie ?
Lorsque vous analysez la façon dont l’éclairage interagit avec les autres systèmes du bâtiment, le fait de pouvoir le contrôler plus précisément peut ouvrir la porte à plusieurs possibilités d’optimisation. L’éclairage doit fonctionner avec d’autres systèmes du bâtiment, comme les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, d’extinction des incendies et de sécurité, de manière holistique afin de maximiser les économies d’énergie. C’est exactement ce que peut faire l’intégration de l’éclairage à un système de contrôle de gestion du bâtiment (BMS).
L’un des avantages de cette intégration avec un BMS est la possibilité de participer à des événements de réduction de la demande ou de délestage. À certains moments du mois, les sources de production de services publics ne sont pas en mesure de gérer la charge demandée par leurs clients. Par conséquent, ils envoient un avis à leur clientèle pour un événement de réduction de la demande.
À quoi cela ressemble-t-il dans le bâtiment ? Par exemple, quelque chose d’aussi simple que de tamiser stratégiquement ou dynamiquement les lumières en fonction des niveaux de lumière ambiante dans un bâtiment via un BMS ou des commandes d’éclairage peut aider à réduire la quantité d’énergie consommée. Par conséquent, si le bâtiment réussit et se débarrasse d’une charge inutile pendant une période de temps déterminée, la société de services publics peut inciter financièrement le propriétaire à le faire.
Comment l’éclairage aide-t-il les bâtiments à assurer la pérennité des bâtiments ?
Lorsqu’il s’agit de pérenniser votre bâtiment, le long cycle de vie des LED positionne mieux votre bâtiment sur la voie du succès. Cependant, l’utilisation du bâtiment peut changer au fil du temps avant qu’il ne soit nécessaire de remplacer les lumières. C’est là que l’intégration d’un système d’éclairage avec des commandes d’automatisation du bâtiment change la donne. Avec des contrôles en place, la modification du zonage du moment et de la manière dont les lumières sont utilisées peut être gérée numériquement et à distance. Si l’empreinte du bâtiment est reconfigurée ou si les interrupteurs doivent être changés, l’éclairage est géré sans qu’il soit nécessaire de procéder à une reconfiguration physique. Un système intégré aidera à s’assurer que les besoins futurs du bâtiment sont satisfaits.
Trane® offre l’expertise et la technologie système pour vous aider à gérer vos projets d’éclairage afin d’atteindre vos objectifs de construction. En tant que chef de file mondial dans la création de bâtiments économes en énergie et optimisés, nous innovons en matière de nouvelles technologies et personnalisons des solutions qui conviennent à vous aujourd’hui et au monde de demain.