tc-Applications-Engineering-Series-Blog-992x600-thumbnail.jpg

Conception d’une installation de refroidissement modulaire : un aperçu du programme ENL de Trane

Are you 'equipped' to specify modular chillers? Join us for the Q1 Trane® Engineers Newsletter LIVE to learn about modular chiller essentials including equipment considerations, systems considerations, and more.

Les refroidisseurs modulaires ont des caractéristiques uniques qui nécessitent une attention particulière lors de la conception d’un système utilisant leur technologie. Dans notre programme Q1 Trane® Engineers Newsletter LIVE (ENL), nous expliquons ce qu’est un refroidisseur modulaire, identifions les différents types de systèmes qui utilisent des refroidisseurs modulaires et expliquons ce qu’il faut prendre en compte lors de la conception d’un système composé de refroidisseurs modulaires.

Cet ENL met en vedette les ingénieurs d’application Dan Gentry et Sarah Hilden, ainsi qu’Esti Tierney de notre équipe d’assistance aux produits de refroidisseur. Après avoir visionné ce programme, vous devriez être en mesure de :

  • Comprendre les refroidisseurs modulaires et quand les appliquer,
  • Identifier les différents types de systèmes qui utilisent des refroidisseurs modulaires,
  • Comprendre les considérations relatives aux équipements modulaires, et
  • Comprendre les considérations relatives aux systèmes modulaires.

Qu’est-ce qu’un refroidisseur modulaire ?
Un refroidisseur modulaire est conçu pour produire de l’eau glacée et/ou de l’eau chaude, comme n’importe quel autre refroidisseur. Mais il existe certaines caractéristiques et aspects clés de la conception des refroidisseurs modulaires qui rendent leur application dans des systèmes différents des autres types de refroidisseurs.

  • Un module est une unité de réfrigération contenant tous les composants nécessaires à la production d’un fluide conditionné, ainsi que des connexions et des commandes électriques.
  • Un refroidisseur modulaire se compose d’un ou plusieurs modules agissant comme une seule entité. Comme d’autres refroidisseurs monoblocs, il dispose de connexions d’eau en un seul point et peut inclure des connexions d’alimentation et de communication BAS.
tc-modular-chiller-1.jpg

Vous trouverez plus d’informations sur les refroidisseurs modulaires Trane® Thermafit™ sur trane.com.


Considérations au niveau de l’équipement et du système lors de l’utilisation de refroidisseurs modulaires
Cette ENL abordera plusieurs considérations au niveau de l’équipement lors de la sélection de refroidisseurs modulaires, notamment le dimensionnement du refroidisseur et le nombre de modules utilisés, les méthodes d’échelonnement du compresseur, la différence de température du fluide (Delta T) et le contrôle de la température.

Il aborde également plusieurs considérations au niveau du système lors de l’application de refroidisseurs modulaires, notamment les configurations de pompage (primaire/secondaire ou débit primaire variable) et la garantie d’un volume de boucle système minimum.

Affichage de cet ENL
Un webinaire de visionnement de ce programme est prévu pour le 22 mars 2023. Cliquez ci-dessous pour vous inscrire et participer à ce webinaire.

Après cette date, un enregistrement de ce programme sera disponible à la demande depuis le Trane Education Center.

En savoir plus sur les programmes LIVE (ENL) de Trane Engineers Newsletter
Trane ENL est une série d’émissions vidéo axées sur la conception et le contrôle des systèmes CVC, les enjeux de l’industrie (durabilité, qualité de l’air intérieur, acoustique, etc.) ou les codes et normes. Le contenu est technique et pédagogique, mais non commercial. Le public cible est les concepteurs de systèmes CVC, cependant, certains programmes peuvent également intéresser d’autres acteurs de l’industrie.

Les programmes précédents peuvent être visionnés à la demande et gratuitement dans le Trane Education Center. Dans de nombreux États, les programmes ENL répondent aux exigences d’obtention d’heures de développement professionnel (PDH) pour aider à répondre aux exigences de formation continue de votre licence d’ingénieur professionnel ou d’une autre certification*.

*Veuillez noter que les ENL peuvent ne pas être admissibles dans les États qui exigent une pré-approbation des cours, il est donc de la responsabilité du spectateur de vérifier les exigences de l’État pour les qualifications d’ingénieur professionnel.

Assistance des ingénieurs Trane

tc-dan-gentry.jpg

À propos de l’auteur
Dan Gentry, ingénieur d’applications

 

 

 

 

Dan Gentry est un ingénieur d’applications basé à La Crosse, dans le Wisconsin. Il a rejoint Trane en 2018 après huit ans chez un autre fabricant de refroidisseurs basé dans le Wisconsin. Dan a d’abord fait un stage chez Trane dans le laboratoire de technologie pendant ses études jusqu’en 2008. Ses domaines d’expertise s’articulent autour des centrales de refroidissement, des systèmes de récupération de chaleur et de pompes à chaleur, ainsi que de leur conception et de leur fonctionnement fiables et efficaces.

Dan a obtenu un baccalauréat en technologie de l’ingénierie CVC de l’Université d’État de Ferris en 2011 et est un membre actif de l’ASHRAE. Dan aime passer du temps avec sa famille sur la rivière et se détendre au chalet familial dans le nord.