Mise à l’échelle des solutions de refroidissement
Depuis plus de 25 ans, les refroidisseurs sont la pierre angulaire du refroidissement des centres de données. Cependant, l’ampleur des opérations a considérablement augmenté ces dernières années. Alors qu’autrefois quelques refroidisseurs suffisaient, des infrastructures entières nécessitent désormais des centaines de ces composants critiques.
« Nous ne construisons pas de petits gadgets », poursuit Danielle. « Nous construisons des appareils de la taille d’une remorque tracteur avec des centaines et des milliers de composants. Nous avons des conversations très différentes qu’avant.
Cette évolution vers des infrastructures à plus grande échelle souligne la nécessité de solutions sur mesure qui contribuent à des performances, une efficacité et une durabilité exceptionnelles. La conception collaborative devient de plus en plus importante pour répondre à ces exigences en constante évolution.
Engagement envers le développement durable
La durabilité doit être au cœur des opérations des centres de données modernes. Des initiatives telles que le Gigaton Challenge de Trane Technologies visent à aider les clients à économiser un gigaton d’émissions d’ici 2030.
« Nous n’essayons pas seulement d’accroître notre durabilité, mais aussi d’aider nos clients à le faire », explique Danielle. « C’est dans une grande partie de notre innovation. Du point de vue de l’innovation, nous avons beaucoup de projets qui sont tous axés sur la durabilité.
L’accent mis sur la durabilité s’étend au-delà des produits individuels à des systèmes de refroidissement entiers, où l’amélioration et le contrôle jouent un rôle crucial. Cette approche holistique permet aux centres de données de maintenir une efficacité élevée tout en minimisant leur impact environnemental.
Améliorer les performances et contribuer à réduire les temps d’arrêt
L’une des parties les plus importantes des opérations d’un centre de données consiste à aider les installations à fonctionner à des niveaux améliorés avec un minimum de temps d’arrêt. Les contrôles CVC, qui offrent une visibilité sur chaque composant tout en contribuant à améliorer l’efficacité, sont la clé de cette réussite.
Alors que les centres de données continuent d’augmenter en taille, les installations sont équipées de plusieurs refroidisseurs, ce qui rend crucial d’avoir des contrôles capables de coordonner l’ensemble d’un système pour aider à prévenir des problèmes tels que les points chauds, en particulier dans des conditions météorologiques extrêmes.
« Par exemple, Londres a atteint 40 °C il y a deux étés, et la plupart des centres de données de l’époque ont été conçus pour un maximum de 35 °C. Cela a provoqué un gros problème car oui, les unités ont surchauffé, mais les unités au milieu des systèmes multi-refroidisseurs sont devenues très chaudes. Comment contrôlez-vous cela ? Comment délestage, comment passez-vous d’un groupe à l’autre ? Il est important d’améliorer les opérations au jour le jour pour plus d’efficacité, mais pendant les périodes de chaleur extrême, il est vraiment important de l’améliorer pour ne pas avoir de temps d’arrêt », partage Danielle.
L’importance de la maintenance prédictive
La maintenance prédictive est cruciale pour contribuer à la longévité et à la fiabilité des systèmes CVC. Cela permet de surveiller les performances et l’état de l’équipement pendant les opérations régulières afin de résoudre les problèmes avant qu’ils ne dégénèrent en défaillances, évitant ainsi la détérioration des performances et les temps d’arrêt coûteux.
« Si vous ne changez pas l’huile de votre voiture, elle va se gripper à un moment donné », ajoute Danielle. "Oui, cela fonctionnera bien pendant des milliers de kilomètres, mais à un moment donné, cela commencera à ne plus fonctionner aussi bien. Les choses commenceront à se briser, puis finalement cela échouera complètement. Aujourd’hui, on reconnaît davantage l’importance de l’entretien.
Cette analogie souligne l’importance de l’entretien de l’équipement de refroidissement de votre centre de données.
Collaborer pour innover dans l’exploitation des datacenters
Dans le domaine de l’optimisation des performances, la collaboration avec des partenaires innovants est essentielle. Un collaborateur notable est LiquidStack , un fournisseur d’immersion liquide de nouvelle génération. Les investissements stratégiques dans de telles collaborations permettent d’améliorer l’efficacité et les performances de refroidissement, en relevant les défis de la chaleur croissante et des densités de rack plus élevées.
« L’année dernière, nous avons réalisé une série B dans LiquidStack, en apprenant un peu plus sur ce marché au cours des deux dernières années et en discutant des différentes technologies et de ce qui est utilisé », explique Danielle.
En restant étroitement lié aux clients du marché du refroidissement critique, l’industrie peut anticiper les changements et faire évoluer les technologies et les solutions en conséquence. « Ce n’est pas une grande industrie », explique Danielle. « C’est une grande industrie en termes de taille, mais pas en termes de nombre de clients. Nous voulons maintenir la meilleure relation possible avec nos clients, mais plus important encore, nous voulons nous assurer qu’ils résolvent leurs problèmes et obtiennent ce dont ils ont besoin.
Un avenir prometteur pour le refroidissement des centres de données
Pour l’avenir, il est crucial de maintenir les stratégies actuelles tout en anticipant et en s’adaptant aux tendances et aux technologies émergentes. « Nous continuerons à travailler avec nos clients dans le cadre d’une conception collaborative afin d’être à la pointe de la technologie et de faire les choses dont nous avons besoin, en particulier de la part de nos clients », conclut Danielle.
« Il se passe tellement de choses. Pour cette raison, l’équipe s’agrandit. Dans les 18 prochains mois à deux ans, il y aura certainement des changements sur le marché. Nous nous efforcerons d’être au sommet, et pas seulement en ce qui concerne les produits, les contrôles, les services et les services énergétiques, nous allons les améliorer autant que possible pour les clients.
Il n’y a aucun signe de ralentissement lorsqu’il s’agit de fournir des solutions de haute qualité tout en adoptant l’innovation et en restant réactif aux demandes changeantes du marché. « Il y a beaucoup de technologies différentes qui sont très intéressantes et il y a des applications très spécifiques. Les gens qui les veulent, les aiment. Entre les nouvelles technologies et l’optimisation des technologies existantes, nous nous assurerons de rester un fournisseur de solutions de premier plan dans le refroidissement des centres de données.
Data Center Magazine met en relation les principaux dirigeants de centres de données des plus grandes marques du monde. Sa plate-forme sert de plaque tournante numérique pour connecter les leaders de l’industrie, couvrant un large éventail de services, notamment les médias et la publicité, les événements, les rapports de recherche, la génération de demande, les services d’information et de données.
L’approche globale de Data Center Magazine s’efforce de fournir des informations précieuses et opportunes sur les meilleures pratiques, favorisant ainsi l’innovation et la collaboration au sein de la communauté des centres de données.
BizClik est une société de médias basée au Royaume-Uni avec un portefeuille mondial de communautés numériques de premier plan dans les domaines de l’industrie, des affaires et du style de vie.
Le portefeuille de BizClik comprend la technologie et l’IA, la finance et l’assurance, la fabrication et la chaîne d’approvisionnement, l’énergie et l’exploitation minière, la construction, les soins de santé, les centres mobiles et de données et les véhicules électriques. Pour plus d’informations, veuillez consulter https://www.bizclikmedia.com/
Le rapport est également disponible dans les éditions de juillet 2024 d’AI Magazine, de Sustainability Magazine et de Technology Magazine.

À propos de l’auteur
Danielle Rossi, responsable des ventes stratégiques pour les centres de données
Danielle a 18+ ans d’expérience dans la conception et l’ingénierie de solutions de centres de données pour les environnements hyperscale, de colocation, d’entreprise, de périphérie et gouvernementaux. Dans le cadre de ses fonctions actuelles, Danielle gère des produits et des processus de refroidissement critiques à l’échelle mondiale afin de fournir un livrable normalisé aux clients qui exécutent des projets dans le monde entier.