Trois façons dont les solutions de location peuvent avoir un impact positif sur l’environnement de votre entrepôt et votre entreprise

Any idea how hot your warehouse might get on the hottest summer day? We understand if that question isn’t even on your radar right now given the challenges in warehouse supply chain and real estate.

Alors que de plus en plus d’entreprises promettent une arrivée le jour même ou une livraison en deux heures, la demande en entrepôt augmente. 1 Le taux d’occupation des entrepôts a atteint des niveaux records, tandis que les problèmes de chaîne d’approvisionnement obligent les entreprises B2B et B2C à suracheter. deux

Compte tenu de ces défis, il peut être facile de sous-estimer l’impact de l’environnement de l’entrepôt.  Cependant, l’ignorer peut avoir un impact négatif sur vos résultats de plusieurs façons, d’autant plus que les entrepôts nouveaux et existants sont confrontés à de graves pénuries de main-d’œuvre. 3

Se tourner vers des solutions de chauffage ou de refroidissement temporaires peut fournir des solutions robustes et rapides pour résoudre les problèmes de contrôle de la température et de l’environnement. Surtout lorsqu’un entrepôt n’a besoin de solutions de contrôle de la température que quelques mois par an, les solutions de location peuvent s’avérer idéales. La location d’équipement réduit également le temps et l’énergie nécessaires pour démontrer le retour sur investissement des dépenses d’investissement nécessaires pour investir dans des solutions à long terme.

Les solutions de refroidissement et de chauffage temporaires peuvent avoir un impact positif sur l’environnement de votre entrepôt et, en fin de compte, sur votre entreprise, de plusieurs façons. En voici trois :

  1. Planification d’entreprise – Les solutions de location peuvent servir de cas d’essai pilotes pour démontrer la valeur des investissements à long terme dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation afin que vous puissiez assurer l’inclusion de postes dans les budgets de dépenses en capital à venir. L’impact de ces solutions temporaires peut vous fournir une analyse de rentabilisation qui démontre le retour sur investissement qu’un environnement d’entrepôt intérieur contrôlé peut offrir dans les années à venir.
  2. Confort des employés – Tant pendant les périodes les plus chaudes que les plus froides de l’année, les solutions de location peuvent aider à maintenir les niveaux de température et d’humidité pour répondre aux besoins de confort des employés. Offrir un environnement de travail confortable est une bonne chose pour les affaires, surtout compte tenu de l’importance de la rétention des employés et de la pénurie actuelle de main-d’œuvre4. Un environnement confortable contribue également à assurer la sécurité des employés. Une étude de l’UCLA publiée en 20215 a révélé que le temps chaud augmente considérablement le risque d’accidents et de blessures au travail.

    De même, des recherches ont montré que le stress dû au froid a un impact sur la performance des travailleurs dans des environnements à basse température6, 7
  3. Contrôle de la qualité – Il est essentiel de contrôler efficacement les niveaux de température et d’humidité dans les entrepôts pour créer les bonnes conditions de stockage pour de nombreux produits d’entrepôt. La plupart des marchandises entreposées, y compris les appareils électroniques, le papier et les denrées périssables, doivent être stockées dans des conditions ambiantes contrôlées. Les produits pharmaceutiques doivent être surveillés de près s’ils sont stockés dans un entrepôt. Les variations de température et d’humidité peuvent même rendre les médicaments inefficaces ou potentiellement dangereux.

Trane peut vous fournir une solution sur mesure pour répondre aux besoins de votre entrepôt, ainsi qu’un plan d’urgence pour vous assurer que les solutions de location sont prêtes lorsque vous en avez besoin. Les ingénieurs Trane travaillent avec votre équipe d’exploitation pour effectuer une évaluation approfondie de vos besoins en matière de contrôle environnemental. Ils sélectionnent soigneusement les bonnes solutions pour répondre à vos besoins en matière de contrôle de la température et de l’humidité, et livrent et installent les unités de location pour qu’elles s’intègrent parfaitement à vos opérations d’entrepôt.  Contactez Trane pour en savoir plus.


  1. Parker, Will, « Le boom de la livraison pandémique alimente la demande pour l’espace du « dernier kilomètre » », Wall Street Journal, 30 novembre 2021
  2. Mongelluzzo, Bill, « Pas de répit pour la pénurie d’entrepôts aux États-Unis en 2022 » : JLL », 3 décembre 2021, The Journal of Commerce en ligne
  3. Mongelluzzo, Bill, « Pas de répit pour la pénurie d’entrepôts aux États-Unis en 2022 » : JLL », 3 décembre 2021, The Journal of Commerce en ligne
  4. Straight, Brian, « Enquête : 73 % des opérateurs d’entrepôt ne trouvent pas assez de main-d’œuvre », Modern Shipper, 18 février 2022
  5. Les températures élevées augmentent le risque de blessure des travailleurs, qu’ils soient à l’extérieur ou à l’intérieur, le 16 juillet 2021. Centre Luskin de l’UCLA pour l’innovation
  6. Chernyshov, Margarita, « Effets du stress dû au froid sur les performances des travailleurs dans un entrepôt réfrigéré. »
  7. Golbabaei, Farideh et Sajadi, Mohammad-Hossein et Jelyani, Keramat et Akbar-Khanzadeh, Farhang. (2009). Évaluation du stress dû au froid et de ses effets sur les travailleurs d’un entrepôt frigorifique. Revue internationale d’hygiène du travail.
tc-jack-murphy-headshot.jpg

À propos de l’auteur
Jack Murphy, leader des ventes de location et du développement des affaires

 

 

Jack Murphy, responsable des ventes de location et du développement commercial chez Trane, a passé la majeure partie de sa carrière dans le domaine de la vente d’équipements industriels et de location. Il aime beaucoup le secteur de la location temporaire d’électricité et de CVC et les défis quotidiens qu’elle apporte. Il trouve que la partie la plus gratifiante du secteur de la location est de travailler avec son équipe à travers l’Amérique du Nord, en prenant soin de chaque client possible en fournissant des solutions techniques pour répondre à des demandes en constante évolution. Jack est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en génie industriel de l’Université d’État de Pennsylvanie. Originaire de Pennsylvanie, Jack réside à West Chester, en Pennsylvanie, avec sa femme, sa fille et ses chiens.