tc-EGS-DERs-blogthumbnail.jpg

3 façons dont les ressources énergétiques distribuées contribuent à ajouter de la valeur à votre bâtiment et à vos opérations

Distributed Energy Resources (DERs) and microgrids can create organizational value by helping manage energy expenses, ensure reliability and resiliency, and accelerate sustainability efforts.

Les ressources énergétiques distribuées (RED) et les micro-réseaux peuvent apporter une valeur essentielle aux organisations en soutenant les efforts visant à gérer les coûts énergétiques, à garantir la fiabilité et la résilience, et à faire progresser les initiatives de durabilité. Ces avantages sont amplifiés lorsqu’une exploitation se trouve dans une région où l’électricité est chère, où l’infrastructure électrique n’est pas fiable ou où les sources d’énergie du réseau sont à forte intensité de carbone. Les efforts de décarbonisation des équipements et des bâtiments grâce à l’électrification accordent une importance accrue à l’identification de la production d’énergie électrique qui répondra aux contraintes financières, aux exigences de disponibilité et aux objectifs environnementaux.

1. Les RED et les microréseaux soutiennent la gestion des coûts énergétiques

La gestion d’un budget d’exploitation et la minimisation des coûts sont des fonctions essentielles dans toute organisation. Les processus de production énergivores, les opérations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et l’exposition à des tarifs énergétiques élevés ou à des frais de demande de pointe entraînent une prise de conscience aiguë de l’importance de la gestion des coûts énergétiques. La réglementation sur l’utilisation du gaz naturel et le passage à des équipements électrifiés augmentent la pression pour trouver des sources d’énergie moins coûteuses et plus fiables pour gérer les risques et les coûts. Les ressources énergétiques distribuées et les microréseaux peuvent être utilisés pour produire et stocker de l’énergie à utiliser pendant les périodes de demande de pointe (par un processus appelé « écrêtement des pointes »), pour compléter l’approvisionnement en énergie pour des opérations à forte intensité énergétique ou pour remplacer complètement la production d’énergie d’une opération particulière. Éviter les pics de charge et réduire la consommation globale d’électricité du réseau électrique en utilisant une production d’énergie moins coûteuse peut aider une organisation à minimiser les coûts.

Le développement d’un RED ou d’un micro-réseau qui intègre l’automatisation, la cogénération, les énergies renouvelables (comme le solaire photovoltaïque ou l’éolien) ou des groupes électrogènes utilisant des sources de carburant à moindre coût peut aider à atténuer et à gérer les coûts énergétiques.

Qu’est-ce qu’un micro-réseau ?  Un microréseau est un système énergétique interconnecté composé de ressources énergétiques distribuées, de charges électriques et d’un système de contrôle automatisé.  Ce système peut fonctionner de manière dynamique, intégrée au réseau électrique ou indépendamment (ce qu’on appelle le « mode îlot »).  Les micro-réseaux réagissent aux pics de prix de l’énergie ou aux interruptions du réseau pour améliorer la résilience et réduire les coûts et les risques.

2. Les RED et les micro-réseaux peuvent résoudre les problèmes d’accès à l’énergie électrique et de fiabilité

Les RED et les microréseaux peuvent aider à répondre à un certain nombre de besoins lorsqu’il s’agit de fournir un accès à l’énergie électrique ou de gérer les problèmes de fiabilité. Si vous avez une entreprise qui se trouve dans un endroit éloigné qui ne peut pas être desservi par un service public, un RED autonome peut être développé pour fournir une alimentation électrique hors réseau. Si l’alimentation électrique est disponible, mais qu’elle n’est pas fiable ou sujette à des perturbations, un DER ou un micro-réseau réactif qui fournit une alimentation supplémentaire ou de secours à utiliser en cas de panne peut être utile ou impératif, en particulier dans le cas d’applications critiques.

Un certain nombre de technologies DER prennent en charge l’accès électrique à distance et atténuent les problèmes de fiabilité, notamment les groupes électrogènes, les turbines, les microturbines, les piles à combustible, les énergies renouvelables (comme le solaire photovoltaïque ou l’éolien), les systèmes de contrôle automatisés et les dispositifs de stockage.

3. Les RED contribuent aux initiatives de durabilité

Bien que les DER ne soient pas la solution miracle pour aborder la durabilité environnementale et la réduction des émissions de carbone, si vous envisagez un DER pour des raisons de résilience ou de coût, il peut être judicieux de prendre également en compte les impacts environnementaux à long terme des choix technologiques que vous faites.  La conception des DER doit être principalement guidée par les exigences de disponibilité et de fiabilité de votre exploitation. ce qui peut rendre nécessaire l’utilisation de sources de carburant à base de carbone.  Cependant, si la conception le permet, l’intégration de sources d’énergie renouvelables (comme l’éolien et le solaire) et de technologies de stockage peut aider à soutenir les objectifs à court terme, et également à assurer la pérennité de vos opérations, car les sources de carburant à plus forte intensité de carbone sont progressivement éliminées au fil du temps. En tenant compte de la conception des DER et des technologies de source d’alimentation, et en tirant parti de diverses incitations financières, votre DER peut contribuer économiquement à vos objectifs globaux de durabilité, maintenant et à l’avenir. 

Lorsqu’il s’agit d’utiliser un DER pour favoriser la durabilité environnementale ou la réduction des émissions de carbone, des technologies telles que la cogénération, les groupes électrogènes, les turbines et les microturbines qui utilisent des sources de carburant plus propres que le réseau électrique, et les énergies renouvelables comme l’énergie solaire photovoltaïque et éolienne ainsi que les dispositifs de stockage peuvent être des choix efficaces. 

Vous ne savez pas par où commencer pour élaborer vos plans de gestion des coûts énergétiques, d’assurer la fiabilité et la résilience, ou de progresser vers vos objectifs de durabilité ?

Envisagez de travailler avec un collaborateur de confiance pour comprendre de manière holistique les besoins de votre exploitation et vos objectifs organisationnels dans un premier temps. Un expert en énergie et en bâtiment peut vous aider à élaborer un plan complet qui comprend des mesures d’efficacité à fort impact, des RED et des stratégies d’avenir qui prépareront votre exploitation au succès à long terme. Au fur et à mesure que vous progressez vers la mise en œuvre, un collaborateur solide doit également être en mesure d’identifier les options de financement, de financement et d’approvisionnement appropriées, tout en intégrant des incitations fiscales, des remises et des crédits pour les services publics et des options d’intégration au réseau lorsque cela a du sens.

Trane dispose de l’expertise mondiale éprouvée et des capacités d’exécution locales nécessaires pour vous aider à réinventer votre infrastructure énergétique, à décarboner vos systèmes de bâtiment et à insuffler la résilience et l’indépendance énergétiques de vos opérations. 

Vous voulez en savoir plus sur les DER ?

Trane ne fournit pas de conseils fiscaux, juridiques ou comptables. Ce document est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être utilisé à des fins fiscales, juridiques ou comptables. Le droit fiscal est sujet à des changements constants. Toutes les décisions relèvent de votre responsabilité et vous devez consulter vos propres conseillers fiscaux, juridiques et comptables. Trane décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur le matériel présenté.