La nature de plus en plus dynamique des bâtiments dans lesquels nous vivons, travaillons et socialisons a eu un impact sur les attentes des propriétaires et des occupants des bâtiments. Il est désormais prioritaire d’avoir une visibilité sur les facteurs clés qui peuvent avoir un impact sur la qualité d’un environnement intérieur et le fonctionnement d’un bâtiment, tels que les changements d’occupation du bâtiment, la circulation de l’air, la surveillance du système, etc.
Les entreprises qui ont investi dans la technologie et qui sont en mesure de réagir rapidement aux événements du bâtiment grâce à l’automatisation, à l’intelligence artificielle (IA) et à des solutions tournées vers l’avenir peuvent exercer un avantage concurrentiel, à la fois en offrant de meilleurs espaces intérieurs et en tirant parti de l’efficacité opérationnelle pour améliorer les performances commerciales.
Gestion proactive du système
La capacité d’accéder aux bonnes informations et d’apporter facilement des modifications tout en suivant les résultats a été la norme minimale pour les systèmes CVC. Ce qui continue de changer, cependant, c’est la nécessité d’une gestion proactive des systèmes.
L’exploitation de la technologie sous la forme de jumeaux numériques et d’apprentissage automatique peut augmenter l’efficacité de votre équipe d’exploitation du bâtiment, car elle détecte et résout les problèmes avant qu’un temps d’arrêt ne se produise. Cela peut aller de l’identification du comportement inattendu d’un capteur ou d’un sous-système individuel, jusqu’à l’utilisation de l’apprentissage automatique pour comprendre les caractéristiques de comportement d’un bâtiment individuel et créer un profil de fonctionnement unique. Ces profils peuvent être utilisés pour optimiser le fonctionnement du bâtiment en fonction des priorités et des objectifs de l’entreprise – énergétiques, de performance, de confort ou réglementaires.
Gestion du système à tout moment et en tout lieu
La gestion de toutes ces choses à distance est désormais la caractéristique essentielle qui permet au personnel opérationnel d’être plus efficace. L’association de la découverte proactive et en temps réel des problèmes à la possibilité de gérer les systèmes d’une simple pression sur un bouton peut contribuer à créer des gains d’efficacité incroyables pour les exploitants de bâtiments, en particulier ceux qui ont des campus multisites ou des besoins complexes en matière de bâtiments et de locataires.
Chez Trane, nous offrons un large éventail de capacités qui peuvent commencer par l’analyse comparative de votre situation actuelle pour créer un plan, répondre à un besoin critique spécifique ou collaborer à la prochaine étape de votre parcours pour faire de votre bâtiment un avantage concurrentiel. Que vous cherchiez à activer la connectivité pour accéder aux données en temps réel et à la gestion à distance des systèmes, ou que vous cherchiez à optimiser les bâtiments grâce à l’automatisation avancée et à l’apprentissage automatique, nous disposons des outils et de l’expertise nécessaires pour obtenir les résultats qui comptent le plus pour vos opérations.
Services numériques

À propos de l’auteur
Paul McMurphy, directeur des services intelligents
Paul McMurphy est le directeur des solutions numériques de Trane. Il dirige une équipe diversifiée qui développe des moyens novateurs de combiner les services traditionnels et la technologie numérique afin de mieux répondre aux besoins des propriétaires et des exploitants d’immeubles commerciaux. McMurphy a plus de 25 ans d’expérience dans le développement technologique et les applications dans le domaine du CVC, allant d’une connaissance approfondie des contrôles intégrés aux applications cloud, ce qui est l’objet de ses préoccupations aujourd’hui. L’une des phrases préférées de McMurphy est : « Je ne suis pas limité par les réalités d’aujourd’hui.