Customer Story
Discover which experts from Trane will be presenting and what topics they will cover at the upcoming ASHRAE Winter Conference and AHR Expo
Customer Story
Products Used: Contrôles, Building Automation Systems
Topic: Sustainability, Decarbonization
Motivé par des initiatives audacieuses en matière de développement durable, un client fidèle de Trane en matière d’équipements, de contrôles et de services recherchait des conseils d’experts sur la façon de progresser vers des objectifs ambitieux de réduction des gaz à effet de serre (GES) dans un portefeuille national d’installations. En tant que chef de file de l’industrie dans la collecte et le traitement de matériel biologique vital, le client doit soutenir à la fois le confort des donneurs et les conditions environnementales critiques du produit sous le même toit.
Les objectifs de décarbonisation, fixés par leur société mère, comprenaient une réduction de 40 % des émissions de GES d’ici 2025 et la carboneutralité d’ici 2035.
En raison de la nature critique et des exigences du matériel biologique collecté, le contrôle de la température et de l’humidité de l’air est une question de fonctionnalité vitale, et pas seulement de confort. Il était essentiel d’obtenir les meilleures conditions environnementales possibles, zone par zone, tout en contribuant à optimiser la consommation d’énergie.
Ayant déjà optimisé ses systèmes à la fois mécaniquement et grâce à l’utilisation d’un système d’automatisation des bâtiments Tracer® SC+, le client avait besoin de moyens de générer des réductions de carbone et des économies de coûts plus importantes sans investissements importants en capital humain ou en équipement.
Les initiatives de développement durable devaient respecter leur seuil d’investissement et inclure une condition cruciale pour peu ou pas de perturbations opérationnelles.
Comme il n’y a pas deux bâtiments identiques, il était impératif de créer un programme adaptable qui pourrait être mis en œuvre sur plusieurs sites situés dans différentes régions du pays.
Trane a relevé le défi en introduisant un programme de décarbonisation qui était adaptable aux 150+ centres de dons du client à travers le pays, a permis de réaliser d’importantes économies et a été mis en œuvre sans temps d’arrêt ni investissements importants en équipement.
Pour fonctionner dans le cadre des paramètres existants du client, Trane a identifié une solution basée sur l’intelligence artificielle (IA) pour optimiser de manière prédictive les performances du système.
La nature unique de l’activité du client s’est prêtée aux capacités d’optimisation innovantes disponibles via le service basé sur l’IA, Trane® Autonomous Control powered by BrainBox AI.® En intégrant des variables telles que les données météorologiques prédictives, les tendances d’occupation et les données de performance des équipements, l’utilisation de la technologie de l’IA permet une optimisation plus poussée pour avoir un impact sur les objectifs environnementaux et financiers du client.
Sans avoir besoin de matériel supplémentaire, l’équipe a évité les impacts dus aux retards potentiels de la chaîne d’approvisionnement et s’est facilement connectée à partir du système de gestion du bâtiment actuel du client au service basé sur le cloud. C’est une coordination transparente entre les unités de toit et les équipements CVC internes existants qui a permis de transformer des systèmes CVC déjà réactifs en systèmes prédictifs . Cela a permis d’ajuster les températures zone par zone de manière autonome. En surveillant les conditions et en contrôlant algorithmiquement les performances de l’équipement, ce service basé sur l’IA a permis de maximiser l’efficacité et les économies de coûts.
Au cours des six premiers mois, le client a largement parcouru la moitié de son objectif pour 2025 sur les cinq sites d’essai, avec une réduction de 26,1 % des émissions deCO2et des économies d’électricité de 16,7 %. Cette réduction a été réalisée sans qu’aucun matériel supplémentaire n’ait été nécessaire sur site et sans interruption du site.
À ce jour, le programme a été mis en œuvre dans plus de 100 cliniques supplémentaires à travers le pays, avec des résultats impressionnants ayant un impact sur la réduction des émissions de portée 1 (gaz naturel) et de portée 2 (électricité). Les sites qui ont activé la solution d’IA ont constaté une réduction stupéfiante de 22 % de l’intensité de la consommation d’énergie (énergie / pied carré) par rapport aux sites où le contrôle autonome Trane n’a pas encore été activé.
Le programme a prouvé qu’il pouvait jouer un rôle important dans la réduction de l’empreinte carbone globale et des coûts énergétiques du client, tout en maintenant les exigences strictes en matière de température et d’humidité nécessaires à la sécurité et au succès de leurs cliniques. Ces résultats ont mis en évidence l’évolutivité du programme et ont montré qu’une mise en œuvre rapide était possible sans perturber les opérations et la satisfaction des clients.
« La nature collaborative du développement de ce programme lui a permis d’être extrêmement réussi », a déclaré Trevor Joelson, chargé de compte chez Trane Energy Services. « Les premiers centres ont donné d’excellents résultats, l’équipe l’a rapidement mis en œuvre dans d’autres endroits et le programme permet de réaliser d’importantes économies d’énergie, ce qui rend le flux de trésorerie du programme positif. »
Grâce à cette collaboration, non seulement le client a renforcé sa réputation d’entreprise citoyenne responsable, mais il a également constaté une efficacité opérationnelle accrue et des économies substantielles. Ensemble, ils ont prouvé que les pratiques durables sont non seulement bonnes pour la planète, mais aussi bénéfiques pour les résultats.
Une technologie qui recherche et met en œuvre l’optimisation énergétique, sans intervention humaine.
Trane® Autonomous Control est alimenté par BrainBox AI®, un fournisseur de technologie d’IA qui travaille avec des collaborateurs comme Trane pour permettre aux propriétaires de bâtiments de réduire leur empreinte carbone. Trane – par Trane Technologies (NYSE : TT), un innovateur mondial en matière de climat – crée des environnements intérieurs confortables et économes en énergie grâce à une large gamme de systèmes et de commandes de chauffage, de ventilation et de climatisation, de services, de pièces et de fournitures. Pour plus d’informations, veuillez consulter trane.com ou tranetechnologies.com.
Toutes les marques commerciales référencées dans ce document sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. © 2023 Trane. Tous droits réservés
Company embraces high tech and high touch to achieve climate and other goals.
Trane is committed to helping customers transition to next-generation, low-GWP refrigerants, ensuring the right solution for each application. With insights from Steve Kujak, Trane's Director of Next Generation Refrigerant Research, we explore the role of refrigerants in decarbonization and the benefits of A2L refrigerants.
Trane is committed to helping customers transition to next-generation, low-GWP refrigerants, ensuring the right solution for each application. With insights from Steve Kujak, Trane's Director of Next Generation Refrigerant Research, we explore the role of refrigerants in decarbonization and the benefits of A2L refrigerants.