Témoignages de clients

Hôtel Le Méridien

Trane Building Services • Bangalore, Inde

Confort des clients et fiabilité 24h/24 et 7j/7

Le Méridien est un hôtel cinq étoiles international situé au cœur de la ville de Bangalore. La marque Le Méridien incarne l’hôtellerie de luxe et haut de gamme tout en étant consciente de son empreinte environnementale.

Défi

L’hôtel souhaitait mettre à niveau son système CVC à partir de refroidisseurs alternatifs installés en 1985. L’objectif était d’améliorer l’efficacité énergétique, d’assurer la fiabilité et de réduire les coûts de service.

Solution

En 1996, Trane a proposé et installé des refroidisseurs rotatifs hélicoïdaux de série R™, ce qui a permis de réaliser des économies d’énergie de près de 30 %. Satisfaite des performances du refroidisseur, l’équipe d’ingénieurs de l’hôtel a commandé un système d’automatisation des bâtiments Trane Tracer Summit™. Le système de gestion du bâtiment a permis de s’assurer que l’installation de refroidissement fournissait la capacité appropriée tout en minimisant la consommation d’énergie. En contrôlant le système tout au long de la journée, les conditions de confort ont été maintenues lorsque le bâtiment était occupé et la consommation d’énergie a été minimisée lorsque les niveaux d’occupation étaient faibles. Le système Tracer Summit™ permet à l’opérateur de modifier les points de consigne, les horaires et d’autres paramètres via un poste de travail PC. Par-dessus tout, il garantit la responsabilité d’une source unique pour l’ensemble du système CVC.

Résultats

En s’associant à Trane, Le Méridien a réalisé des économies d’énergie supérieures, un confort pour les clients et une fiabilité 24 h/24 et 7 j/7. Le système Tracer Summit permet des économies d’énergie supplémentaires de six à huit pour cent, car le cycle de charge du programme de contrôle du refroidisseur est conçu spécifiquement pour un fonctionnement optimal de l’installation. Différents points de consigne d’eau glacée peuvent être attribués au cours du cycle de fonctionnement de l’installation. L’hôtel, conscient de son investissement substantiel, a également acheté un contrat de maintenance à Trane. L’entretien planifié garantit que les systèmes fonctionnent à leur efficacité maximale et permettent de réaliser d’importantes économies d’énergie, ce qui permet de réduire les émissions de dioxyde de carbone. Trane a également inspecté les tubes de l’échangeur de chaleur du refroidisseur à l’aide de tests par courants de Foucault pour détecter et réparer toute érosion ou corrosion, ce qui a permis aux échangeurs de chaleur de fonctionner à une efficacité et une fiabilité maximales.

« L’excellent service après-vente de Trane garantit l’absence de temps d’arrêt, ce qui m’aide à gérer l’entreprise de la manière la plus rentable possible », a déclaré M. G. Vijay, vice-président. Il a ajouté : « Lorsqu’un client entre de l’extérieur et entre dans l’hôtel, c’est une atmosphère complètement différente. Nous accordons beaucoup d’attention aux niveaux de température et à l’air frais dans l’hôtel.

 

À propos de l’Hôtel Le Méridien

Situé en face du Bangalore Golf Club, Le Méridien est un hôtel de luxe cinq étoiles avec 196 chambres, neuf salles de banquet, deux restaurants et une discothèque. L’entreprise de Trane en Inde a été créée en 1993. L’objectif de Trane est de fournir à ses clients des systèmes et des services économes en énergie, notamment des refroidisseurs, des systèmes côté piste, un système de gestion des bâtiments, des pièces, etc.

« C’est un système sans problème et je suis extrêmement satisfait de Trane. »
— M. K. S. Surendran, ingénieur en chef, Hôtel Le Méridien

Hotel Meridien hero.JPG