Customer Story
Discover which experts from Trane will be presenting and what topics they will cover at the upcoming ASHRAE Winter Conference and AHR Expo
Customer Story
Industry: Retail
Products Used: Building Management Systems
Topic: Innovation, Cost-Saving
Les dirigeants d’une entreprise nationale de vente au détail avaient besoin d’un moyen de gérer plusieurs fournisseurs et marques de systèmes CVC et d’intégrer les données associées. Malheureusement, comme un système de gestion d’entreprise traditionnel ne fonctionne pas sur plusieurs marques de systèmes CVC, il ne répondrait pas à leurs besoins. Ils avaient besoin d’un moyen de gérer des solutions CVC « discordantes » pour atteindre leurs objectifs de réduction de la consommation d’énergie.
Les dirigeants du commerce de détail se sont tournés vers Trane sur la base d’une expérience avérée de projets réussis et d’une relation de longue date avec ses experts en énergie, qui avaient géré des centaines de grands magasins à plusieurs niveaux du détaillant pendant près de 20 ans.
Pour aider le détaillant à surmonter ses défis actuels en matière de gestion d’entreprise – auto-surnommés le « chaos des fournisseurs » – l’équipe Trane a proposé de développer un outil de gestion de portefeuille (PMT) personnalisé qui pourrait intégrer les données de plusieurs marques de contrôles et d’équipements dans une seule plate-forme centrale.
La plate-forme personnalisée proposée exploiterait des sources internes et externes pour fournir une gestion de bâtiment adaptée à chaque emplacement en fonction de facteurs aussi divers que l’horaire spécifique au magasin et au personnel, les prévisions météorologiques locales et l’utilisation de la réponse à la demande d’énergie qui réduit la consommation d’énergie à la demande du fournisseur d’énergie.
L’idée a plu au détaillant et a demandé à l’équipe Trane de la concrétiser. L’équipe Trane a utilisé une « presse sur tout terrain » pour concevoir le PMT personnalisé avec un retour sur investissement (ROI) démontré en termes d’économies et de remises. Ils ont créé un cadre pour l’analyse, la gestion des alarmes, l’automatisation des calendriers, les normes de point de consigne de l’entreprise et le reporting.
L’équipe Trane a également mené un effort collaboratif de service et de maintenance, en collaboration avec les fournisseurs existants et le groupe énergétique interne du client. L’équipe Trane a travaillé avec ce groupe de fournisseurs pour exploiter les données ciblées qui aideraient à gérer efficacement les performances des bâtiments. Une fois mis au point, le nouveau PMT a fait l’objet d’un « essai routier » à l’aide de ces données, et il a démontré un excellent rendement. Le PMT a réussi à intégrer plusieurs marques de commandes et d’équipements dans une plate-forme centrale avec une visibilité à distance et sur site 24 h/24 et 7 j/7 partagée avec le client et Trane.
« Nous pensons que c’est le premier du genre. L’outil de gestion de portefeuille (PMT) démontre vraiment la puissance des données et comment, lorsqu’elles sont correctement exploitées, elles peuvent véritablement optimiser les performances des bâtiments économes en énergie dans l’ensemble d’une entreprise.
« C’était passionnant de pouvoir développer un outil de gestion de portefeuille indépendant de la marque qui alignait le chaos des fournisseurs en un flux de données cohérent et puissant », a déclaré John DuBay, responsable du programme grands comptes de Trane. « Nous pensons que c’est le premier du genre. Le PMT démontre vraiment la puissance des données et comment, lorsqu’elles sont correctement exploitées, elles peuvent véritablement optimiser les performances des bâtiments économes en énergie dans l’ensemble d’une entreprise.
L’entreprise collaborative de gestion de l’énergie avec Trane a changé la donne pour le détaillant, en générant d’importantes économies. Testé dans 600 points de vente, le PMT génère chaque année une réduction de consommation d’énergie allant jusqu’à 20 % par rapport à la référence, ce qui permet d’économiser 5 millions de dollars par an dans l’ensemble de l’entreprise.
Parmi les autres avantages du PMT, citons :
Le détaillant et l’équipe Trane continuent de collaborer régulièrement, identifiant de nouvelles façons d’optimiser et d’étendre la PMT sur plateforme ouverte et d’autres actifs et ressources. « La gestion de l’énergie n’est pas une solution miracle », a déclaré M. DuBay. « Cela nécessite une attention continue. Ce détaillant comprend ce défi, et nos efforts conjoints nous permettent d’exceller dans sa capacité à le résoudre, et ce, à plusieurs reprises.
« La gestion de l’énergie n’est pas une chose faite. Cela nécessite une attention constante. Ce détaillant comprend ce défi, et nos efforts conjoints nous permettent d’exceller dans sa capacité à le résoudre, et ce, à plusieurs reprises.
Discover how a refrigerated container rental enhances energy efficiency, reduces costs, and ensures reliable storage for your temperature-sensitive goods.
E+E Leader honors Trane with three awards for 2025 Top Project and Products.
Enhanced air-cooled chillers bring larger capacity and higher ambient temperature cooling capabilities to mission critical operations, further expanding Trane’s thermal management systems capabilities.