Résumé du projet
Une fois terminé, le World Market Center comprendra huit bâtiments totalisant plus de 12 millions de pieds carrés, le plus grand centre de conception de meubles et de salles d’exposition au monde.
Défi
Lorsque la phase I du World Market Center de 10 étages a été achevée en 2005, elle comprenait trois refroidisseurs Trane d’une capacité totale de 3900 tonnes, ainsi que 35 unités de climatisation monobloc Trane. Les commandes Trane comprennent un système d’optimisation de l’usine de refroidissement Tracer Summit™ ainsi que des variateurs de fréquence sur les refroidisseurs et les pompes à eau. La phase II de 16 étages a été achevée en novembre 2006 et comprenait 789 pompes à chaleur non Trane avec des thermostats câblés. La construction de la phase III de 20 étages a commencé en 2007 et s’est achevée en 2008. Trane a obtenu la commande de 1100 pompes à chaleur Trane. Trane a également apporté une amélioration permettant d’économiser du temps et de l’argent qui a aidé le World Market Center à « couper le cordon » avec des thermostats câblés : les thermostats à capteur de zone sans fil.
Solution
Les capteurs de zone sans fil Trane ont accéléré le processus de construction en éliminant le câblage du thermostat. Sans avoir besoin de conduits et de câblage, la technologie de capteur de zone sans fil Trane est parfaite pour les nouvelles constructions, les rénovations et les rénovations. L’élimination du câblage permet des économies substantielles de temps et d’argent en éliminant le besoin de câbler des schémas, des conduits et de faire passer des fils à travers les murs, au-dessus des plafonds ou sous les planchers. Les capteurs sans fil sont facilement placés là où vous le souhaitez. Lorsque la configuration de l’espace change, les capteurs sont simplement déplacés vers un nouvel emplacement. Fonctionnant avec un système Trane Tracer Summit™, les capteurs de zone sans fil offrent un meilleur contrôle ciblé des températures et de l’humidité, ce que les locataires apprécient.
Résultats
Tom Wackrow était vice-président de la construction lorsque la phase III du World Market Center a été construite. « Bien que les capteurs de zone sans fil Trane permettent de réaliser d’importantes économies sur les coûts d’installation et de construction, la valeur réelle se trouve une fois le bâtiment achevé et ouvert.
« Nous reconfigurons les salles d’exposition du World Market Center au moins deux fois par an et les capteurs de zone sans fil nous font économiser énormément de temps et d’argent. Nous pouvons simplement déplacer les thermostats sans fil au besoin pour accueillir de nouveaux clients et des changements de plan d’étage. Nous n’avons pas besoin de déplacer ou de faire passer de nouveaux conduits ou fils. C’est littéralement aussi simple que de déplacer le thermostat sur un autre mur. Cela ne prend que quelques minutes.
« Je recommande vivement les capteurs de zone sans fil Trane à d’autres propriétaires de bâtiments. La flexibilité que cette technologie nous offre dans notre capacité à changer l’intérieur du bâtiment et à le redécorer pour de nouveaux spectacles et locataires est extrêmement précieuse.
M. Wackrow souligne également la fiabilité des pompes à chaleur à source d’eau Trane qui fournissent une climatisation efficace et flexible pour la phase III du World Market Center. « Nous n’avons eu aucun problème avec ces unités, et l’équipe de gestion de l’immeuble et les locataires sont assez bons pour me faire savoir s’il y a des problèmes. Ces unités fonctionnent bien et, si elles sont correctement entretenues, elles devraient durer éternellement.
À propos du World Market Center
Trane joue une main gagnante avec la technologie sans fil au World Market Center de Las Vegas. Le World Market Center est une vitrine dynamique pour l’industrie de l’ameublement pour la maison et l’hôtellerie au cœur de Las Vegas, le marché de l’ameublement à la croissance la plus rapide du pays. Le campus ultramoderne de 3 milliards de dollars et de 5 millions de pieds carrés présente des meubles, des accessoires décoratifs, des cadeaux, des luminaires, des tapis, du textile de maison et des segments connexes, ainsi que le Las Vegas Design Center.