City of Des Peres Teams with Trane and Synexis to Improve Indoor Air Quality and Surface Cleanliness at Recreation Center

May 17, 2022

Les résultats à 30 jours montrent une amélioration spectaculaire de la propreté des surfaces au Lodge Des Peres

DAVIDSON, Caroline du Nord, 18 mai 2022 – Trane - by Trane Technologies (NYSE : TT), un innovateur mondial en matière de climat - a le plaisir d’annoncer que la ville de Des Peres, dans le Missouri, a signalé une amélioration de près de 70 % de la propreté des surfaces du centre de loisirs The Lodge Des Peres grâce à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur installées à cet endroit populaire.

Au début de la pandémie, la Ville s’est associée à Trane pour effectuer une évaluation de la qualité de l’air intérieur (QAI) à l’hôtel de ville, au bâtiment de la sécurité publique et au Lodge Des Peres afin de s’assurer que des mesures clés étaient mises en œuvre pour aider à rendre ces bâtiments publics aussi propres que possible pour le personnel, la communauté et les premiers intervenants. L’évaluation a permis de cerner plusieurs possibilités d’amélioration de la qualité de l’air intérieur qui compléteraient les mesures déjà robustes de la Ville en matière de qualité de l’air, notamment l’adoption de niveaux de filtration plus élevés et de programmes de contrôle supplémentaires. Les recommandations font partie de Wellsphere, l’approche holistique de Trane en matière de qualité de l’environnement intérieur.

Ensuite, la ville s’est concentrée sur The Lodge, car le centre de loisirs est un espace de rassemblement communautaire populaire pour des réunions et une variété d’activités de fitness. Avec l’aide d’une subvention de l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA), la ville a installé la technologie de peroxyde d’hydrogène sec Synexis® (DHP) dans les salles de réunion, le gymnase, l’espace de remise en forme, la piste intérieure et les vestiaires pour aider à améliorer la propreté des surfaces. Des échantillons de surface ont été prélevés avant l’activation du système, puis à 14 et 30 jours. Des tests effectués par des tiers ont révélé que la présence de microbes sur les surfaces a diminué en moyenne de 69,2 % au cours des 30 premiers jours suivant l’allumage des unités Synexis.

« Nous voulons que la communauté, les membres de la loge et notre personnel aient confiance que lorsqu’ils viennent au centre communautaire, ils sont dans un environnement aussi propre que possible », a déclaré Douglas Harms, administrateur de la ville. « Nous espérons que l’ajout des unités Synexis – qui fonctionnent en continu et avec des résultats prouvés – augmentera l’assurance que la ville travaille dur pour donner la priorité à la propreté de l’environnement intérieur global. »

Les unités Synexis Sphere et Sentry installées offrent une technologie innovante pour lutter en permanence contre certains agents pathogènes nocifs dans l’air et sur les surfaces. Synexis utilise un processus par lequel l’oxygène et l’humidité naturellement présents dans l’air sont convertis en peroxyde d’hydrogène sec (H2O2) ou DHP. Les molécules de DHP se déplacent dans un espace clos pour réduire activement les niveaux de certains virus, bactéries, moisissures, odeurs et insectes.

« Nous félicitons la Ville de Des Peres d’avoir fait un effort supplémentaire pour créer des espaces intérieurs plus propres pour ses résidents, son personnel et les membres de la communauté qui fréquentent ces espaces publics clés », a déclaré Jennifer Geen, directrice de comptes principale, Services et solutions énergétiques, Trane. « Les premiers résultats au Lodge Des Peres montrent que les investissements dans la qualité de l’environnement intérieur font une différence et continueront de profiter à la communauté pour les années à venir. »

# # #

À propos de la ville de Des Peres, Missouri
Ville de Des Pères ; une communauté de banlieue située à l’intersection de l’Interstate 270 et de la State Route 100 (Manchester Road) dans l’ouest du comté de St Louis, abrite 9 193 résidents et une population diurne expansive en raison de son couloir commercial dynamique le long de Manchester Road. La ville abrite le centre commercial West County et son point de repère Dove surplombant l’I-270, le siège international d’Edward Jones et le siège régional du Midwest de McCarthy Building Companies. La ville est surtout connue à Saint-Louis pour sa qualité de vie qui comprend des écoles exceptionnelles, des zones résidentielles et de vastes systèmes de parcs, y compris 5 parcs et 2 réserves naturelles, ainsi que The Lodge Des Peres - un centre de loisirs de 75 000 pieds carrés proposant des caractéristiques aquatiques intérieures et extérieures, un centre de remise en forme, un gymnase, de vastes possibilités de programmes de loisirs pour tous les âges et des salles de réunion de qualité hôtelière qui servent d’installation de loisirs régionale.

À propos de Trane
Trane, par Trane Technologies (NYSE : TT), un innovateur mondial en matière de climat, crée des environnements intérieurs confortables et économes en énergie pour les applications commerciales et résidentielles. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.trane.com ou www.tranetechnologies.com.

À propos de Trane Technologies
Trane Technologies est un innovateur mondial en matière de climat. Grâce à nos marques stratégiques Trane® et Thermo King®, ainsi qu’à notre portefeuille de produits et de services respectueux de l’environnement, nous apportons des solutions climatiques efficaces et durables aux bâtiments, aux maisons et aux transports. Visitez tranetechnologies.com.

Trane Technologies™ détient une participation financière minoritaire non majoritaire dans Synexis LLC, un fournisseur de technologie DHP.

À propos de Synexis
Synexis® développe des systèmes de biodéfense de pointe conçus pour rendre l’air et les surfaces plus propres. Les systèmes de biodéfense Synexis sont réglementés par l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) et les gouvernements des États en tant que dispositifs antimicrobiens. En conséquence, les appareils Synexis sont produits dans une installation enregistrée auprès de l’EPA et emballés et étiquetés conformément aux réglementations de l’EPA figurant à 40 CFR 152.500. Les systèmes Synexis BioDefense sont certifiés par Underwriters Laboratories (UL) (UL2998) pour ne pas produire d’ozone et fonctionner en continu sans interruption des opérations normales ou du flux de travail. Synexis est protégée par des brevets mondiaux. De plus, la technologie Synexis DHP™ s’appuie sur des données provenant de sept études évaluées par des pairs. [i],[ii],[iii],[iv],[v],[vi],[vii]

Fondée en 2008, Synexis LLC est un chef de file dans le domaine de la réduction microbienne et le seul développeur d’une technologie brevetée qui crée et disperse en permanence du peroxyde d’hydrogène sec (DHP™) pour aider à réduire la présence de microbes dans les espaces intérieurs 24 heures sur 24, sans que les occupants aient besoin d’évacuer l’espace.

Pour plus d’informations, visitez Synexis.com.

Contact médias :
Kelly Hydeck
Trane par Trane Technologies
419-297-9900, khydeck@tranetechnologies.com

 

[i] Melgar M, et al. Efficacité du peroxyde d’hydrogène sec sur la réduction du risque de charge microbienne environnementale dans une unité de soins intensifs d’oncologie pédiatrique. Journal américain de contrôle des infections (AJIC) (2020). https://doi.org/10.1016/j.ajic.2020.08.026.

[ii] Melo EF, et al. Effets d’un système de désinfection au peroxyde d’hydrogène sec utilisé dans un refroidisseur d’œufs sur l’éclosion et la qualité des poussins. Science avicole. Vol. 99, novembre 2020. https://doi.org/10.1016/j.psj.2020.05.050.

[iii] Sanguinet J, Edmiston C. Évaluation du peroxyde d’hydrogène sec dans la réduction de la charge microbienne dans un établissement de santé. AJIC (2021). https://doi.org/10.1016/j.ajic.2021.03.004.

[iv] Huang Y, et al. Le traitement au peroxyde d’hydrogène sec accélère la décomposition du coronavirus 2 du syndrome aigu sévère sur les surfaces dures non poreuses. AJIC (2021). https://doi.org/10.1016/j.ajic.2021.07.006.

[v] Sanguinet J, Lee C. Une approche efficace et automatisée pour réduire le risque d’infection dû à des rideaux d’intimité contaminés. AJIC (2021). https://doi.org/10.1016/j.ajic.2021.06.004.

[vi] Herman, C.K., Hess, J., Cerra, C. Technologie de peroxyde d’hydrogène dilué pour la réduction de la colonisation microbienne en milieu hospitalier. AJIC (2015). https://doi.org/10.1016/j.ajic.2015.04.064

[vii] Melgar MD, M., Ramirez RN, M., Chang MD, A., Antillon MD, F., Impact du peroxyde d’hydrogène sec sur l’infection nosocomiale dans un hôpital d’oncologie pédiatrique, AJIC (2021). https://doi.org/10.1016/j.ajic.2021.12.010.