San Felipe Del Rio Consolidated Independent School District Improves Indoor Air Quality with Trane and Synexis
January 20, 2022
Davidson, Caroline du Nord, 20 janvier 2022 - Les élèves et le personnel du San Felipe Del Rio Consolidated Independent School District (SFDRCISD) respirent mieux grâce aux nouvelles améliorations de la qualité de l’environnement intérieur à l’échelle du district. Le district scolaire s’est associé à Trane® – by Trane Technologies (NYSE : TT), un innovateur mondial en matière de climat – et à Synexis® pour améliorer la qualité de l’environnement intérieur sur les cinq campus du district au Texas.
Le district a installé des systèmes portables Synexis BioDefense dans chaque salle de classe du district, dans le cadre du plan d’atténuation de la sécurité du SFDRCISD pour aider à réduire la présence du SRAS-CoV-2 (le virus qui cause le COVID-19). Achetées à l’aide des fonds d’aide d’urgence aux écoles primaires et secondaires, les unités Synexis permettront une réduction continue des agents pathogènes afin de favoriser l’assainissement de l’air intérieur et des surfaces.
Le surintendant des écoles, le Dr Carlos Rios, a déclaré qu’il espérait que l’installation des unités Synexis aiderait les gens à se sentir plus confiants dans la qualité de leur environnement intérieur. « Nous voulons que nos familles sachent que leurs élèves vivent dans un environnement plus propre. Idem pour notre personnel et pour tous les visiteurs qui passent sur nos campus.
Les unités autoportantes Synexis Sphere installées offrent une technologie innovante pour lutter en permanence contre certains agents pathogènes nocifs dans l’air et sur les surfaces. Synexis utilise un processus par lequel l’oxygène et l’humidité naturellement présents dans l’air sont convertis en peroxyde d’hydrogène sec (H, 2, O, 2) ou DHP. Les molécules de DHP se déplacent dans un espace clos pour réduire activement les niveaux de certains virus, bactéries, moisissures, odeurs et de nombreux insectes.
Au cours des huit premières semaines de l’année scolaire, avant l’installation de Synexis, le district a enregistré près de 300 cas confirmés de COVID-19, soit une moyenne de 7,2 cas par jour d’école. Après l’installation des Synexis Spheres, le district a signalé que le nombre de cas avait diminué à moins d’un cas en moyenne par jour d’école jusqu’à la fin de l’année 2021 (COVID-19 Student Cases Weekly Reports, https://www.sfdr-cisd.org/covid-19/). Les taux de cas dans les districts scolaires, qui représentaient auparavant plus de 14 % du total des cas de COVID dans le comté, étaient nettement inférieurs aux taux de cas communautaires et représentaient moins de 7 % des cas de COVID dans le comté, avant les vacances de décembre.
« Nous espérons que l’installation de ces systèmes aidera à réduire les niveaux de certains virus et allergènes », a déclaré le Dr Rios.
Les recommandations de qualité de l’air intérieur pour les écoles Del Rio font partie de Wellsphere™, l’approche holistique de Trane en matière de qualité de l’environnement intérieur. Trane travaille avec les administrateurs scolaires, les gestionnaires d’installations et les dirigeants de district pour évaluer les besoins uniques de chaque école et développer des solutions d’amélioration des bâtiments basées sur des données qui créent des environnements d’apprentissage plus confortables et plus efficaces.
« Nous félicitons le district scolaire de San Felipe Del Rio d’avoir fait un effort supplémentaire pour améliorer la qualité de l’environnement, en particulier de l’air et des surfaces, dans ses écoles, conformément aux directives de l’industrie et de la Texas Education Agency », a déclaré Scott Huffmaster, responsable des bâtiments sains chez Trane Technologies. « Trane est fier de soutenir les mesures du district visant à atténuer les problèmes de qualité de l’environnement intérieur pour un environnement d’apprentissage en personne optimisé. Les investissements à long terme dans la qualité de l’environnement intérieur profiteront aux étudiants, au personnel et aux occupants des bâtiments pour les années à venir.
Rendez-www.trane.com/k12 pour en savoir plus sur les solutions Trane pour les écoles.
Informations complémentaires
La transmission du Covid-19 peut se produire de diverses manières et circonstances, dont de nombreux aspects ne sont actuellement pas connus. Les systèmes, produits, services et autres offres CVC n’ont pas été testés pour leur efficacité à réduire la propagation du Covid-19, y compris dans l’air dans des environnements fermés.
# # #
À propos de Trane
Trane, par Trane Technologies (NYSE : TT), un innovateur mondial en matière de climat, crée des environnements intérieurs confortables et économes en énergie pour les applications commerciales et résidentielles. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.trane.com ou www.tranetechnologies.com.
À propos de Synexis
Synexis® développe des systèmes de biodéfense de pointe conçus pour rendre l’air et les surfaces plus propres. Les systèmes de biodéfense Synexis sont réglementés par l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) et les gouvernements des États en tant que dispositifs antimicrobiens. En conséquence, les appareils Synexis sont produits dans une installation enregistrée auprès de l’EPA et emballés et étiquetés conformément aux réglementations de l’EPA figurant à 40 CFR 152.500. Les systèmes Synexis BioDefense sont certifiés par Underwriters Laboratories (UL) (UL2998) pour ne pas produire d’ozone et fonctionner en continu sans interruption des opérations normales ou du flux de travail. Synexis possède actuellement 16 brevets aux États-Unis, dont 17 sont en instance. 2 De plus, la technologie Synexis DHP™ s’appuie sur des données provenant de six études évaluées par des pairs. 1, 2, 3, 4, 5
Fondée en 2008, Synexis LLC est un chef de file dans le domaine de la réduction microbienne et le seul développeur d’une technologie brevetée qui crée et disperse en permanence du peroxyde d’hydrogène sec (DHP™) pour aider à réduire la présence de microbes dans les espaces intérieurs 24 heures sur 24, sans que les occupants aient besoin d’évacuer l’espace.
Pour plus d’informations, visitez Synexis.com.
Média:
Kelly Hydeck, Trane
419-297-9900, khydeck@tranetechnologies.com
1Melgar M, et al. Efficacité du peroxyde d’hydrogène sec sur la réduction du risque de charge microbienne environnementale dans une unité de soins intensifs d’oncologie pédiatrique. Journal américain de contrôle des infections (AJIC) (2020). https://doi.org/10.1016/j.ajic.2020.08.026.
deuxMelo EF, et al. Effets d’un système de désinfection au peroxyde d’hydrogène sec utilisé dans un refroidisseur d’œufs sur l’éclosion et la qualité des poussins. Science avicole. Vol. 99, novembre 2020. https://doi.org/10.1016/j.psj.2020.05.050.
3Sanguinet J, Edmiston C. Évaluation du peroxyde d’hydrogène sec dans la réduction de la charge microbienne dans un établissement de santé. AJIC (2021). https://doi.org/10.1016/j.ajic.2021.03.004.
4Huang Y, et al. Le traitement au peroxyde d’hydrogène sec accélère la décomposition du coronavirus 2 du syndrome aigu sévère sur les surfaces dures non poreuses. AJIC (2021). https://doi.org/10.1016/j.ajic.2021.07.006.
5Sanguinet J, Lee C. Une approche efficace et automatisée pour réduire le risque d’infection dû à des rideaux d’intimité contaminés. AJIC (2021). https://doi.org/10.1016/j.ajic.2021.06.004.