Trane® Announces 2022 Trane Technician of the Future Scholarship Recipients
August 25, 2022
DAVIDSON, Caroline du Nord, 25 août 2022 - Trane by Trane Technologies, un innovateur mondial en matière de climat, est fier d’annoncer les lauréats de la bourse Trane Technician of the Future pour 2022. Trane remet 106 000 $ à 28 étudiants méritants de partout en Amérique du Nord qui souhaitent obtenir une formation technique alors qu’ils se préparent à entrer dans le domaine du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC) ou de l’automatisation des bâtiments. Le programme, qui en est à sa deuxième année, a connu une augmentation de 33 % du nombre de bourses accordées par rapport à l’année inaugurale, ainsi qu’une augmentation de 36 % du montant des bourses.
Les récipiendaires et les écoles qu’ils prévoient fréquenter sont :
- Lucas Baker – Université du Nord-Ouest de l’Ohio
- Spencer Barkdoll – Collège communautaire métropolitain
- Kayden Butler – Collège d’État Lewis Clark
- Marlin Campbell – Collège technique des Midlands
- Alfred Dalrymple – Collège du sud du Nevada
- Jesse Durbin – Collège communautaire et technique Jefferson
- Alan Dzinic – Institut technique Jones
- Tony Gordon – Institut technique Jones
- Christopher Hall – Collège d’État de Floride à Jacksonville
- Johnny Hammonds – Collège technique Pinellas – Campus de Saint-Pétersbourg
- Tristen Ingram – Collège technique de Savannah
- Mark Jommel Santiago – Collège Seneca
- Robin Kendziorski – Université d’État Ferris
- Antonio Lamancusa – Collège communautaire de Grand Rapids
- Joseph Larez – Institut technique Perry
- Sarah-Kay Lemuel – Collège communautaire du Sud-Est – Campus de Milford
- Christian Moffett – Collège communautaire et technique de Jefferson
- John Pratt – Institut de technologie de la Colombie-Britannique
- Charles Randall – Collège communautaire du centre du Nouveau-Mexique
- Joey Raucci – Collège communautaire de la vallée de l’Hudson
- Luke Reader – Collège technique de l’Ouest
- Jacob Robbins – Institut technique Perry
- Martin Rodriguez Landeros – CSN
- Gary Shafer – Collège Hill
- Evan Smith – Collège de technologie de Pennsylvanie
- Chris Stevens – Collège communautaire du comté de Collins
- Miguel Trujillo – Collège communautaire de la vallée de l’Hudson
- Bryce Vincent – Collège technique Aiken
« Félicitations aux récipiendaires de la bourse Trane Technician of the Future de cette année », a déclaré Donny Simmons, président, Commercial HVAC Americas, Trane Technologies. « Nous sommes fiers d’aider ces 28 aspirants techniciens à lancer une carrière réussie dans l’industrie du CVC et des contrôles des bâtiments. Ce programme de bourses d’études est l’une des façons dont Trane contribue à former la prochaine génération de techniciens et d’opérateurs CVC qui apporteront des contributions importantes à l’industrie dans les années à venir.
Les récipiendaires de cette année ont été sélectionnés parmi un groupe de finalistes en fonction de leur rendement scolaire, de leur leadership et de leur participation, de leurs objectifs de carrière et d’éducation à long terme, de leurs besoins financiers et d’autres critères. Les bénéficiaires inscrits à temps partiel reçoivent 2 500 $ chacun ; Les récipiendaires inscrits à temps plein reçoivent 4 000 $ chacun. Les bourses peuvent être utilisées pour toutes les dépenses liées à l’éducation.
86 % des récipiendaires sont inscrits à des programmes à temps plein, et beaucoup sont inscrits dans des établissements universitaires qui sont des centres de certification NC3, qui offrent aux étudiants des écoles techniques une expérience pratique exceptionnelle dans des environnements d’apprentissage de pointe, donnent accès au programme le plus récent et le plus pertinent disponible et sont enseignés dans des laboratoires bien équipés. Le parrainage de NC3 n’est qu’un des moyens par lesquels Trane contribue à avoir un impact positif sur l’éducation professionnelle et technique, ainsi que sur le développement de la main-d’œuvre, dans le secteur du CVC et de l’efficacité énergétique.
La bourse Trane Technician of the Future s’aligne sur le programme Sustainable Futures de Trane Technologies, qui apporte des actions audacieuses à l’échelle mondiale pour élever les étudiants sous-représentés grâce à l’éducation et aux parcours vers des carrières vertes et STEM.
Les détails et les conditions d’éligibilité à la bourse Trane Technician of the Future 2023 seront disponibles sur le site de candidature en janvier 2023 : https://learnmore.scholarsapply.org/TraneTechnician/.
# # #
À propos de Trane
Trane, par Trane Technologies (NYSE : TT), un innovateur mondial en matière de climat, crée des environnements intérieurs confortables et économes en énergie pour les applications commerciales et résidentielles. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.trane.com ou www.tranetechnologies.com.
À propos de Trane Technologies
Trane Technologies est un innovateur mondial en matière de climat. Grâce à nos marques stratégiques Trane® et Thermo King®, ainsi qu’à notre portefeuille de produits et de services respectueux de l’environnement, nous apportons des solutions climatiques efficaces et durables aux bâtiments, aux maisons et aux transports. Visitez tranetechnologies.com.
Contact médias :
Kelly Hydeck
Trane par Trane Technologies
419-297-9900, khydeck@tranetechnologies.com