Le district scolaire local de West Branch effectuera des rénovations écoénergétiques pour un avenir plus résilient et durable
Trane fournit des systèmes efficaces pour le quartier
DAVIDSON, Caroline du Nord, 13 février 2024 – Le district scolaire local de West Branch à Beloit, dans l’Ohio, mettra en œuvre une mise à niveau de l’infrastructure en plusieurs phases et économe en énergie de son environnement d’apprentissage des élèves. Trane® – by Trane Technologies (NYSE : TT), un innovateur mondial en matière de climat, a collaboré avec le district pour développer et mettre en œuvre chacune des mesures d’économie d’énergie.
Le district entreprend une modernisation majeure de l’infrastructure de trois de ses bâtiments ; West Branch High School, West Branch Middle School et Damascus Elementary. Les mises à niveau terminées remplaceront les systèmes désuets et régleront l’entretien différé, aideront à réduire la hausse des coûts énergétiques et opérationnels, et contribueront à créer un environnement universitaire plus confortable. Ils devraient permettre au district d’économiser plus de 200 000 $ en coûts énergétiques et opérationnels par an.
Les améliorations comprendront le remplacement de l’équipement CVC, la mise à niveau de l’éclairage LED et un système de stockage d’énergie thermique. Les réservoirs de glace du système agissent comme une batterie pour le système de climatisation d’un bâtiment, ce qui permet au district de déplacer la demande électrique pour le refroidissement vers les heures creuses et nocturnes. Les mises à niveau sont déjà en cours et devraient se terminer au début de 2025.
Les améliorations ont été financées par une combinaison de fonds fédéraux de la loi sur la réduction de l’inflation et d’un contrat de performance de Trane. Le contrat de performance permet au district de payer les améliorations grâce à une consommation d’énergie réduite et à des économies opérationnelles. La passation de marchés à la performance est une option de financement qui fournit des résultats mesurables à l’appui des objectifs éducatifs.
Le district et Trane collaborent également pour offrir deux programmes d’apprentissage STEM innovants aux élèves du district de West Branch au cours de l’année scolaire d’automne 2024. Le premier, BTU Crew, est conçu pour aider à créer une base pour l’apprentissage des STIM chez les élèves de la 4e à la 7e année, puis à lui donner vie de la 8e à la 10e année. Le programme transforme les écoles en laboratoires d’apprentissage de l’énergie avec des leçons intégrées et des activités d’apprentissage basées sur des projets.
Les étudiants inscrits au programme de maintenance industrielle du district pourront participer à une formation en analyse de données qui exploite les données de consommation d’énergie du système de contrôle du district pour offrir des expériences d’apprentissage pratiques en STIM. Les compétences pratiques acquises grâce à cette formation aideront à combler l’écart entre l’enseignement en classe et les besoins de la main-d’œuvre. Il prépare également les étudiants à deux certifications en analyse de données par le biais de la National Coalition of Certification Centers (NC3), qui permet aux étudiants d’obtenir des qualifications supplémentaires, tierces et reconnues par l’industrie.
Ces programmes soutiennent l’engagement de Trane Technologies à créer des voies vers des carrières vertes et STEM à l’appui de son programme Sustainable Futures.
# # #
À propos du district scolaire local de West Branch
West Branch Local Schools dessert environ 1850 élèves de la maternelle à la 12e année. West Branch est un district rural englobant 111 miles carrés principalement dans les comtés de Mahoning et de Columbiana, ainsi qu’une petite partie du comté de Portage.
À propos de Trane
Trane, par Trane Technologies (NYSE : TT), un innovateur mondial en matière de climat, crée des environnements intérieurs confortables et économes en énergie pour les applications commerciales et résidentielles. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.trane.com ou www.tranetechnologies.com.
À propos de Trane Technologies
Trane Technologies est un innovateur mondial en matière de climat. Grâce à nos marques stratégiques Trane® et Thermo King®, ainsi qu’à notre portefeuille de produits et de services respectueux de l’environnement, nous apportons des solutions climatiques efficaces et durables aux bâtiments, aux maisons et aux transports. Rendez-vous sur tranetechnologies.com.
Contact médias :
Barb Björk
Trane par Trane Technologies
612-598-4492, Barb.Bjork@tranetechnologies.com