Technologie de pointe. Durabilité climatique.
Refroidissement de processus innovant pour une fabrication de haute technologie.
Discover which experts from Trane will be presenting and what topics they will cover at the upcoming ASHRAE Winter Conference and AHR Expo
Il est difficile d’échapper aux nouvelles sur les défis actuels de la chaîne d’approvisionnement. Il semble que peu importe l’industrie, un retard dans l’accès à certaines pièces et équipements est devenu la norme. Les fabricants de haute technologie qui fabriquent des composants pour les produits technologiques et d’énergie propre sont particulièrement touchés. Les fabricants de micropuces, de batteries de véhicules électriques et de semi-conducteurs, par exemple, sont confrontés à des nuances spécifiques qui exacerbent une chaîne d’approvisionnement déjà débordée.
La demande pour la fabrication de haute technologie augmente à un rythme rapide. Le marché des VE, par exemple, connaît une croissance estimée à un TCAC de 23,1 % de 2023 à 2032, et l’industrie des semi-conducteurs devrait augmenter son chiffre d’affaires de 80 % d’ici 2030.
Cette baisse est due à la demande accrue des consommateurs ainsi qu’au fait que l’administration fédérale actuelle investit massivement dans le financement de l’industrie manufacturière et de la production d’énergie propre aux États-Unis.
Cette poussée fédérale et cette demande accrue signifient que de nouvelles installations de fabrication de haute technologie sont construites à un rythme rapide, ce qui ajoute une pression supplémentaire à l’arriéré de la chaîne d’approvisionnement sur la construction, les systèmes d’infrastructure et les composants essentiels.
Chez Trane, nous surveillons de près les réalités de la chaîne d’approvisionnement de notre entreprise et prenons des mesures pour nous assurer que nous ajoutons de la capacité à nos opérations afin d’atténuer autant que possible. En travaillant en étroite collaboration avec nos clients pour planifier tôt et souvent, nous sommes en mesure de déterminer la meilleure approche pour atténuer la lenteur de la chaîne d’approvisionnement des équipements de construction et répondre aux besoins des clients.
Améliorez la précision et la transparence des prévisions
La réalité est que la production d’équipements de construction va tout simplement prendre plus de temps. Il n’y a aucun moyen d’y échapper. Ainsi, être en mesure de prévoir avec précision l’équipement dont vous avez besoin et le moment où vous en avez besoin, et de partager ces prévisions avec vos fournisseurs d’équipements de bâtiment, vous aidera à vous assurer qu’il est prêt lorsque vous en avez besoin. Plus vos fournisseurs connaissent vos calendriers de construction, que ce soit pour un ou plusieurs chantiers, meilleur partenaire ils peuvent être pour vous aider à assurer une livraison à temps. Vous ne savez pas par où commencer ? Trane dispose d’une équipe d’ingénieurs experts dans l’aide à la définition des projets, à la recommandation d’équipements et à l’élaboration d’une stratégie pour répondre aux objectifs et aux exigences de l’entreprise.
Un avantage supplémentaire d’une prévision précise est qu’avec un volume suffisant et un préavis, Trane peut travailler avec vous pour créer une commande standardisée qui inclut toutes les personnalisations souhaitées. Si vous pouvez commander à grande échelle à l’avance lorsque vous en aurez besoin, il devient plus possible d’obtenir de l’équipement avec vos spécifications exactes en temps opportun.
Cela nous amène à notre prochaine recommandation.
Uniformiser au maximum les commandes
Plus il y a de personnalisations nécessaires, plus il est probable qu’il faille du temps pour que votre commande soit en stock. L’achat de matériaux de construction prêts à l’emploi autant que possible peut être un moyen d’aider à respecter les calendriers de construction. Comme nous l’avons mentionné, si vous avez besoin de personnalisations, planifiez-les à l’avance et envisagez de commander à grande échelle pour éviter les retards indésirables.
Établissez une relation consultative avec vos fournisseurs de matériaux de construction
La meilleure façon d’atténuer les défis de la chaîne d’approvisionnement est d’établir une relation consultative avec vos fournisseurs de matériaux de construction. Trane, par exemple, offre une relation consultative qui commence par une journée de conception au cours de laquelle des experts en ingénierie examinent les détails du projet, aident à spécifier les exigences en matière d’équipement et les délais d’achèvement. Cela vous aidera à faire des prévisions, à déterminer comment vos commandes s’intégreront dans la disponibilité de la production existante et à résoudre tout problème suffisamment tôt pour trouver des solutions viables.
Trane veut être votre partenaire pour s’assurer que vous obtenez l’équipement dont vous avez besoin pour soutenir vos opérations. Nous développons une approche à plusieurs volets pour atténuer les problèmes d’approvisionnement de nos équipements. Voici quelques-unes des mesures que nous avons récemment prises :
En conclusion, les fabricants de haute technologie sont confrontés à d’importants défis en matière de chaîne d’approvisionnement, et il est crucial de prendre des mesures proactives pour les atténuer. En améliorant la précision et la transparence des prévisions, en normalisant les commandes autant que possible et en établissant une relation consultative avec un fournisseur de services énergétiques, les fabricants de haute technologie peuvent atténuer les défis de la chaîne d’approvisionnement et s’assurer qu’ils obtiennent l’équipement et la conception nécessaires pour soutenir leurs opérations.
Contactez un expert Trane dès aujourd’hui et soyez proactif dans la création d’un plan qui soutient la croissance de votre entreprise.
Refroidissement de processus innovant pour une fabrication de haute technologie.
As refrigerant regulations evolve, Trane VRF systems lead with efficiency, flexibility, and sustainability. Learn how the VRF industry is adapting to new regulations.
Discover how a refrigerated container rental enhances energy efficiency, reduces costs, and ensures reliable storage for your temperature-sensitive goods.
Blog
Efficiency
As refrigerant regulations evolve, Trane VRF systems lead with efficiency, flexibility, and sustainability. Learn how the VRF industry is adapting to new regulations.
Discover how a refrigerated container rental enhances energy efficiency, reduces costs, and ensures reliable storage for your temperature-sensitive goods.
Enhanced air-cooled chillers bring larger capacity and higher ambient temperature cooling capabilities to mission critical operations, further expanding Trane’s thermal management systems capabilities.