La fabrication de produits de haute technologie comme les véhicules électriques (VE), les batteries et les micropuces est en plein essor. Animé par une augmentation de la demande des consommateurs et un afflux de fonds fédéraux, il semble que l’augmentation de l’approvisionnement de ces composants critiques ne se fasse pas assez rapidement. Cela a conduit à une augmentation du nombre de constructions et de rénovations d’installations pour fabriquer ces produits de haute technologie.
Compte tenu de la vitesse à laquelle ces nouvelles installations doivent être construites et de la complexité de l’environnement intérieur requis pour fonctionner avec succès, l’élaboration d’une approche consultative avec un partenaire de conception CVC de précision peut vous aider à rationaliser et à faire évoluer vos opérations.
4 Avantages d’adopter une approche consultative lors de la construction d’installations de fabrication de haute technologie
Avantage #1 : Élaborer un plan personnalisé qui répond aux normes de l’entreprise
Une collaboration consultative commence généralement par une journée de conception. C’est là que l’équipe d’experts de Trane se joint à vos concepteurs, développeurs et gestionnaires de bâtiments pour passer en revue l’ensemble du projet. Nous examinerons les objectifs du projet, les normes importantes de l’entreprise, les délais d’achèvement, les exigences en matière d’équipement et plus encore pour concevoir ensemble un projet qui répond aux objectifs de l’entreprise.
L’équipe d’ingénieurs expérimentés de Trane travaillera aux côtés de votre équipe pour s’assurer que vous tenez compte de tous les aspects de la conception d’un système efficace et fiable. Tout comme vous ne pouvez pas surpasser l’exercice d’un mauvais régime alimentaire, il est difficile et coûteux de revenir en arrière et de réparer une mauvaise conception du bâtiment. En effectuant une évaluation appropriée des besoins dès le départ, vous afin d’élaborer de manière proactive une stratégie complète, vous vous préparez à atteindre vos objectifs immédiats et à long terme.
Avantage #2 : Une planification précise et transparente peut aider à atténuer les défis de la chaîne d’approvisionnement
Comme c’est le cas pour toutes les constructions complexes, des hoquets et des revers peuvent survenir au cours du processus de planification, ainsi que tout au long de l’achèvement du projet. À l’heure actuelle, presque toutes les entreprises sont confrontées à une chaîne d’approvisionnement lente.
Trane travaille chaque jour avec ses clients pour apporter les ajustements nécessaires qui atténueront les défis de la chaîne d’approvisionnement autant que possible. Parfois, remettre un projet sur les rails est aussi simple que de trouver une solution alternative dans un délai plus rapide. La connaissance approfondie de nos experts sur chaque équipement sur le marché signifie que nous pouvons faire des recommandations d’équipement et évaluer les alternatives potentielles. Que ce soit au début d’un projet ou au besoin tout au long de l’achèvement du projet, s’engager dans une relation consultative avec Trane signifie que vous aurez accès à une expertise rapide en cas de problèmes de chaîne d’approvisionnement. Nos experts savent ce qui est en stock, ainsi que les délais prévus pour le retour de certains équipements. De plus, nos services de location Trane, les meilleurs de leur catégorie , sont prêts à déployer rapidement des solutions temporaires avec des équipements OEM pour combler les lacunes de service. Nous pouvons servir d’intermédiaire entre votre équipe et le développement de produits pour vous aider à vous assurer que vous avez des produits qui répondent à vos exigences.
Avantage #3 : Aide à naviguer dans les nuances avec les parties prenantes internes
Lors de la réalisation d’un projet d’une certaine ampleur, l’alignement de toutes les parties prenantes peut être l’un des plus grands défis.
Nous avons aidé de nombreuses entreprises à gérer des projets d’installations complexes, en collaboration avec d’importants groupes de parties prenantes. Qu’il s’agisse de cadres supérieurs ou d’achats qui doivent être tenus informés, nous travaillons en partenariat avec vous pour nous assurer que vous avez ce dont vous avez besoin. Nous proposons des achats centralisés pour donner à votre équipe d’approvisionnement un point de contact unique. Et notre équipe d’experts peut vous aider à fournir des informations importantes qui aident à communiquer les détails du projet à la direction de l’entreprise.
Avantage #4 : Intégrer des stratégies de décarbonisation dans les plans de construction dès le départ
Bien que cela ne soit peut-être pas une priorité lorsque vous commencez à concevoir une nouvelle installation, la réalité est que votre entreprise a probablement des objectifs de durabilité qu’elle doit atteindre. Et bien que la conception et l’exploitation des installations soient un facteur majeur dans les émissions de toute entreprise, il n’est pas rare qu’une entreprise n’ait pas une idée réaliste de sa production d’énergie actuelle.
Par l’intermédiaire d’une société consultative, nous travaillerons avec vous pour élaborer un plan qui comprend des stratégies de décarbonisation dès le départ. Notre équipe d’experts sait comment prendre les nuances complexes de votre processus de fabrication et intégrer des stratégies de décarbonisation pour augmenter l’efficacité et la durabilité de vos opérations. Inclure la décarbonisation dès le début d’un projet est le moyen le plus rentable de construire un bâtiment économe en énergie et durable.
L’équipe d’experts de Trane comprend intimement les objectifs et les défis auxquels sont confrontées les installations de fabrication aujourd’hui, car nous y sommes tous les jours. Non seulement nous travaillons régulièrement avec des fabricants de haute technologie pour construire et rénover leurs installations, mais nous exploitons également nos propres installations de fabrication. Laissez-nous vous guider dans l’élaboration d’une stratégie complète pour construire, entretenir et exploiter votre usine de fabrication de haute technologie.