ESG, décarbonisation et zéro émission nette : que signifient tous ces termes ? Autrefois réservée aux réunions stratégiques du conseil d’administration, cette terminologie est désormais répandue dans les discussions quotidiennes au sein des entreprises, car la décarbonisation devient un élément essentiel du lancement et de l’atteinte des objectifs de durabilité.
Cependant, avec autant de termes et d’acronymes à consonance similaire utilisés de manière interchangeable, il peut être compliqué de comprendre chacune de leurs significations et comment ils sont liés les uns aux autres. La planification énergétique nécessite une compréhension claire de ces termes et de la manière dont ils sont liés les uns aux autres.
Ce tableau présente certains termes couramment utilisés autour du thème de la décarbonisation. La connaissance et la compréhension de ces mots-clés peuvent aider votre équipe à communiquer plus clairement et plus efficacement sur votre parcours énergétique.
- Le dioxyde de carbone (CO2) est le GES le plus courant et pénètre dans l’atmosphère par la combustion de combustibles fossiles (charbon, gaz naturel et pétrole), de déchets solides, d’arbres et d’autres matières biologiques, et en raison de certaines réactions chimiques. 1
- L’équivalent dioxyde de carbone (CO2e) est la principale unité de déclaration des émissions et indique l’effet de réchauffement de tout GES en termes de CO2.
- Termes connexes : CO2 ; GES
- L’empreinte carbone est la mesure totale des gaz à effet de serre (y compris le dioxyde de carbone et le méthane) produits par les actions d’une personne, d’une entreprise ou d’une organisation.
- La carboneutralité est lorsque les GES rejetés dans l’atmosphère sont égaux aux GES retirés de l’atmosphère.
- termes connexes CO2 ; GES ; Zéro émission nette
- Les chlorofluorocarbures (CFC) sont des produits chimiques non toxiques et ininflammables contenant des atomes de carbone, de chlore et de fluor. Ils sont utilisés dans la fabrication d’aérosols, comme agents gonflants pour les mousses et les matériaux d’emballage, comme solvants et comme réfrigérants. 2 Certains CFC sont de puissants gaz à effet de serre à fort PRG.
- Termes connexes : CO2 ; GES ; Le GWP
- La décarbonisation est tout processus qui élimine le dioxyde de carbone ou d’autres GES de l’atmosphère ou qui empêche leur émission. En savoir plus sur la décarbonisation.
- Les émissions directes sont liées à l’utilisation de combustibles fossiles sur place pour alimenter ou chauffer ou refroidir des bâtiments, ou aux fuites de GES tels que le réfrigérant.
- L’électrification est le processus qui consiste à passer des sources d’énergie des bâtiments des combustibles fossiles sur place aux sources électriques.
- Terme connexe : décarbonation
- Le carbone intrinsèque est la quantité de gaz à effet de serre émise lors de la fabrication, du transport, de l’installation, de l’entretien et du recyclage/mise au rebut d’une pièce d’équipement.
- Conditions connexes : Champ d’application 3 ; contraste avec le carbone opérationnel
- L’efficacité énergétique consiste à réduire la quantité d’énergie nécessaire pour alimenter un processus ou un équipement, tout en maintenant le même rendement.
- Terme connexe : décarbonation
- Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) constituent un cadre fondamental permettant aux entreprises de créer des stratégies et des objectifs de durabilité autour de ces trois piliers.
- Termes connexes : Durabilité
- Le potentiel de réchauffement planétaire (PRG) est le degré auquel un gaz emprisonne la chaleur dans l’atmosphère, indexé par rapport au CO2, qui a un PRG de 1.
- Les gaz à effet de serre (GES) sont des gaz qui emprisonnent la chaleur dans l’atmosphère. Il s’agit notamment du dioxyde de carbone (CO2), du méthane (CH4), des CFC et du H2O.
- Termes connexes : CO2 ; Les CFC
- Les émissions indirectes sont liées à la production d’énergie achetée, y compris l’électricité.
- Conditions connexes : Champ d’application 2
- La carboneutralité signifie ne consommer que la quantité d’énergie produite, atteindre un équilibre durable entre la disponibilité et la demande en eau et éliminer les déchets solides envoyés dans les décharges. 3
- Termes connexes : Neutre en carbone ; Zéro émission
- Le carbone opérationnel est constitué des gaz à effet de serre libérés en raison de la consommation générale d’énergie d’un bâtiment, d’un processus ou d’un équipement.
- Termes connexes : Champ d’application 1 ; Champ d’application 2 ; contraste avec le carbone incorporé
- La gestion de la réfrigération passe à des fluides frigorigènes à faible PRG dans les équipements CVC et respecte un entretien approprié pour minimiser les fuites.
- Terme connexe : décarbonation
- Les énergies renouvelables sont l’énergie solaire, éolienne et d’autres types d’énergie provenant de sources naturelles et constamment renouvelées.
- Terme connexe : décarbonation
- La durabilité est la capacité de maintenir ou d’améliorer le niveau de vie sans endommager ou épuiser les ressources naturelles pour les générations actuelles et futures. 4
- Zéro émission signifie qu’aucune émission n’est libérée lors de la production d’énergie.
- Termes connexes : Net Zero ; Neutre en carbone
Il est évident que la décarbonisation est un sujet complexe et qu’il est essentiel de comprendre cette terminologie alors que nous nous efforçons de trouver des solutions énergétiques efficaces et durables. Chaque voyage nécessite une planification minutieuse et des conseils d’experts. Cependant, avec les bonnes informations et le bon collaborateur, vous pouvez réussir votre transition vers un avenir à faible émission de carbone et disposer d’un système énergétique plus durable.
Trane est là pour vous aider à naviguer dans ce parcours et à trouver les solutions qui répondent le mieux à vos besoins uniques. Connectez-vous avec nos experts en énergie et, en tirant parti de notre expérience dans l’industrie, vous pourrez faire le premier pas vers un avenir plus durable.