Lorsqu’il s’agit d’optimiser la qualité de l’air intérieur (QAI) de votre bâtiment, il ne suffit pas de réduire la possibilité d’exposition potentielle au virus pour les occupants. Des facteurs tels que les bactéries, les moisissures, les champignons et les composés organiques volatils présentent un risque potentiel pour la QAI. L’élimination de la source des contaminants peut contribuer au bien-être des occupants du bâtiment.
L’EPA définit le « syndrome des bâtiments malsains » (SBS) comme un terme utilisé pour décrire « des situations dans lesquelles les occupants d’un bâtiment ressentent des effets aigus sur la santé et le confort qui semblent être liés au temps passé dans un bâtiment, mais aucune maladie ou cause spécifique ne peut être identifiée ».
Lorsqu’un bâtiment est « malade », une meilleure QAI peut faire une différence, selon une étude publiée en 2000 dans Applied Occupational and Environmental Hygiene1. L’étude a évalué une structure de deux étages, âgée d’environ 30 ans, avec une charge d’occupation normale de 350 à 400 personnes.
Au départ, de nombreux occupants ont signalé qu’ils souffraient d’une maladie des voies respiratoires supérieures ou de symptômes semblables à ceux d’une allergie. Après des efforts d’assainissement comprenant un programme d’entretien préventif du système CVC, les colonies fongiques en suspension dans l’air ont chuté jusqu’à 97 %, ce qui a coïncidé avec une réduction du nombre de travailleurs de l’établissement visitant l’hôpital local.
Jetez un coup d’œil à votre bâtiment
Que pouvez-vous faire pour vous assurer que votre bâtiment offre un environnement optimisé aux occupants ? Nous recommandons un processus en trois étapes :
- Étape 1 : Entreprenez une évaluation de la QAI – Commencez par établir une base de référence pour votre QAI à l’aide d’une approche fondée sur les faits. Les services d’évaluation de la QAI de Trane vous fournissent une évaluation basée sur des données de mesures spécifiques qui contribuent à influencer le bien-être, le confort et la productivité. L’évaluation évalue la température, l’humidité, les particules, le dioxyde de carbone et le niveau de COV.
- Étape 2 : Atténuer - Une fois que vous avez établi votre QAI de base, il est temps d’appliquer les bonnes solutions pour répondre aux besoins de votre bâtiment. Fondées sur la science et les données, nos recommandations s’alignent sur les directives de l’EPA, de l’ASHRAE® et du CDC.
Selon vos besoins, nous pouvons vous recommander une technologie de nettoyage à l’air et des surfaces, telle que Synexis®, une technologie simple prête à l’emploi qui ne nécessite pas de mises à niveau majeures du système. Nous pouvons également recommander des technologies de purification de l’air telles qu’un niveau de filtration plus élevé, l’irradiation germicide par ultraviolets ou des solutions au niveau du conduit ou du système. Souvent, ces stratégies d’amélioration de la QAI peuvent aider à gagner des points pour obtenir une certification de bâtiment écologique ou sain, comme celles offertes par l’International WELL Building Institute ou Fitwell.
- Étape 3 : Gérer – Une fois que vous avez atteint vos objectifs de QAI, il est important de les maintenir. Nous pouvons vous aider à vous assurer une visibilité sur la QAI en cours de votre bâtiment, y compris les niveaux de certains contaminants en suspension dans l’air tels que les particules, les composés organiques volatils totaux (COV) ou le dioxyde de carbone (CO2) qui peuvent avoir une incidence sur le bien-être des occupants du bâtiment.
Les données en temps réel vous permettent d’éliminer les incertitudes dans la gestion de la QAI de votre bâtiment. Vous pouvez également ajouter des commandes qui effectuent des ajustements automatisés du système en fonction des indicateurs de qualité de l’air.
Envisagez une approche axée sur les données pour optimiser la QAI de votre bâtiment, afin que vos espaces intérieurs contribuent au bien-être de ses occupants plutôt qu’à le nuire. Découvrez comment Trane peut vous aider.
1 Hiipakka DW, Buffington JR. Résolution du syndrome des bâtiments malsains dans un établissement de haute sécurité. Appl Occup Environ Hyg. 2000 août ; 15(8):635-43. DOI : 10.1080/10473220050075644. PMID : 10957819.
Wellsphère

À propos de l’auteur
Chris Hsieh, Ingénieur d’applications
Chris travaille chez Trane à La Crosse depuis 1996. Il est l’un des auteurs contributeurs des programmes Trane Engineers Newsletter et Engineers Newsletter Live. Il se concentre sur le soutien des applications système, les programmes écologiques et environnementaux liés à l’industrie, les initiatives ENERGY STAR®, LEED, ASHRAE 189.1 et QAI. Chris est actif dans divers comités techniques de l’ASHRAE, plus récemment au sein du comité ASHRAE 62.1, et est consultant pour le SSPC 189.1 de l’ASHRAE depuis 2013.
Chris a également participé à la certification LEED EB (argent) pour l’usine de Trane St. Paul et aux certifications LEED NC (or et certifiée) pour les immeubles de bureaux et d’installations de Trane Taicang. Il est certifié LEED-AP BD+C, gestionnaire de l’énergie, certifié UL environment DfS (Design for Sustainability) or et membre de l’ASHRAE.
Chris est enthousiaste à l’égard de l’éducation des jeunes, en mettant l’accent sur les STIM, et donne de son temps en tant qu’entraîneur de club de mathématiques pour une école intermédiaire locale, aidant l’équipe à participer à la compétition au niveau de l’État trois années de suite.